飛速(FS)S5850-24XMG多速率交換機如何實現降本增速
在當今網絡環境快速發展的背景下,以太網帶寬呈現出快速增長的趨勢,降低網絡迭代成本成為影響企業決策的關鍵因素。飛速(FS)S5850-24XMG多速率交換機可提供無縫連接不同數據速率設備的解決方案,本文將探討飛速(FS)S5850-24XMG交換機如何在提升網絡速率的同時實現成本效益。
飛速(FS)S5850-24XMG交換機如何實現降本增速
多速率支持
隨着網絡環境的發展,飛速(FS)S5850-24XMG交換機的多速率支持優勢可使企業降低設備更新成本。通過該三層交換機,企業可以在不替換現有設備的情況下將網絡升級到更高速率,實現平滑擴展。
飛速(FS)S5850-24XMG交換機配備24個10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T端口和2個100Gb QSFP28端口,滿足不同速率傳輸的要求。無論是低速率傳統設備,還是千兆/多千兆連接的高性能服務器,這款三層交換機都可以進行無縫連接。
同時,該三層交換機具備與現有以太網布線和標準RJ45電口的向後兼容性,在無需重新布線的情況下,能夠輕鬆地適應不斷發展的網絡需求。
高可靠性
對於多數企業來說,保持交換機持續的正常運行時間是必要的。為了避免停機,網絡的可靠性變得至關重要。傳統的堆疊集群配置在升級過程中存在較高的風險,並容易發生故障,導致長時間停機。而S5850-24XMG多速率交換機支持多鏈路聚合(MLAG),可在升級過程中實現無縫切換,確保業務的連續性,並能夠隔離故障,保證網絡的穩定性。
此外,這款三層交換機配備了1+1熱插拔電源和2+2智能風扇,即使在組件故障的情況下,也能保持不間斷運行,增強設備的穩定性。這種冗餘性可確保關鍵網絡基礎設施保持彈性和可操作性,降低停機成本,保障業務過程的不間斷進行。
靈活部署
傳統的網絡部署需要為不同的領域(如辦公室、安全和生產)進行單獨的部署,容易產生較高的運營成本,並且經常導致不同服務之間的資源爭用。S5850-24XMG三層交換機支持虛擬可擴展局域網(VXLAN)技術,並集中管理多個服務,以避免重複的網絡建設投資。這項技術讓各種不同服務整合到單一的網絡基礎設施上成為可能,從而簡化運營並降低管理不同網絡所帶來的額外成本。此外,VXLAN確保了關鍵業務應用的性能不受損,促進無縫的業務運營,提高整體生產力。
增強安全性
隨着雲技術在網絡基礎設施中的廣泛使用,確保企業敏感數據的安全性至關重要。該三層交換機提供一系列強大的網絡安全功能。其中包括但不限於SSH(安全外殼協議)、ACL(訪問控制列表)和AAA(認證、授權和計費)。
通過先進的安全功能,這款10G交換機提供強大的網絡防禦能力,有效抵禦惡意入侵和數據泄露的風險,可以為企業、教育和金融機構創建安全的數據環境,保護其重要資產並確保符合監管標準。S5850-24XMG三層交換機作為網絡基礎設施的核心,可以降低風險,並維護數據的完整性和機密性。
降低運營成本
S5850-24XMG三層交換機提供了可視化的命令行界面(CLI)和Web圖形用戶界面(WebGUI)。這些功能簡化網絡管理任務,為管理員提供了靈活的管理選項。
通過提供無縫訪問配置和監控功能,該交換機降低硬件更新或系統全面改造的管理需求。這種高效性較大程度減少停機時間和中斷,節約運營成本。憑藉這款核心聚合交換機,企業可以優化資源利用,提高生產力,降低運營支出。
結論
飛速(FS)S5850-24XMG多速率三層交換機在滿足企業對速率、可靠性、靈活性和安全性的需求的同時,還實現了成本效益。除性能優勢外,飛速(FS)針對這款三層交換機還提供5年保修、30天退貨政策、專屬客戶經理諮詢和免費24h在線技術服務,為客戶提供專業產品知識和行業解決方案。
相關文章推薦
郵箱地址
![智啟未來,關山路長 | 飛速(FS)智能產業園建設一周年](https://media.fs.com/images/community/erp/NPzAR_4sTTF.webp)
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7網線有什麼區別?哪個更好?
2020年08月21日
-
一文帶你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之間的區別
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纖有什麼區別?
2021年11月24日
-
SFP端口是什麼?有什麼作用?可以接RJ45嗎?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封裝有何優勢?800G光模組是否會沿用QSFP-DD封裝?
2020年10月16日