常見的存儲類型:DAS vs SAN vs NAS
什麼是存儲
你有想過你在朋友圈分享的照片都存在哪裡?你在視頻網站上瀏覽的視頻都存放在哪裡?甚至,你在銀行卡里的存款、房貸是如何隨時查詢、隨時存取的?
沒錯,這些照片、視頻,甚至你的存款、房貸的數值都是數據,存放在微信、視頻網站或者銀行的數據中心裡。
這些數據通過前端服務器處理,和網絡的傳輸,實現數據的交互、讀取與計算。這就是我們通常所說的存儲。
如果有一天,存放這些數據的銀行數據中心被徹底毀掉了,那麼你的存款和房貸也將都一筆勾銷。當然,銀行通常都會有極其嚴格的數據保護措施,重要數據有多個副本保存在不同的數據中心,同時還有更加系統的容災解決方案,即使發生地震、水災、火災這些意外災害,也能夠保護我們的數據財產不丟失,並且仍然能夠隨時在線存取。
這些存儲系統有各種類型,從傳統存儲陣列到超融合到分布式存儲,或是多種數據存儲架構混搭而成的解決方案,通常包括了硬件和軟件,並且都具備高擴展性、高性能、高可靠性這些基本特性,可從數臺擴容到幾千臺以適配數據量的增長、快速響應服務器的需求、即使多個服務器或硬盤的故障也不會導致數據丟失或者業務中斷。今天,我們的生活離不開存儲,氣象預測、身份核驗、防疫健康碼、超市購物,這些日常生活的背後,都有數據存儲在默默的提供支撐。
企業主流存儲類型——DAS是什麼?
接下來再讓我們看看存儲常見的類型有哪幾種。
我們比較熟悉的兩種主流存儲類型是塊存儲和文件存儲,塊存儲中的DAS(Direct-Attached Storage直連存儲)是主流的企業存儲方案。直連存儲,顧名思義就是存儲設備直接與主機服務器連接,其他主機不能使用這個存儲設備,廣義上說,我們日常生活使用的硬盤可以理解為最簡單的DAS存儲。
DAS雖然簡單,但卻是很普遍的一種存儲方案,主要有以下優點:
1. 實現大容量存儲。DAS存儲系統會內置較多的磁盤和較大的存儲空間,後端還可以掛接磁盤擴展櫃,可以將多個磁盤合併成一個邏輯磁盤,滿足海量存儲的需求。
2. 實現應用數據和操作系統的分離。操作系統一般存放在服務器本機硬盤中,而應用數據放置於陣列中,實現數據和操作系統分離,這樣,操作系統升級和應用數據運行相互沒有直接影響。
3. 提高存取性能。操作單個文件資料,同時有多個物理磁盤在並行工作,運行速度比單個磁盤運行速度高。
4. 實施簡單。無須專業人員操作和維護,節省用戶投資。
但是DAS同樣也存在一些缺陷,或者說是不足:
1. 服務器本身容易成為系統瓶頸,服務器發生故障時,整個存儲數據將不可訪問。
2. 對於存在多個服務器的系統來說,設備分散,不便於管理。同時多臺服務器使用DAS時,存儲空間不能在服務器之間動態分配,可能造成相當的資源浪費。
3. 數據備份時的操作會比較複雜。
企業最常用的存儲類型——SAN是什麼?
如果你是存儲相關從業人員,可能會經常聽到SAN這個名詞。SAN是最常見的企業存儲方案,SAN是存儲區域網絡(Storage Area Network)的簡稱。他是通過交換機將磁盤陣列等存儲設備與相關服務器連接起來的高速專用存儲網絡。最開始用的是FC-SAN,也就是基於FC設備及通信協議的存儲區域網絡。因為光纖網絡的成本太高,後面又發展出一種基於以太網的SAN存儲形式,這個就是我們通常所說的IP SAN。這種存儲形式其實是利用TCP/IP協議實現了對SCSI協議的封裝。主機端相當於CS架構的客戶端,而存儲端則是服務端。
前面我們介紹了直連存儲DAS,相比DAS, SAN的優勢體現在易於擴容、集中管理、更好的性能以及更靈活的備份策略。
1. 易於擴容
SAN作為前端存儲,提供了一個共享的存儲池,當存儲空間不足時,可以進行空間擴容,前端也可以隨時增加或者減少服務器。
2. 集中管理
SAN把前端服務器的數據集中到一起,使得數據管理和系統運維都得到極大的簡化。
3. 優異的存取性能
SAN使用光纖傳輸數據,數據讀取性能非常高效非常高速。
4. 更方便靈活的備份
把重要的數據集中到一起,就可以更加有效靈活的備份來實施數據保護,而且運行備份操作的時候就無需考慮它們對網絡總體性能的影響。
相比SAN的諸多優勢,SAN的缺點就非常的簡單粗暴,就是貴!FC SAN,應用光纖作為通信信道,使得SAN的整體構架成本居高不下,但是因為SAN高性能、易管理等諸多優點,使得SAN仍然是目前應用最普遍的存儲解決方案。
文件存儲常見類型——NAS是什麼?
今天,讓我們來看看三大常見存儲類型的最後一類——NAS。NAS是網絡接入存儲(Network Attached Storage)的簡稱,也就是存儲系統直接接入網絡,通過網絡交換機,將服務器與存儲連接在一起,用戶可以通過TCPIP協議訪問數據,並通過標準的業界文件共享協議,如CIFS、NFS來實現目錄級的共享。
我們這裡重點對比前面兩種存儲類型來看,NAS是“文件級”數據共享,NAS和SAN都構成了一個存儲網絡,都可以實現設備集中管理。
但是NAS訪問需要經過文件系統格式轉換,所以是文件級訪問。
而SAN提供的是裸設備,適合Block級的應用,也就是數據庫應用。
打個比方,SAN就好像政府給你批了一塊地,這塊地的大小,你可以規劃隨意使用,但是NAS相當於政府在這塊地上給你蓋了一棟樓,房間大小格局,用途基本都已經規劃確定,可自由發揮的空間比較小。NAS可以提供多種數據訪問方式,並且可以實現多客戶端共享文件或者目錄。
然而NAS設備與客戶機通過企業網進行連接,因此數據備份或存儲過程中會佔用網絡的帶寬。這必然會影響企業內部網絡上的其他網絡應用;共用網絡帶寬成為限制NAS性能的主要問題。
相關文章推薦
郵箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7網線有什麼區別?哪個更好?
2020年08月21日
-
一文帶你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之間的區別
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纖有什麼區別?
2021年11月24日
-
SFP端口是什麼?有什麼作用?可以接RJ45嗎?
2020年09月15日
-
PCIe卡知識掃盲:你想了解的都在這裡
2020年03月24日