以太網交換機中的網絡延遲是什麼呢?
網絡延遲指的是網絡等待時間,是指一個數據包從用戶的計算機發送到網站服務器,然後再立即從網站服務器返回用戶計算機的來回時間。網絡延遲是影響網絡速度的因素之一。那麼,網絡延遲跟交換機有什麼關係?又是什麼原因造成的網絡延遲呢?如何測量以太網交換機網絡延遲?本文將一一解答,並探討如何解決因以太網交換機引起的網絡延遲。
圖1:網絡延遲
以太網交換機中的網絡延遲是什麼?
以太網交換機的網絡延遲是指從交換機接收到數據包到開始向目的端口複製數據包之間的時間間隔。有時,當數據包通過設備時,交換機或路由器決定下一步將數據發送到何處會有延遲。因此,高帶寬,低延遲的交換機現在已成為部署高性能網絡的不二選擇。
造成網絡延遲的原因有哪些?
造成網絡延遲的原因有很多,例如:
-
數據包從用戶的計算機發送到網站服務器再返回計算機所花費的時間。
-
路由器或交換機的錯誤,因為每個網關都需要花費時間檢查和更改數據包頭,因此,數據包經過以太網交換機時會花費很多時間。
-
防病毒和類似的安全程序,在發送數據包之前需要時間來完成消息重組和分解。
-
數據包在交換機或網橋等中間設備上遭受存儲或磁盤訪問延遲時,存儲延遲。
-
用戶方面的軟件錯誤。
-
傳輸介質本身的問題,傳輸介質需要花費一些時間才能從光纖到同軸電纜將一個包從源傳輸到目的地。
-
即使數據包以光速從一個節點傳輸到另一個節點,也會發生延遲。
如何測量以太網交換機中的網絡延遲?
從上一章可以看出,交換機延遲是導致網絡延遲的關鍵因素之一。 那麼我們如何測量交換機延遲呢?
交換機延遲是在以太網交換機上從端口到端口進行測量的,可以根據交換機採用的轉發方式,以多種方式進行報告。測量以太網交換機的網絡延遲有多種方式,例如IEEE規範的RFC2544,Netperf或Ping Pong進行測量。 IEEE規範的RFC2544提供了一種行業認可的測量存儲和轉發設備延遲的方法。 Netperf可以使用請求或響應測試(TCP_RR和UDP_RR)延遲。 而Ping Pong是一種用於測量高性能計算群集中的延遲的方法,該方法可測量通過消息傳遞接口(MPI)發送的遠程程序調用(RPC)的往返時間。
如何減少以太網交換機引起的網絡延遲呢?
為了減少以太網交換機的網絡延遲,可通過以下幾種方法:
擴展網絡容量
擴展以太網交換機的容量對減少網絡延遲是至關重要的。您可以檢查您的交換機,看看它是否具有擴展網絡容量的功能。首先,您需要一個快速的引擎,丟包率為零的以太網交換機有助於網絡獲得更好的性能。 LACP是一項標準協議,可通過中繼端口幫助建立更好的網絡性能。飛速(FS) S3900系列交換機支持LACP,以增加帶寬以提高網絡性能。
使用VLAN分配網絡
由於傳統的扁平網絡架構很容易使交換機鏈路超載,具有VLAN功能的以太網交換機可以將流量發送到容易到達的位置。有許多2層和3層以太網交換機都具有VLAN功能,可以基於端口,動態VLAN分配,協議,MAC地址和其他類型來分段流量。
採用直通轉發技術
直通轉發技術是用於數據包交換的一種方法,旨在將網絡延遲降至最低。採用直通轉發技術的交換機有固定的延時。因為直通式交換機不管數據包的整體大小,而只根據目的地址來決定轉發方向。所以,它的延時是固定的。通常,在處理完目標地址後,以太網交換機會在接收到整個數據包之前就開始轉發數據包,從而降低了通過交換機的等待時間。但是請注意,將流量從慢速端口發送到更快的端口或從一個端口發送到相同速度的另一個端口時,它無法運行。
以上的方法可儘可能地減少以太網交換機的網絡延遲。市場上有許多低延遲以太網交換機,它們有助於獲得更好的網絡性能。然而,為了使網絡等待時間最小化,從根本上來說,不僅要專註於組成網絡的交換機,而且還必須時刻關注系統的等待時間和等待時間變化。
總結
總的來說,網絡延遲越小,網絡質量也就越好。同時,網絡的延遲是不可能完全消除的,但是可以將其降至最低。具有低延遲和高帶寬的以太網交換機是一個不錯的選擇, 有利於減少網絡延遲。
相關文章推薦
郵箱地址
![智啟未來,關山路長 | 飛速(FS)智能產業園建設](https://media.fs.com/images/community/erp/Zf4mF_iANEa.webp)
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7網線有什麼區別?哪個更好?
2020年08月21日
-
一文帶你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之間的區別
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纖有什麼區別?
2021年11月24日
-
SFP端口是什麼?有什麼作用?可以接RJ45嗎?
2020年09月15日
-
PCIe卡知識掃盲:你想了解的都在這裡
2020年03月24日