Italia

Cassette in fibra FS FHD® MTP® ideali per i moderni scenari di cablaggio Spine-Leaf

Aggiornato il 25 Mag 2023 by
329

Con la crescita e l'evoluzione delle reti dei data center, si presentano nuove sfide per gli amministratori di rete, tra cui la necessità di soluzioni di cablaggio ad alta densità in grado di supportare la moderna architettura spine-leaf. FS ha recentemente lanciato una nuova linea di cassette MTP® a LC e di cassette mesh MTP® a MTP®, ideali per scenari di cablaggio spine-leaf da 40G a 10G, 100G a 25G e 400G a 100G. Come realizzare connessioni da 100G a 25G con questi due tipi di cassette in fibra? Trovate le risposte qui.

Breve introduzione al cablaggio Spine-Leaf

Spine-leaf è un'architettura di topologia di rete comunemente utilizzata nei data center per fornire connessioni a larghezza di banda elevata e bassa latenza utilizzando più percorsi paralleli tra gli switch spine e leaf. Il cablaggio spine-leaf applicato nell'architettura spine-leaf comporta in genere l'utilizzo di cavi in fibra ottica per collegare gli switch spine a tutti gli switch foglia che formano una rete mesh e gli switch foglia ai server. Questo design fornisce un tessuto di rete altamente efficiente e flessibile in grado di gestire grandi volumi di traffico e ridondanza poiché il traffico può essere facilmente reindirizzato in caso di guasto di uno switch o di un cavo. Tuttavia, a causa dell'elevata densità di connessioni, può essere difficile instradare e gestire i cavi in fibra. È qui che entrano in gioco le cassette MTP®.

Vantaggi delle cassette FS FHD® MTP® nel cablaggio Spine-Leaf

Le cassette in fibra FHD MTP® lanciate di recente da FS sono caratterizzate da una maggiore densità e da un design modulare plug-and-play, ideale per il cablaggio spine-leaf. La cassetta a rete FHD® 8 x MTP®-8 a più alta densità fornisce otto porte MTP® a 8 fibre nella parte anteriore e posteriore e può gestire fino a 256 fibre in un rack 1U. Questa cassetta MTP® mesh può anche ridurre la congestione dell'MDA senza interrompere le connessioni nel cablaggio a foglia dorsale. Le cassette FHD® 3 x MTP®-8 a fibre LC adottano una disposizione orizzontale in cui gli adattatori LC anteriori corrispondono alla sequenza delle linee, in modo da essere più conformi al comportamento dei clienti. Tutte le nuove cassette in fibra ottica FHD® MTP® sono dotate di polarità universale utilizzata a entrambe le estremità di un tronco Metodo B, riducendo la complessità di una rete in fibra e semplificando la manutenzione della rete. Per saperne di più Nuove FS cassette FHD® MTP®.

Cassette FS FHD® MTP® Applicazioni di cablaggio a Spine-Leaf

Per quanto riguarda l'applicazione delle cassette in fibra MTP® negli scenari di cablaggio a Spine-Leaf, di seguito sono illustrate le applicazioni da 100G a 25G delle due cassette MTP® mesh e MTP® to LC recentemente lanciate da FS.

Cross Connect con cassetta a rete per un cablaggio più semplice

Le cassette mesh FHD® MTP® 8 x 8 presentano otto porte MTP® a 8 fibre posteriori e otto porte MTP® a 8 fibre nella parte anteriore. Questa cassetta mesh è collegata a quattro singole corsie QSFP28 100G alle porte del dorso su un lato e agli interruttori a foglia sull'altro lato. Ogni volta che colleghiamo un interruttore foglia sul lato foglia, automaticamente suddivide quella porta in corsie 4x4 25G e le sposta attraverso le porte del dorso sulla cassetta mesh che sono già collegate a schede di linea separate. Pertanto, le cassette mesh MTP® 8 x 8 collegano direttamente le porte dello spine switch QSFP28 e porte switch leaf senza utilizzare connessioni LC nell'area di distribuzione dell'alimentazione principale (MDA), che riduce i costi operativi di cablaggio e realizza risparmi di spazio e riduzione della congestione.

Cross Connect with Mesh Cassette

Collegamento incrociato con breakout porta tradizionale

Le cassette MTP® a 24 fibre della serie FHD® offrono un adattatore MTP® a 8 fibre sul retro delle unità instradato a 12 adattatori LC duplex sul campo patch anteriore, contenente fino a 96 fibre LC nello spazio 1U, risparmiando spazio di cablaggio. Tutte le porte QSFP28 sul dorso sono divise in quattro canali 25G attraverso le cassette da MTP® a LC. Quindi, eseguiamo lo stesso esercizio che utilizza il numero corrispondente di cassette da MTP® a LC per collegare le porte uplink 100G degli switch leaf. Ora, crea una connessione patch LC tra il rispettivo interruttore foglia e l'interruttore spinale. Le fibre ottiche N*M sono completamente interconnesse per mantenere un'elevata ridondanza e con un'architettura spine-leaf per eliminare i tempi di latenza del traffico est-ovest.

Cross Connect with Traditional Port Breakout

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.0k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.0k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.0k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.2k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.4k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.8k
Conoscenza