Italia

Come scegliere uno switch 10G per piccole e medie imprese in rapida crescita?

Aggiornato il 13 Feb 2023 by
617

L'aumento dei dati di rete comporta oggi una pressione sempre maggiore sulle reti aziendali. Le piccole e medie imprese in rapida crescita tendono ad aggiornare le proprie reti a 10GbE. Gli switch 10 gigabit sono strumenti fondamentali per implementare le reti 10G. Questi switch 1sono disponibili in una varietà di tipi, ognuno diverso dall'altro in termini di prestazioni e funzioni. In questo articolo ci concentreremo principalmente su come scegliere uno switch 10Gb per PMI in rapida crescita.

 

Perché le PMI hanno bisogno di switch 10G?

Il fabbisogno di dati raddoppia ogni due anni, i video HD e i contenuti in streaming 4K sono sempre più diffusi nelle aziende e sempre più dipendenti utilizzano i loro dispositivi personali negli uffici aziendali, per non parlare delle serrature elettroniche, dei lettori di schede e delle telecamere di sicurezza che le aziende usano. Tutto ciò comporta un grande impatto sulle reti aziendali. Le PMI devono considerare la quantità di dati che le loro reti sono in grado di generare per garantire un funzionamento regolare e persino per reimpostare le loro strutture di rete per perseguire una maggiore larghezza di banda e una maggiore velocità di Internet.

Il passaggio alla rete 10G è in questo caso una scelta inevitabile per evitare la congestione della rete nei momenti di maggiore affluenza, per migliorare la produttività dei dipendenti, per ridurre i tempi di risposta ai clienti e per introdurre più rapidamente nuovi prodotti sul mercato. Per ottenere questo risultato, è necessario disporre di switch da 10Gb per aggiornare le reti delle PMI. Di seguito sono riportati alcuni fattori da considerare nella scelta di uno switch 10Gb.

10 gigabit switch

 

Fattori da considerare nella scelta degli switch 10G per le PMI in rapida crescita

I diversi switch 10G hanno funzioni e prestazioni diverse. Di seguito abbiamo elencato i principali fattori da considerare nella scelta di uno switch 10Gb per le reti delle PMI.

Livello switch

Gli switch di rete possono operare a livello OSI 2 (il livello di collegamento dati) o a livello 3 (il livello di rete) o 4. Gli switch che funzionano a livello 2 sono chiamati switch L2. Sono basati sull'indirizzo MAC e inoltrano solo dati. Non è possibile configurare alcun indirizzo IP. Consentono agli utenti finali di connettersi direttamente alle reti, quindi di solito richiedono un'elevata densità di porte.

Gli switch che operano a livello 3, noti anche come switch L3, combinano sia la tecnologia di commutazione L2 che la funzione di inoltro L3 e possono essere configurati con diversi indirizzi IP VLAN, contribuendo a garantire la sicurezza della rete.

L'architettura di rete a tre livelli è il progetto di rete gerarchico più elementare per le reti SMB, che prevede tre livelli e i relativi dispositivi: livello core - switch core, livello di aggregazione - switch di aggregazione, livello di accesso - switch di accesso. Per i livelli core, è opportuno utilizzare gli switch L3, in quanto sono in grado di commutare i pacchetti di rete il più velocemente possibile. Per il livello di aggregazione, si possono impiegare switch L2/L3 in quanto devono gestire tutto il traffico proveniente dagli switch di accesso e fornire un uplink agli switch core. Per il livello di accesso, gli switch L2 ad alta densità di porte possono soddisfare i requisiti delle applicazioni e ridurre i costi per le aziende. La figura seguente mostra l'architettura di rete a tre livelli:

Layer3

Per la maggior parte delle PMI, l'architettura di rete a tre livelli è stata semplificata in un'architettura di rete a due livelli, comunemente implementata nelle loro reti. L'architettura di rete a due livelli è collegata in rete dal livello core e dal livello di accesso, utilizzando switch core L3 e switch di accesso L2. Questa architettura di rete consente alle PMI di creare un pool di risorse più centralizzato e più flessibile che può essere allocato su richiesta. L'immagine seguente mostra l'architettura di rete a due livelli:

Layer2

FS offre una serie di switch L3 10Gb con porte di accesso 10G (Switch a 24 porte, a 32 porte, a 48 porte) e porte uplink 25G/40G100G per gli switch core. Tutti questi switch L3 10Gb sono progettati per essere a bassa latenza e altamente ridondanti per evitare qualsiasi congestione o collo di bottiglia della rete e per garantire la stabilità e la sicurezza della rete stessa, offrendo una grande flessibilità per l'implementazione delle reti delle PMI.

Funzioni degli switch

Gestione della rete

In base ai tipi di gestione, gli switch 10Gb possono essere suddivisi in switch gestiti e switch non gestiti.

Lo switch 10G gestito può essere gestito tramite porte console, Telnet, CLI e interfacce Web. Inoltre, è possibile utilizzare il protocollo di gestione della rete (SNMP) per configurare lo switch. Uno switch 10G gestito consente di monitorare lo stato di funzionamento della rete e lo stato di funzionamento dello switch sia localmente che da remoto in tempo reale attraverso la gestione in background, rendendo molto più semplice per le PMI la gestione delle proprie reti e consentendo di risparmiare notevolmente sui costi.

A differenza degli switch managed, lo switch unmanaged consente di collegare immediatamente i dispositivi alla rete, ma non supporta la gestione della rete. Alcuni switch gigabit unmaaged con porte uplink 10G possono essere utilizzati nel livello di accesso, ma per le PMI in rapida crescita il valore degli switch 10G managed supera quello degli switch 10G unmanaged.

Accessibilità PoE

Il PoE (Power over Ethernet) è una tecnologia che utilizza i cavi di rete esistenti per alimentare i dispositivi collegati, come telefoni VoIP, AP wireless, telecamere di sorveglianza, ecc. Lo switch 10G può anche essere suddiviso in switch 10G PoE o switch 10G non PoE in base al supporto o meno del PoE.

Per le PMI in rapida crescita che devono implementare reti wireless nei loro uffici, è possibile utilizzare uno switch 10G con funzionalità PoE nel livello di accesso, in quanto fornisce l'alimentazione all'infrastruttura di rete esistente ed elimina la necessità di cablaggi elettrici aggiuntivi, offrendo una grande flessibilità per l'utilizzo dello switch ovunque sia necessario e risparmiando sui costi per le aziende. Assicuratevi che la potenza per porta (in watt) e il budget di potenza totale delle porte PoE soddisfino le esigenze dei vostri dispositivi elettronici.

Ovviamente, uno switch 10G non PoE non supporta la funzionalità PoE. Per il livello centrale delle reti delle PMI che non richiedono la connessione di un gran numero di dispositivi di rete alimentati, uno switch 10G non PoE è una scelta più adatta.

Scalabilità

La scalabilità si riferisce alla capacità di uno switch di crescere sia in termini di velocità delle porte che di numero di porte di ingresso e uscita supportate. Con l'espansione della rete, aumenterà anche il numero di utenti sulla rete. Pertanto, quando si sceglie uno switch 10G per le PMI, è necessario considerare il numero di utenti futuri piuttosto che soddisfare solo i requisiti attuali.

Uno switch 10G che supporta lo stacking e il protocollo LACP (Link Aggregation Control Protocol) può migliorare le capacità di estensione della rete e ottenere una maggiore larghezza di banda. FS offre switch 10G multipli impilabili dotati di porte uplink 25G/40G/100G. Tutte le porte possono essere impilate tramite cavi o transceiver DAC/AOC per aumentare la densità delle porte e semplificare la gestione, consentendo una facile espansione senza modificare l'architettura di rete originale e riduce il costo iniziale dell'investimento per le PMI. Grazie alle porte di uplink da 25G/40G/100G, questi switch 10G offrono anche un'ampia flessibilità per l'aggiornamento della rete in caso di espansione dell'azienda.

 

Conclusioni

Per far fronte a questo mondo sempre più digitale, è fondamentale che le PMI aggiornino le loro reti per ottenere una rete più veloce, in modo da accelerare l'elaborazione dei dati ed evitare la congestione della rete, ecc. Come abbiamo spiegato nel contenuto precedente, per scegliere uno switch 10Gb adatto alle vostre PMI, dovete considerare il livello dello switch, la funzionalità dello switch e la scalabilità, non solo per soddisfare la vostra domanda attuale, ma anche per una considerazione futura. FS offre diversi tipi di switch 10G con più porte e diverse funzioni tra cui scegliere. Visitateci su FS.com per ulteriori informazioni.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.2k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.2k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza