Quanto sei informato sulla pulizia dei connettori in fibra ottica?
Con la diffusione della fibra ottica nelle comunicazioni ad alta velocità, l'installazione e la manutenzione affidabili ed efficienti della fibra sono fondamentali per una rete ad alte prestazioni. Secondo NTT-Advanced Technology, il 98% degli installatori e l'80% dei proprietari di rete hanno dichiarato che i problemi di contaminazione dei connettori in fibra sono la principale causa di guasto della rete. I connettori in fibra contaminati o sporchi possono spesso portare a un degrado delle prestazioni del segnale o a un guasto del collegamento, quindi un cavo in fibra ottica correttamente mantenuto e pulito contribuirà a ridurre la contaminazione sull'interfaccia della fibra. I kit per la pulizia delle fibre svolgono un ruolo importante nella manutenzione del sistema a fibre ottiche, che consente di mantenere connessioni efficaci tra tutte le apparecchiature a fibre ottiche.
Figura 1: Cause dei malfunzionamenti di rete
Diversi tipi di connettori in fibra
Come tutti sanno, il connettore in fibra è un componente che termina l'estremità del cavo in fibra ottica e che ha un impatto importante sull'affidabilità della trasmissione in fibra ottica e sulle prestazioni del sistema. In generale, sono stati introdotti sul mercato circa 100 connettori in fibra ottica, tra cui i più utilizzati nei data center come LC, SC, MU, ST, FC, MTRJ, NID, E2000 e MTP/MPO. Inoltre, alcuni connettori in fibra come connettori di Rosenberger Q-RMC o NEX10 sono progettati per ambienti difficili. Pertanto, la scelta dei giusti strumenti per la pulizia delle fibre dipende dal tipo di connettore in fibra. Per ulteriori informazioni sui connettori a fibre ottiche, fare riferimento a Quanti tipi di connettori in fibra conosci?
Figura 2: Diversi tipi di connettori in fibra
Procedure generali di pulizia della fibra
Prima di pulire i connettori in fibra ottica, è essenziale conoscere il processo generale di pulizia dei connettori. In generale, esistono due metodi per pulire i connettori in fibra: la pulizia a secco e la pulizia a umido. La pulizia a secco consiste nell'utilizzare un pulitore a cassetta a bobina o un pulitore per fibre a spinta per strofinare la faccia terminale del connettore contro un panno per la pulizia a secco in una direzione. È in grado di rimuovere la contaminazione aerodispersa e dovrebbe essere provata all'inizio. Per quanto riguarda la pulizia a umido, strofinare prima la parte terminale contro l'area bagnata e poi su un'area asciutta per pulire i potenziali residui dalla parte terminale. La pulizia a umido è più aggressiva di quella a secco, ma è in grado di rimuovere sia la contaminazione aerodispersa che i residui leggeri di olio. Se dopo la pulizia a secco il connettore è ancora sporco, si procede immediatamente alla pulizia a umido per garantire che non rimangano residui sulla faccia terminale. Di seguito viene illustrato il processo di pulizia dei connettori in fibra:
Figura 3: Procedure di pulizia del connettore in fibra
Nota: La pulizia a umido è altamente sconsigliata per i recipienti e le paratie a causa del possibile danneggiamento delle apparecchiature.
Quante soluzioni per la pulizia dei connettori in fibra esistono?
Pulitori di fibre a bobina
Il pulitore a bobina è progettato per la pulizia efficace di quasi tutti i connettori in fibra ottica con ghiera accessibile, tra cui LC, MU, SC, FC, ST, MPO/MTP, MTRJ e così via. Se avete bisogno di pulire solo il connettore accessibile con un'ampia gamma di stili di connettore, è la scelta ideale per voi.
Il pulitore per cassette in fibra ottica NEOCLEAN-R2 è un pulitore essenziale per mantenere e garantire la buona qualità delle connessioni in fibra ottica. Consente di rimuovere polvere, olio e altri detriti dai connettori LC/SC/FC/ST/MU/MTP/MPO. È disponibile anche la pulizia 400+ volte.
Figura 4: Pulitore per cassette in fibra ottica NEOCLEAN-R2
Salviette per pulizia della fibra
Le salviette per la pulizia delle fibre ottiche sono progettate per essere utilizzate a secco o con l'alcol per la pulizia delle fibre ottiche per rimuovere efficacemente i comuni contaminanti dai ponticelli ottici e dai cavi patch. Questi panni per fibre ottiche sono privi di pelucchi e non abrasivi, quindi possono fornire una pulizia superiore delle ghiere dei connettori in fibra ottica senza il rischio di graffi o residui di pelucchi.
Figura 5: Salviette per pulizia della fibra
Tamponi con schiuma
I tamponi con schiuma senza pelucchi per fibre ottiche sono ideali per pulire la contaminazione da adattatori e connettori per fibre da 1,25 mm o 2,5 mm. I tamponi in schiuma da 1,25 mm e 2,5 mm sono tutti realizzati in poliestere e poliuretano. Questi piccoli tamponi con schiuma hanno prestazioni eccellenti per la pulizia della faccia finale dell'adattatore o del connettore e possono essere utilizzati anche in altre apparecchiature, come stampanti, computer, lenti di strumenti ottici, ecc.
Figura 6: Due diverse dimensioni di tamponi per pulizia con schiuma
Pulitori a penna
FS offre la penna per la pulizia delle fibre ottiche one-push per rimuovere rapidamente sporco, polvere, olio e grasso dagli adattatori per fibre ottiche. Per soddisfare le diverse esigenze, sono disponibili i pulitori a penna NEOCLEAN per la pulizia di LC/MU, NEOCLEAN-E da 2,5 mm per la pulizia di SC/FC/ST/LSH, NEOCLEAN-M per la pulizia di MTP/MPO-8/12/24, NEOCLEAN-M2 MTP/MPO-16 One-Push Cleaner. Inoltre, presso FS sono disponibili anche i detergenti a marchio US Conec IBC™. Si veda Come utilizzare un pulitore ottico a penna one-push.
Figura 7: Penna per la Pulizia delle Fibre Ottiche One-push
Dove acquistare i kit per la pulizia delle fibre?
Si consiglia vivamente a una struttura di data center di implementare procedure di pulizia per tutti i connettori in fibra ottica, al fine di ridurre i guasti ai collegamenti e la sostituzione non necessaria di apparecchiature di rete costose e critiche. Sono disponibili numerose soluzioni per la fornitura di apparecchiature di test e ispezione e di materiali per la pulizia delle fibre ottiche. FS offre una gamma completa di kit compatti per la pulizia delle fibre ottiche per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative. Per ulteriori informazioni, contattateci via sales@fs.com.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022