Italia

NCLU Facilita la Transizione della Rete a Cumulus Linux

Aggiornato il 09 Set 2022 by
809

Nota: FS ha interrotto il sistema Cumulus Linux per gli switch N-series. Secondo la nostra politica, i clienti continueranno a ricevere il supporto del team di assistenza tecnica FS e la garanzia valida fornita sarà mantenuta sul prodotto. Per i clienti interessati agli switch della serie N di FS, è possibile scegliere tra bare metal o quelli FSOS.

L'industria delle comunicazioni sta passando ad hardware e software per switch basati su Linux in modo da costruire reti convenienti, agili e ad alta capacità. Per massimizzare l'efficienza operazionale, tuttavia, gli ingegneri IT hanno bisogno non solo di funzioni di rete avanzate, ma anche di interfacce di linea di comando e approcci di configurazione più coincisi - poiché sebbene le linee di comando di numerosi switch basati su Linux siano simili, non tutti gli ingegneri hanno necessariamente familiarità con Linux.

Per semplificare la configurazione di rete e rendere Cumulus Linux accessibile a una comunità di operatori di rete più ampia, Cumulus Networks, il principale provider NOS open source, distribuisce NCLU (Network Command Line Utility) come interfaccia di linea di comando di Cumulus Linux: è un'interfaccia utente consistente e utile per semplificare la transizione a Cumulus Linux per i principianti di Linux e gli ingegneri che hanno familiarità con i comandi convenzionali. NLCU è, in essenza, una linea di comando Linux, così da permettere agli ingegneri di utilizzare a proprio vantaggio tutti i benefici di un'interfaccia Linux standardizzata mentre integra alcuni dei vantaggi di un'interfaccia di linea di comando tradizionale. NCLU ridurrà significativamente la curva d'apprendimento degli ingegneri di rete, permettendo un'adozione accelerata di Linux come modello di rete.

NCLU cumulus linux

Vediamo i vantaggi di NCLU illustrando come configurare LACP utilizzando NCLU.

Facile accedervi

La funzione “net example” di NCLU fornisce prompt contestuali, aiuto integrato ed esempi per gli ingegneri che non hanno familiarità con i comandi di Linux. Per esempio, se si vuole configurare LACP con Cumulus Linux ma non si ha idea di quali comandi utilizzare, si può semplicemente digitare " “net example” e trovare il comando adeguato. Si veda l'immagine seguente, dove il terzo comando è il prompt per la configurazione LACP.

net example

Digitando “net example bond”, si otterrà l'esempio per configurare LACP.

net example bond Cumulus Linux

Efficiente da configurare

In generale è necessario entrare in una modalità specifica quando si configura una rete con la tradizionale linea di comando, come “switch>enable” o “switch#configure terminal”. NCLU elimina invece la necessità di editare i file sottostanti o di avere accesso a qualsiasi modalità - semplicemente inserendo i comandi per configurare la funzione necessaria. Qui di seguito un confronto tra il processo di configurazione di LACP utilizzando Cumulus NCLU e la linea di comando di un altro venditore.

Cumulus Linux: Solo un comando richiesto per la configurazione LACP.

net bond LACP Cumulus Linux

Un altro fornitore: Sono richiesti più comandi per la configurazione LACP.

LACP configuration

Sicuro da gestire

NCLU può aiutare a rivedere e controllare gli errori di ogni modifica. Digitando "net pending", tutte le revisioni, comprese "aggiungi/elimina", dall'ultimo commit verranno mostrate sull'interfaccia. Il testo in verde nell'immagine di seguito mostra le revisioni nella configurazione LACP.

net pending Cumulus Linux

Conclusioni

NCLU fornisce un modo uniforme per avere accesso a Cumulus Linux attraverso un'interfaccia moderna e semplice da utilizzare, fornendo agli ingegneri la capacità di gestire la rete in un modo con cui sono familiari. Il valore reale di NCLU risiede nella semplicità senza paragoni che offre per raggiungere efficienza operazionale e scalare l'architettura di rete. Grazie a NCLU possiamo aspettarci di vedere un rapido sviluppo e un'ampia adozione di Cumulus Linux.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
82.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.0k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
54.9k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.1k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.4k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.8k
Conoscenza