Cavo a conduttore solido o a trefoli, quale scegliere?
Lo sviluppo dell'economia globale ha reso il mondo sempre più connesso. Questa connessione avviene grazie ai cavi Ethernet, uno dei dispositivi di connettività più importanti. I cavi Ethernet sono utilizzati per collegare PC, switch e router per trasmettere e ricevere dati. Per creare una connessione affidabile, è importante selezionare i cavi adatti alle specifiche applicazioni. Questo articolo vi guiderà quindi a scegliere le categorie di cavi più adatte dal punto di vista della struttura del cavo: conduttore solido o conduttore a trefoli.
I cavi Ethernet in rame presentano i tipi Cat 5, Cat5e, Cat6, Cat6a, ecc. in base specifiche diverse. Il cavo patch Ethernet può essere suddiviso in cavi con conduttori solidi e a trefoli in base alla diversa struttura del cavo. Di seguito vengono illustrati in dettaglio questi due tipi di cavi.
Cavo a conduttore solido
I cavi a conduttore solido sono costituiti da un unico filo conduttore solido. I conduttori solidi sono solitamente costituiti da fili di rame nudo con diametro compreso tra 22 e 24 AWG (American Wire Gauge units). Per esempio, il diametro dei cavi UTP (Unshielded Twisted Pair) cat5e è 24AWG. Il vantaggio dei cavi di grandi dimensioni è che possono fornire caratteristiche elettriche superiori per mantenersi stabili in un'ampia gamma di frequenze. Pertanto, i cavi solidi sono particolarmente adatti per le applicazioni Ethernet ad alta velocità.
Grazie ai grandi diametri dei fili, i cavi a conduttore solido presentano una minore resistenza alla corrente continua (la resistenza non è positiva per la trasmissione del segnale) e una minore suscettibilità agli effetti delle alte frequenze. Questo tipo di cavi può supportare una trasmissione a distanza maggiore e una velocità di trasmissione dati più elevata rispetto ai cavi a trefoli. Tuttavia, i grandi diametri dei fili comportano anche degli svantaggi. Più grande è il nucleo, meno flessibile è il cavo. Se i cavi vengono piegati, è molto probabile che si rompano o che compromettano le prestazioni della rete.
Cavo a trefoli
I cavi a trefoli sono oggi molto utilizzati. All'interno dei doppini ritorti dei cavi a trefoli, ogni singolo conduttore è costituito da un fascio di trefoli di calibro inferiore. In genere vengono utilizzati sei o sette trefoli per circondare un singolo filo al centro. I trefoli esterni sono avvolti elicoidalmente intorno ai fili centrali. I trefoli formano un conduttore con un diametro simile a quello di un cavo pieno. Tuttavia, l'area di conduzione è inferiore a quella di un cavo solido a causa dei diametri più piccoli di ogni singolo trefolo conduttore.
La struttura a trefoli rende i cavi a trefoli flessibili. Anche se i cavi sono piegati, non possono essere danneggiati facilmente, poiché ogni trefolo è indipendente dall'intero trefolo. Vediamo come funziona. Quando i cavi vengono piegati, tutti i singoli trefoli vengono tirati verso il centro. Le sollecitazioni totali vengono distribuite a tutti i trefoli per ridurre al minimo le sollecitazioni sul conduttore centrale. Di conseguenza, i conduttori dei cavi possono ottenere più supporti se i trefoli sono più attorcigliati.
I conduttori dei cavi a trefoli utilizzati per le applicazioni di rete ed Ethernet sono costituiti da fili di rame nudi o rivestiti di stagno. I conduttori rivestiti di stagno possono proteggere le superfici conduttrici dall'ossidazione e impedire che i singoli fili si sfilaccino. Ciò è dovuto al processo di produzione dei conduttori stagnati. Tutti i singoli fili devono essere immersi in un bagno di stagno fuso prima di essere assemblati in un unico conduttore.
Tuttavia, i cavi a trefoli possono causare una perdita di inserzione più elevata a causa dei loro diametri conduttori più piccoli, soprattutto per le trasmissioni a lunga distanza (ovviamente la distanza ha dei limiti sia per i cavi a conduttori solidi che per quelli a trefoli). I cavi a trefoli presentano un'elevata resistenza alla corrente continua che causa la dissipazione dei segnali sotto forma di calore maggiore durante la trasmissione a lunga distanza. Pertanto, i cavi a trefoli non sono buoni come i cavi solidi per le lunghe distanze. Un'altra carenza dei cavi a trefoli è che sono più costosi dei cavi a conduttore solido per una lunghezza equivalente, poiché sono costosi da produrre.
Applicazione dei due cavi
I cavi a conduttore solido sono progettati per linee dorsali e orizzontali. Ciò è dovuto alle prestazioni elettriche superiori e all'alta frequenza stabile. I cavi possono supportare distanze maggiori rispetto ai cavi a trefoli. I cavi lunghi possono essere installati nelle pareti, nei soffitti o tra aree di lavoro sullo stesso piano. Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che i cavi rigidi non devono essere piegati, flessi o attorcigliati ripetutamente, poiché non sono molto flessibili.
I cavi a trefoli sono utilizzati per brevi tratti tra le schede di interfaccia di rete e le piastre a muro o tra i concentratori e i pannelli patch, gli hub e altre apparecchiature montate su rack, in quanto vengono costantemente inseriti, rimossi o piegati. Il cavo a trefoli è molto più flessibile del cavo a conduttori solidi. Tuttavia, presenta un'elevata attenuazione. Quando si utilizzano cavi a trefoli di categoria, ricordarsi di limitarne la lunghezza per ridurre la perdita di inserzione.
Conclusioni
Come discusso sopra, i cavi a conduttore solido e a trefoli presentano vantaggi e svantaggi propri. I diversi tipi di cavi sono utilizzati per applicazioni diverse. Conoscere i loro scopi specifici può migliorare le prestazioni della rete. FS.com fornisce cavi a trefoli a basso costo, tra cui Cat5e, Cat6, Cat6a e Cat7, schermati o non schermati, preterminati o non terminati. Per ulteriori informazioni sui nostri cavi Ethernet in rame, visitate il sito www.fs.com o contattateci all'indirizzo sales@fs.com.
Articolo correlato: Cavo in fibra ottica, cavo a doppini ritorti e cavo coassiale
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022