Italia

Quando utilizzare gli switch unmanaged?

Aggiornato il 08 Feb 2023 by
523

Gli switch unmanaged sono spesso considerati apparecchiature di rete insicure e poco intelligenti. È vero? Perché gli switch unmanaged sono ancora utilizzati? Quando è opportuno utilizzarli? Il seguente articolo cerca di fornire alcune risposte.

 

Le maggiori preoccupazioni legate all'utilizzo degli switch unmanaged

I problemi di sicurezza potrebbero essere la preoccupazione maggiore quando si utilizzano switch umanaged, perché non necessitano di configurazioni e non possono monitorare l'attività o le prestazioni della rete. In realtà, gli switch umnanaged dispongono di funzioni di sicurezza di base, come una cover di porta chiudibile, che garantisce la sicurezza di base e aiuta a evitare qualsiasi tipo di manomissione diretta del dispositivo.

Perché utilizzare uno switch unmanaged?

Sebbene gli switch unmanaged abbiano le funzioni di sicurezza avanzate di cui sono dotati gli switch managed, presentano comunque dei vantaggi? Sì, eccone alcuni.

Basso costo

Per quanto riguarda i costi, gli switch unmanaged hanno un vantaggio assoluto. Il prezzo degli switch unmanaged è molto più basso di quello degli switch managed. Il prezzo dipende in genere dal numero di porte necessarie per lo switch. Per molti costruttori di macchine e OEM, il costo è il fattore principale da considerare. Per questo motivo, molti luoghi industriali come fabbriche e officine utilizzano questi switch managed a basso costo.

Manutenzione semplice

"Unmanaged" significa che lo switch non richiede una preconfigurazione. Questo contribuisce a semplificare l'impostazione delle reti locali, consentendo di collegare più dispositivi tra loro senza bisogno di una configurazione complessa. Gli switch unmanaged non richiedono configurazioni professionali e manutenzione periodica (per questo motivo vengono anche chiamati "switch dumb").

Plug and play

Connettere e iniziare a lavorare, non sono necessarie altre operazioni. L'installazione di uno switch unmanaged consiste solitamente nel collegare il cavo Cat5 o Ethernet Cat6 e nell'inserire uno o più nuovi dispositivi di rete. Non sono necessarie configurazioni, anche chi non conosce le impostazioni di rete può utilizzarlo.

Switch umanaged per usi diversi

Tutto considerato, possiamo concludere che gli switch unmanaged sono adatti per quelle applicazioni in cui il basso costo e la semplicità di installazione e manutenzione sono più importanti.

Uso domestico e per piccole imprese

Gli switch unmanaged adottano un design compatto e la maggior parte di essi dispone di vari metodi di montaggio, come il montaggio su scrivania, a parete e su rack, per risparmiare spazio e fatica. Inoltre, grazie al design plug-and-play, è possibile utilizzarli senza dover ricorrere a professionisti per la configurazione e la manutenzione dello switch.

Alcuni temono che la velocità di rete possa essere un problema. La velocità di rete degli switch unmanaged è lenta? In realtà, la maggior parte degli switch unmanaged presenti sul mercato supporta oggi una velocità di 100M o addirittura 1G, del tutto sufficiente per l'uso della rete domestica o di piccole aziende. È inoltre possibile scegliere uno switch unmanaged con standard PoE per alimentare dispositivi come laptop e TV.

unmanaged switches for home

Il costo degli switch unmanaged è molto più basso di quelli managed. Per le case e le piccole imprese con budget limitati, questo potrebbe essere il vantaggio maggiore.

Uso industriale

Gli switch unmanaged sono diventati un dispositivo di rete importante per le applicazioni industriali. Oltre ad avere un prezzo più basso, sono i più adatti per le applicazioni con risorse di rete limitate, perché sono facili da implementare. Possono essere utilizzati nei settori manifatturiero, meccanico, petrolifero, del gas e minerario, ecc. Gli switch unmanaged rappresentano un approccio economico e semplice per ottenere la funzione di espansione delle porte di rete, soprattutto per le applicazioni in cui mancano manodopera e tempo.

 

Articoli correlati: Consigli per uno switch unmanaged in rete SOHO

5 motivi per cui i clienti scelgono gli switch non gestiti FS

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.0k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.2k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.2k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.4k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza