Case study: DWDM 16CH per realizzare 4x10G su 460km
Il nostro cliente intende realizzare un progetto di rete OTN 4x10G a lungo raggio utilizzando fibra monomodale per oltre 465 km, quasi 500 km a onor del vero, come mostrato nella seguente figura. La perdita di collegamento è di 0,3 dB per KM. I siti 1, 2 e 6 sono alimentati a corrente alternata. I siti 3, 4 e 5 sono alimentati a corrente continua. L'alimentazione CA e CC è disponibile sia su DC1 che su DC2. Gli switch di rete utilizzati includono Cisco WS-C4500X-16, Cisco WS-C4500X-32, Huawei S6720-54C-EI-48S-AC, Huawei S5720-56C-EI-48S-AC, Juniper EX4550-32F. I requisiti dei clienti sono:
Soluzioni
Per la trasmissione di rete attuale
Attualmente il segnale 3CH viene trasmesso da DC1 e il segnale 1*10G viene scaricato rispettivamente nei siti 1, 2 e 4. Non è necessaria alcuna espansione della capacità di rete nel sito 5/6.
Per questo progetto di trasmissione a lungo raggio si consiglia un sistema DWDM a 16 canali. Un mux/demux DWDM a 16 canali a fibra singola sarebbe perfetto. Per collegare DC1 e DC2, sono utili mux/demux CWDM a 3*8CH, più convenienti. Sono disponibili sistemi a fibra singola o doppia e dipendono dalle effettive esigenze dei clienti.
Il segnale 3CH viene trasmesso dalla DC1 e il segnale 1*10G viene scaricato rispettivamente nei siti 1, 2 e 4. Pertanto, il sito 1 e il sito 2 utilizzano 2CH OADM est e ovest, in modo che l'altro canale possa soddisfare le future esigenze di aggiornamento della rete.
A causa della rete a lungo raggio di oltre 465 km, per ottenere l'amplificazione del segnale si suggerisce l'EDFA di FS.com, grazie al suo basso rumore e all'insensibilità alla polarizzazione del segnale. Il sito 3 e il sito 4 saranno stazioni di rigenerazione. Verrà utilizzato OEO, poiché in questi siti è supportata solo l'alimentazione in corrente continua.
Nel collegamento reale, gli attenuatori vengono applicati per il debug delle prestazioni di potenza ottica e l'attenuazione del segnale in fibra per garantire l'equilibrio della potenza ottica. Poiché la perdita ottica della fibra è di 0,3 dB/km, la potenza di ingresso di tutti i preamplificatori è controllata al di sotto di -25 dB con un margine di sicurezza di almeno 3 dB.
Per la futura espansione della capacità di rete
1CH est e ovest OADM può essere applicato nel sito 5/6 quando in futuro sarà necessaria un'espansione della capacità aziendale.
Vantaggi della soluzione
Benefici
Considerando l'espansione della capacità della rete e la realizzazione del progetto OTN a lungo raggio che trasporta enormi carichi di informazioni in varie situazioni sofisticate, la soluzione due è migliore. La sfida di ridurre la perdita di segnale è stata superata. Tutti i siti della rete applicano lo stesso sistema di gestione della configurazione remota che può realizzare un controllo tempestivo e un allarme di guasto. Questo sistema offre flessibilità e semplicità per la manutenzione della rete.
Prodotti correlati
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022