Cisco 10G SFP+に関する包括的な理解
Cisco 10G SFP+モジュールは、2017年の販売量によると、主流の10G光モジュールで、特にCisco SFP-10G-SRです。より高いネットワークをアップグレードするための基本的なコンポーネントとして、SFP+モジュールは依然として光ファイバネットワークで優勢な役割を担っています。この記事では、Cisco 10G SFP+とCisco SFP+の互換性マトリックスについて包括的に紹介します。
Cisco 10G SFP+の概要とCisco SFP+の互換性マトリックス
Cisco 10G SFP+モジュールは、多様なネットワーク環境における10ギガビット・イーサネットの展開を目的とした光デバイスです。データセンター、企業向けワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダ向けトランスポートアプリケーションなど、幅広い10ギガビットイーサネット接続オプションを顧客に提供します。デジタル光モニタリング機能を備えたCisco 10Gb SFP+モジュールは、短距離および長距離伝送で高い性能を発揮します。異なるCisco 10Gb SFP+モジュールは、様々な用途に合わせて設計されています。各シスコ10ギガSFPトランシーバーの詳細な仕様、またはCisco SFP+互換性マトリックスは、以下の表に示されています。
Cisco SFP+ | 波長 (nm) | インターフェース | ケーブルの種類 | コアサイズ (ミクロン) | ケーブル距離 |
---|---|---|---|---|---|
Cisco SFP-10G-T-S |
/ |
RJ-45 | Cat6a/cat7 | / | 100m* |
Cisco SFP-10G-SR-S |
850 |
デュアルLC/PC | MMF | 62.5(OM1) | 26m |
Cisco SFP-10G-SR |
850 |
デュアルLC/PC | 62.5(OM1) | 33m | |
Cisco SFP-10G-SR-X |
850 |
デュアルLC/PC | 50(OM2) | 66m | |
50(OM2) | 82m | ||||
50(OM3) | 300m | ||||
50(OM4) | 400m | ||||
Cisco SFP-10G-LRM |
1310 |
デュアルLC/PC | SMF | G.652(OS2) | 300m |
MMF | 62.5(OM1) | 100m | |||
50(OM2) | 220m | ||||
50(OM3) | 220m | ||||
Cisco SFP-10G-LR-S |
1310 |
デュアルLC/PC | SMF | G.652(OS2) | 10km |
Cisco SFP-10G-LR | |||||
Cisco SFP-10G-LR-X | |||||
Cisco SFP-10G-ER-S |
1550
|
デュアルLC/PC | SMF | G.652(OS2) | 40km |
Cisco SFP-10G-ER | |||||
Cisco SFP-10G-ZR-S |
1550
|
デュアルLC/PC | SMF | G.652(OS2) | 80km |
Cisco SFP-10G-ZR | |||||
Cisco FET-10G |
850 |
デュアルLC/PC | MMF | 50(OM2) | 25m |
50(OM3) | 100m | ||||
50(OM4) | 100m | ||||
Cisco SFP-10G-BXD-I |
1330 |
デュアルLC/PC | SMF | G.652(OS2) | 10km |
Cisco SFP-10G-BXU-I |
1270 |
デュアルLC/PC | SMF | G.652(OS2) | 10km |
Cisco SFP-10G-BX40D-I |
1330 |
デュアルLC/PC | SMF | G.652(OS2) | 40km |
Cisco SFP-10G-BX40U-I |
1270 |
デュアルLC/PC | SMF | G.652(OS2) | 40km |
CWDM-SFP-10G |
1470-1610 |
デュアルLC/PC | SMF | G.652(OS2) | 80km |
DWDM-SFP+10G |
1561.41-1560.61 |
デュアルLC/PC | SMF | 80km |
*10Gbps経由で30m、5Gbpsと2.5Gbps経由で50m、1000Mbps経由で100m。
理想的な距離を実現するCisco 10G SFP+をどう選びますか?
Cisco 10G SFP+モジュールの最適な伝送距離の選択は重要です。次のCisco SFP+互換性マトリックスは、Cisco 10ギガSFPの伝送距離を、Cisco 10GBASE-T、Cisco 10GマルチモードSFP+、およびCiscoシングルモードSFP+ 10Gモジュールの3つの部分に分割します。
Cisco 10GBASE-T SFP+モジュール: ≦ 30m
Cisco 10GBASE-T SFP+モジュールは、10ギガビットイーサネットポートをリンクさせるホットスワップ可能な入出力デバイスです。RJ-45コネクタで接続するため、cat6aまたはcat7ネットワークケーブルを使用して接続することができます。伝送速度の違いにより、伝送距離は異なります。10Gbp/sの場合、最大伝送距離は30mです。5Gbpsと2.5Gbpsの場合は最大50mまで届きます。1000Mbpsでは100mまで届きます。
Cisco 10GマルチモードSFP+モジュール: 100m ~ 400m
Cisco SFP-10G-SRモジュールは2000 MHz*kmのマルチモードファイバ(OM3)を使用してデータを送信します。このCisco 10GマルチモードSFP+の伝送距離は最大300mです。Cisco SFP-10G-SRに関するその他の情報については、SFP-10G-SRデータシートで詳細を確認できます。Cisco 10GBASE-LRMモジュールは、標準のファイバ分散データインターフェイス(FDDI)グレードのマルチモードファイバ(MMF)で220mのリンク長をサポートします。最大伝送距離は、標準のシングルモードファイバ(SMF、G.652)で300mです。しかし、Cisco SFP-10G-SR-Xは、マルチモードファイバで400mの伝送距離を達成できます。
CiscoシングルモードSFP+ 10Gモジュール: 10km ~ 80km
2つのビル間の接続など、10kmを超える非常に長いスパンの10GbEの導入には、CiscoシングルモードSFP+モジュールがIEEEで定義された好ましい選択肢です。Cisco 10GBASE-LRモジュールは、標準シングルモード・ファイバ(SMF、G.652)上の10kmのリンク長をサポートします。Cisco 10GBASE-ER SFP+は、SMFで最大40kmをサポートします。そして、Cisco 10GBASE-ZRモジュールは、標準的なSMF(G.652)で最大80kmを実現します。Cisco 10GBASE-LR-S、SFP-10G-LR-X、Cisco SFP-10G-ER-S、SFP-10G-ZR-Sの詳細情報については、上記の表をご参照ください。
Cisco 10G SFP+に関するFAQ
Q: SFP-10G-SR-SやSFP-10G-SR-Xのように、-Sや-Xは何を意味するのですか?
A: SFP-10G-SR-Sの-SはSクラスを意味します。Sクラスは、温度範囲、ネットワーク環境、およびコストが非クラスと異なります。SFP-10G-SR-Xの-Xは、温度に対する拡張機能を意味します。モジュールは、-40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 365℉) の広い温度範囲で動作できます。
Q: SFPスロットにSFP+モジュールは使用できますか?
A: 答えはいいえです。経験則上、SFPモジュールはSFP+スロットで動作可能ですが、SFP+モジュールはSFPスロットで動作できません。SFPポートにSFP+モジュールを挿すと、このポートの速度は10Gではなく1Gになります。
Q: Cisco SFP+モジュールは他社製機器に使用できますか?
A: いいえ、Cisco SFP+モジュールは、異なるベンダーのコードが一致しない可能性があるため、他のブランドの機器に使用することは推奨されていません。ただし、特定のベンダーの光スイッチは、他のブランドのデバイスとマッチングさせることができるものもあります。
Q: SFP-10G-LRとSFP-10G-LRMの違いは何ですか?
A: Cisco 10GBASE-LRMモジュールは、マルチモードファイバで220m、シングルモードファイバで300mのリンク長をサポートしますが、Cisco 10GBASE-LRは標準シングルモードファイバで10kmをサポートします。Cisco SFP-10G-LRの価格は、Cisco SFP-10G-LRMよりも少し高くなります。
Q: 10GBASE-Tは、10/100/1000Mbpsをダウンサポートできますか?
A: ほとんどの場合、10GBASE-T SFP+は10/100/1000 Mbpsのデータ レートに自動ネゴシエートできますが、ベンダーによって異なる場合があります。HPE、MikroTik、FS.comの 10GBASE-Tモジュールは、10/100/1000Mbpsをダウンサポートできます。Cisco 10gbase-t SFP+は、一部のCiscoデバイスで10、100、または1000Mbpsで動作することができます。
Q: SFP+ポートを備えたCiscoスイッチでCisco互換のSFP+モジュールを使用できますか?
A: 理論的には、Cisco互換のSFP+モジュールをCiscoスイッチで使用することはできません。これは、Ciscoスイッチによってコードとハードウェアの要件が異なるためです。たとえば、Cisco SFP/SFP+は、Cisco Meraki製品との連携が認定されていません。Cisco 10Gモジュールと互換性のあるスイッチについては、Cisco 10ギガビットイーサネットモジュールの互換性マトリックスおよびCisco 10ギガビットイーサネットモジュールのデータシートを参照できます。
FS.com Cisco 10G SFP+ソリューション
近年、光ファイバネットワークで非OEMの光モジュールを使用することが新しいトレンドとなっています。より多くのMSOやサービスプロバイダーは、オリジナルブランドのハードウェアとの完全な互換性が保証されているため、サードパーティ製のプラグイン式光学部品の利用を好んでいます。さらに、サードパーティ製オプティクスは、価格面でも絶対的な優位性を持っています。次の表は、Cisco 10G SFP+モジュールとFS SFP+の間に大きな価格差があることを示しています。
モジュール | Cisco | FS.com |
---|---|---|
SFP-10G-SR | $995 | $16 |
SFP-10G-LR | $3,995 | $34 |
SFP-10G-ER | $10,000 | $149 |
SFP-10G-LRM | $995 | $34 |
SFP-10GB-LR | $3,995 | $34 |
SFP-10G-ZR | $16,000 | $299 |
SFP-10GB-LRM | $995 | $34 |
OEMとサードパーティのCisco 10G SFP+モジュールの間に大きな価格差があることに加え、ブランドの光トランシーバーは保証期間がかなり短いようです。FS.comでは、材料、仕上がり、使用率、スペアパーツの有無によって異なる製品に対して、生涯保証と限定保証を提供しています。FS.comは、Cisco SFP+の互換性マトリックスと各オプティクスの相互運用性の価値を本当に理解しています。FS.comのサードパーティ製オプティクスは、その性能と互換性を証明するために、プログラミングと広範な一連のプラットフォーム診断テストを実行する必要があります。また、弊社のCisco互換モジュールは、お客様の個々のニーズ(コネクタ、波長、伝送距離、温度)に応じてカスタマイズすることができます。
結論
確かに、40Gおよび 100Gの光モジュールの人気が高まっています。ただし、SFP+モジュールは依然として光ネットワーク接続の主要な選択肢です。価格が安く、技術が安定しているからです。Cisco SFP+の互換性マトリックスを知ることは、Cisco 10G SFP+の購入に非常に役立ちます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日