クラウドコンピューティングとは?Public・Private・Hybridクラウドの特徴について
2022年06月06日 ともや より更新
1000
過去10年以上にわたるクラウドの進化に伴い、業界ではクラウドコンピューティングの導入が増えてきました。その中では、最も一般的なのはプライベート(Private)クラウド、パブリック(Public)クラウドとハイブリッド(Hybrid)クラウドです。この記事では、それらの仕組みをめぐって、ぞれぞれの特徴を説明します。また、企業のクラウド導入の最適な選択式を発見しましょう。
関連商品:N8560-32C(32x100Gb QSFP28 データセンター向け)|1,195,801円 (税込)
目次
クラウドコンピューティングとは
クラウドコンピューティング(クラウド)とはクラウド環境(インタネット環境)で、いつでもどこでも自由に、サーバーやストレージ、ネットワークなどのコンピューティングサービスを利用するシステムです。したがって、クラウドコンピューティングの技術により、企業は様々なメリットを享受することができます。プライベート(Private)クラウドとは
プライベートクラウドとは企業や組織は自社専用でクラウド環境を構築・運用することです。高可用性と柔軟性のため、従来の社内システムのように企業の中でシステムを管理できます。また、安定したセキュリティーのため、プライベートクラウドでは独自のセキュリティーポリシーを適用できます。 プライベート(Private)クラウドには、「オンプレミス型プライベートクラウド」と「ホステッド型プライベートクラウド」の2つのタイプがあります。オンプレミス型プライベートクラウド VS ホステッド型プライベートクラウド
オンプレミス型プライベートクラウドは自社でサーバーやネットワーク機器などのインフラを構築し、専用線でデータセンターに接続し、閉域網として攻撃と情報漏洩を防ぐセキュリティー対策のため、安定かつ高速な通信を実現できます。 一方、ホステッド型プライベートクラウドは社内にはインフラを構築せず、クラウド事業者からクラウドサービスの提供を受け、クラウド環境を構築し運用します。それぞれの特徴
両者の比較は以下のように示しています。オンプレミス型プライベートクラウド | ホステッド型プライベートクラウド | |
---|---|---|
メリット | ◉独自のセキュリティー設計◉外部からの不正アクセスの心配がない◉柔軟性による独自のクラウド環境の構築◉独自にカスタマイズできる◉大企業・組織向け | ◉短い時間で利用可能◉月額定額で利用できる◉機器購入不要・初期費用なし◉運営・管理は事業者に任せるため、コストを抑えられる◉独自にカスタマイズできる◉専用環境でシステム構築の柔軟性◉中規模に最適 |
デメリット | ◉高額な設備導入コストと管理コスト◉クラウド環境構築時間がかなりかかる◉障害に自社対応が必要 | ◉クラウド事業者への依存度が高い◉障害に自社独自対応できない |
パブリック(Public)クラウドとは
パブリック(Public)クラウドとは企業や個人など不特定多数のユーザーに向けてクラウドコンピューティング環境を提供するサービスのことです。ネットでオンライン申し込んで、すぐクラウドサービスを利用でき、企業でも個人でも利用したい人は自由にサーバーやネットワーク機器を使えます。 特定ユーザーのみ向けのプライベートクラウドとは違い、パブリッククラウドは自社で高額な設備導入・管理の必要がなく、必要な時にすぐクラウドサービスを利用できます。パブリッククラウドの特徴
以下の図表にパブリッククラウドの特徴を示しています。パブリッククラウド | |
---|---|
メリット | ◉オンラインで即時導入可能◉初期費用なし・定額制と従量制両方あり◉運営・管理は事業者に任せるため、コストを抑えられる◉安全なセキュリティーポリシーに従う◉リソースの追加などの柔軟性が高い◉個人から大企業まで |
デメリット | ◉クラウド事業者への依存度が高い◉障害に自社独自対応できない◉独自にカスタマイズの余地が少ない◉利用者が多様のため攻撃を受けやすいセキュリティーの欠如◉共有リソースの特徴によるトラフィックのピーク時にはネットワーク輻輳を発生しやすい◉法規制の制約を受ける |
ソリューショ:ハイブリッド(Hybrid)クラウド
以上の情報から見れば、プライベート(Private)クラウドとパブリック(Public)クラウドの両方には長所と短所があることが分かります。セキュリティーとカスタマイズについては、プライベートクラウドのほうが優れていますが、企業内の全方面を賄おうとするとかなり費用がかかります。パブリッククラウドは費用を抑えられますが、セキュリティーの面については心配することがあります。したがって、ハイブリッド(Hybrid)クラウドと呼ばれる組み合わせが登場しました。 ハイブリッド(Hybrid)クラウドとは、複数の異なる利用者が共用する「パブリッククラウド」や、自社専用の「プライベートクラウド」や物理サーバーなどを組み込んだインフラストラクチャーのことです。異なるクラウドや物理サーバーを組み合わせてそれぞれのメリットを補完し合うことにより、様々なニーズや変化に対応できるメリットが明らかに見えます。例えば、負荷・リスク分散ができることや高コストパフォーマンスや優れた制御性とカスタマイズ性などです。 ただし、複数サービスを組み合わせることに伴うデメリットも出てきました。システム構成が複雑ことにより、デバイスの管理や保護が難しくなります。さらに、運用が難しくなることで、異なるクラウドプラットフォーム、データ、アプリケーションを統一することは非常に困難で、インフラの互換性については考慮する必要があります。お勧めの記事
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
02:53
2022年06月10日
241
0
【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日