SFPモジュールのRX/TX電力範囲について
SFPモジュールとケーブルの2つの最も重要な要素は、出力電力 (TXパワー)と受信感度(RX感度)です。
-
光TXパワーは、そのデバイスから出る信号レベルであり、送信パワー範囲内でなければなりません。
-
RX感度は、相手側デバイスから受信される受信信号レベルであり、受信電力範囲内に収まるべきです。
光パワーの値(dBmで測定)を決定するには、簡単な計算が使われます。dBmはデシベル・ミリワットの略です。デシベル・ミリワットはその名の通り、ミリワットに対する相対値として、SFPモジュールやその他のデバイスの信号強度を判断するためによく使われる指標です。ベンダーによっては、信号電力を表すのにミリワット(mW)やマイクロワット(μW)を採用している場合があります。計算する前にdBmに変換する必要があります。
FS 10GBASE-SR SFPを例にとると、その送信電力範囲は-7.3dBm~1dBmであり、受信電力範囲は-11.1dBm以下です。RX感度が-12dBmかそれ以下である場合、通常、ケーブルプラントに何らかの欠陥があり(接続不良、コネクタの汚れ、ジャンパーの取り付け不良など)、それが過剰な信号ロスを引き起こしています。
光リンクを設計する際、考慮すべき要素のひとつに光パワーバジェット(最大許容損失)があります。TXパワーとRX感度から、SFPモジュールの最大許容損失が計算できます。図のように、10Gbase-SR SFPのパワーバジェット(dBm)=TXパワー(-7.3dBm)-受信感度(-11.1dBm)=2.8dBmとなります。
光パワーバジェットが大きければ大きいほど、ファイバトランシーバーはより遠くまで対応できます。10GBASE-SR SFPはOM3マルチモードファイバパッチケーブルで300mの距離をサポートし、10GBASE LR SFPモジュールはシングルモードファイバパッチケーブルで10kmまでの長さの10Gネットワークを可能にします。
(OTDRファイバ・テスト・キットを使って)信号損失が測定され、そのような損失が発生するような長い外部プラント(数十キロ)である場合、上図は、それが健全なリンク上にあることを示しています。そのような場合は、より過酷な状況でも使用可能な信号の送受信が可能な、より高価な長距離トランシーバーを使用することになります。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日