FSトランシーバ:紹介とレビュー
高い互換性と安定性を持つFSトランシーバはユーザーの皆様からご好評をいただいております。FSトランシーバや特定のモデルを知りたいあるいは複数のモデルを比較したい方々はこの記事をご覧ください。
FS光ファイバトランシーバの概要
応用シーン | データレート | 転送距離 | 動作温度範囲 | コネクタタイプ |
---|---|---|---|---|
データセンター | 10G SFP+ | 100m -80km | 0~70°C (32~158°F) | LC, RJ-45 |
25G SFP28 | 100m-40km | LC | ||
40G QSFP+ | 150m-40km | LC, MTP/MPO-12 | ||
100G QSFP28 | 100m-80km | LC, CS, MTP/MPO-12 | ||
400G QSFP-DD | 100m-40km | LC, MTP/MTO-12, MTP/MPO-16 | ||
5Gネットワーク | 1G工業用SFP | 100m-80km | -40~85°C (-40~185°F) | LC, RJ-45 |
10G工業用 SFP+ | 300m-40km | LC, RJ-45 | ||
10G工業用BiDi SFP+ | 10km-20km | LC | ||
10G工業用CWDM SFP+ | 40km-80km | LC | ||
25G工業用SFP28 | 100m-40km | LC | ||
25G工業用BiDi SFP28 | 10km-40km | LC | ||
100G工業用QSFP28トランシーバ | 100m-10km | LC,MTP/MPO-12 | ||
WDMネットワーク | 1G CWDM SFP | 20km-120km | 0~70°C (32~158°F) | LC |
1G DWDM SFP | 40km-100km | LC | ||
10GbE CWDM SFP+ | 10km-80km | LC | ||
10GbE DWDM SFP+ | 40km-80km | LC | ||
25G WDM SFP28 | 10km-40km | LC | ||
100G WDM QSFP28 | 100m-80km | LC,MTP/MPO-12 |
25G SFP28トランシーバ
25G SFP28トランシーバ:優れた互換性・パフォーマンス・値段
「今回使ったのはFS.comの25G 光トランシーバー(LCコネクタ)...これらの光トランシーバーをサーバーの接続に使用する予定。本当に素晴らしい商品を作ってくれたと思う。優れた互換性・パフォーマンス、もちろん、値段も申し分ない」
— Linus Tech Tips
10G SFP+ トランシーバモジュール
FS SFP-10GSR-85:予想通りの機能
「2ヶ月ほど使ってきて、なんの問題も起きなかった。ちなみに、2~3週の間に他のスイッチとの接続も試してみた結果、安定して作動している。FS.com製の光トランシーバは多くの読者さんに愛用されていて、我々の期待通りによく働いてくれた。今後のご活躍を期待している」
— ServeTheHome
10GBASE-T SFP+モジュールRJ-45銅製
FS 10GBASE-T SFP+銅製:完璧に動作し、エラーはまったくありません
「続いては、 FS.comの10GBASE-Tモジュールを見よう。80mはまったく問題ないらしい。じゃ、すぐリンクしてみる。スイッチに入れて、うまく動作している。1週間ほど使ってるけど、FS.comの製品にとても満足してる。そして、このスイッチのように同じ箱のケーブルをRJ45と接続したら、エラーはまったくなく、完璧に転送してきた。」
— Lawrence Systems
40G QSFP+ トランシーバ
FS 40G QSFP+トランシーバ:高い互換性、優れた動作
「インテルのカードを持っている場合、インテル製のトランシーバは必要。FSにはそれらのカードをすべてエミュレートしてクールな機能がある。だから、あなたができたのはFSのビジョンを購入して、インテルやシスコなどとの互換性を確認することだけだ。これらのトランシーバは本当に優れた機能を持ってる。」
— SpaceRex
追加
この記事は継続的に更新されています。FS光トランシーバーに関するご意見をお聞かせください。また、当社の光トランシーバーをテストしてレビューしたいとお考えの方は、当社の公式プラットフォームwww.fs.com、ソーシャルメディアのプラットフォームでお知らせください。FS光トランシーバーに関する皆様のご意見をお待ちしております。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日