Сети 400G: основа для инноваций 5G
Эволюция к 5G
Чтобы понять 5G, вы должны сначала понять, что было раньше. В широком смысле, мобильная технология первого поколения 1G связана с голосом. Возможность пользоваться мобильным телефоном в машине или вдали от дома действительно укоренится в это время. Появление 2G представило уровень обмена короткими сообщениями, который все еще можно увидеть в сегодняшней функции СМС. Переход в 3G обеспечил скорости ядра сети, необходимые для запуска смартфонов. И 4G с высокой скоростью передачи данных предоставляет нам видео с минимальной буферизацией и многочисленные подключенные устройства и услуги, от которых мы сегодня зависим и которыми наслаждаемся сегодня. Теперь люди начинают испытывать 5G и и его преобразующие возможности.
5G - это беспроводная технология пятого поколения. В конце 2018 года на рынок вступило следующее поколение телекоммуникационных сетей (пятое поколение или 5G) и оно будет продолжать расширяться во всем мире. В дополнение к повышению скорости эта технология, как ожидается, высвободит крупную экосистему 5G IoT (Интернет вещей), в которой сети могут удовлетворить коммуникационные потребности миллиардов подключенных устройств и обеспечить надлежащий баланс между скоростью, задержкой и стоимостью.
Как работает 5G сеть?
Как и 4G LTE, 5G, основанный также на OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing), будет работать на основе тех же принципов мобильной сети. Однако новый радиоинтерфейс 5G NR (New Radio) будет дополнительно усиливать OFDM, чтобы обеспечить гибкость и масштабируемость более высокой степени.
По сравнению с 4G LTE, 5G не только обеспечит более быструю и качественную услугу широкополосной мобильной связи, но и расширит новые сферы услуг, такие, как критически важные коммуникации и подключение к массовому Интернету вещей. Это было реализовано многими новыми технологиями проектирования радиоинтерфейса 5G NR, такими как, новая автономная конструкция подрамника TDD.
5G технология управляется 8 техническими требованиями:
-
Скорость передачи данных до 10 Гбит/с - > увеличение скорости от 10 до 100 раз по сравнению с 4G и 4.5G сетями
-
1-миллисекундная задержка
-
Пропускная способность в 1000 раз на единицу площади
-
До 100-кратного увеличения количества подключенных устройств на единицу площади (по сравнению с 4G LTE)
-
Доступность 99.999%
-
100% охват
-
90% снижение энергопотребления сети
-
Срок службы батареи до 10 лет для устройства IoT с низким энергопотреблением
Как связаны 5G и 400G сеть?
По умолчанию беспроводная технология 5G обеспечивает более высокую скорость, более низкие задержки и более высокую плотность подключения к данным. Это делает её привлекательным выбором для таких высокотребовательных приложений, как промышленный Интернет вещей, умные города, автономные транспортные средства, VR и AR. Хотя стандарт 5G теоретически является мощным, его реальное использование является столь же эффективным, как и сетевая архитектура, от которой зависит эта беспроводная технология.
Соединения с малой задержкой, необходимые между оборудованием, центром обработки данных и облаками требует надежной и масштабируемой реализации парадигм граничных вычислений. Это распространяется на необходимость большей плотности оптоволокна на границе и значительно более высоких скоростей передачи данных в существующих волоконно-оптических сетях. К счастью, 400G сеть заполнил эти сетевые пробелы, позволяя операторам, операторам множественных систем (MSOs) и операторам ЦОД упростить операции для удовлетворения большинства потребностей в 5G.
400G сеть способуствует развитию 5G
По мере роста спроса на услуги с интенсивным использованием данных, организации начинают видеть некоторые коммерческие значимости инвестиций в технологии 5G и 400G. Ниже приводится ряд основных приложений 5G для перехода 400G.
Высокоскоростное потоковое видео
С ростом спроса на потоковое видео без буферизации и высококачественное содержание, ожидается, что быстрое внедрение технологии 5G поднимет уровень просмотра верхнего уровня до совершенно нового уровня. Поскольку видео потребляет большую часть емкости современного мобильного интернета, улучшенная связь откроет новые возможности для компаний, занимающихся цифровым потоком. Любители Video-on-demand (VOD) также будут прощаться с буферизацией видео благодаря сверхбыстрой скорости загрузки сети 5G и сверхнизкой задержке. Однако для поддержки этих приложений 400G Ethernet необходимо обеспечить надежную мощность, эффективность и плотность.
Виртуальные игры
5G приносит игроку более захватывающее будущее. Скорость сети улучшает потоковую передачу в высоком разрешении благодаря сверхнизкой задержке, игра 5G не будет ограничена высокопроизводительными устройствами с большой вычислительной мощностью. Другими словами, игры с высокой графикой могут отображаться и управляться мобильным устройством; однако обработка, поиск и хранение могут выполняться в облаке.
Примеры использования, как приложения виртуальной реальности (VR) с малой задержкой, которые зависят от быстрой обратной связи и быстрого реагирования в режиме реального времени, чтобы обеспечить более реалистичный опыт, также значительно выигрывают от 5G. Ожидается, что по мере того, как беспроводная сеть станет стандартом, количество и сложность этих приложений достигнет своего пика. Именно там 400G ЦОД и его функции будут играть ключевую роль.
Интернет вещей (IoT)
За прошедшие годы IoT развился и широко использовался в различных отраслях, начиная от производства до безопасности и развертывания умного дома. В настоящее время 5G и IoT готовы разрешить приложения, которые были бы немыслимым несколько лет назад. Несмотря на то, что такие высокоскоростная беспроводная технология обещает низкие задержки и высокую пропускную способность для преодоления наиболее серьезных барьеров на пути распространения IoT, сетевая инфраструктура, от которой зависят эти прикладные программы, является ключевым определяющим фактором. Модернизация 5G и IoT на новый уровень означает удовлетворение огромного спроса на пропускную способность при обеспечении высокой гибкости, которая дает устройствам возможность воспринимать и реагировать почти в реальном времени.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022