Руководство по конфигурации 40G QSFP+ в 10G SFP+
Сегодня конфигурация QSFP+ в SFP+ служит общим способом для реализации обновления сети с 10G до 40G, что является современной тенденцией в корпоративных сетях и ЦОД. Разделение 40G на четыре 10G - это реальное решение для подключения 10G и 40G Ethernet коммутаторов, поскольку оно может полностью использовать существующие устройства, экономя затраты и упрощая конфигурации для предприятий или ЦОД. Таким образом, вы можете выбрать подходящие 40G QSFP+ breakout кабели в зависимости от ваших потребностей, чтобы разделить порт 40G QSFP на четыре 10G SFP+ порта. В этой статье мы предоставим руководство по конфигурации 40G QSFP+ в10G SFP+ с использованием direct attached cable (DAC), active optical cable (AOC) и MTP-LC breakout кабелей вместе с модулями 10G/40G соответственно.
Что нужжно учитывать при разделения 40G-10G?
Обычно эта разделенная конфигурация поддерживается большинством коммутаторов, предоставляемых разными поставщиками независимо от автономных и стекируемых. Конечно, вам все еще нужно проверить эту функцию в инструкции вашего коммутатора или проконсультироваться с поставщиком, поскольку это самое основное условие разделения конфигурации QSFP+ на SFP+. Иногда большинство портов коммутатора поддерживают разделение, но некоторые - нет. В других случаях, когда коммутатор развернут как leaf коммутатор, некоторые порты не поддерживают разделение. Или, если порт уже используется в качестве стекируемого порта, это также может ограничить разделение конфигурации. Таким образом, условия могут сильно отличаться на основе ваших приложений. Кроме того, прежде чем вы сможете разделить порт QSFP+ на порты 4x10G, вы должны сначала убедиться, что порт 40G находится в конфигурации по умолчанию, а также удален из других конфигураций функций L2/L3. Потому что, когда идет процесс разделения, порт QSFP+ остается доступным до перезагрузки системы. Таким образом, обязательно нужно перегружать после выдачи CLI, чтобы изменения вступили в силу.
Три метода СКС для подключения QSFP+ к SFP+
Как упоминалось ранее, существует несколько обычно используемых способов соединения QSFP+ с SFP+. Теперь мы собираемся проиллюстрировать их отличия и преимущества.
40G QSFP+ в 4x SFP+ DAC/AOC
Использование 40G QSFP+->4x SFP+ DAC или AOC в основном аналогично, так как они имеют схожие формы и способы использования. Оба они состоят из разъема QSFP+ на одном конце и четырех отдельных разъемов SFP+ на другом конце. Разъём QSFP+ предлагает четыре параллельных двунаправленных канала, каждый из которых работает на скорости до 10 Гбит/с, и его можно напрямую подключить к порту QSFP+ на коммутаторе. Основное различие между двумя типами кабелей заключается в расстоянии передачи, которое обусловлено различием в средах передачи - медь для DAC и волокно для AOC. Поэтому расстояние передачи DAC обычно меньше, чем АОС.
В раздельных соединениях 40G QSFP+->4x SFP+ AOC и DAC могут использоваться для прямого подключения коммутаторов, это означает, что больше не требуется модулей, чтобы сэкономить средства и упростить соединение. Однако, самый большой недостаток заключается в ограниченных расстояниях передачи, что значит, этот DAC или AOC может быть более подходящим для соединений в стойке или между двумя близкими стойками.
40G QSFP+ в 4 Duplex LC AOC
Кроме того, существует также специальный тип AOC, называемый 40G QSFP+->4 Duplex LC AOC breakout кабелей с разъёмом QSFP+ на одном конце и четырьмя разъемами LC на другом конце. Это также можно использоваться в разделении с модулем QSFP+, напрямо подключенным к порту 40G, и разъемами LC, подключенным с четырем модулями SFP+. Это использование отличается от 40G QSFP+->4x SFP+ AOC, так как эти разъемы LC могут быть соединены с многими другими типами Ethernet устройств, которые вполне могут удовлетворить различные потребности.
MTP в 4x LC Breakout Cable
MTP->4x LC breakout кабель состоит из 8-волоконного разъема MTP для 40G QSFP+ на одном конце и duplex LC разъемов для 10G SFP+ на другом конце. И каждый оптический кабель передает со скоростью 10 Гбит/с. Этот тип кабеля подходит для высокоплотной сети и может достигать гораздо дальше расстояния, чем DAC и AOC. Использование MTP -> 4x LC breakout кабеля вместе с модулем 40G QSFP+ SR4 и четырьмя модулями 10G SFP+ SR позволяет реализовать соединение 40G-10G. Этот метод может быть гораздо более гибким, так как разъемы LC могут быть связаны с различными устройствами.
Пример конфигурации QSFP+ в SFP+
Здесь мы используем четыре 10G коммутатора - FS S5850-32S2Q, FS S5800-48F4S, Cisco Catalyst Здесь мы используем четыре 10G коммутатора - FS S5850-32S2Q, FS S5800-48F4S, Cisco Catalyst 2960-X и Cisco Catalyst 4948E-F вместе с 40G HP 5900 JC772A коммутатором для ЦОД, чтобы продемонстрировать процедуру конфигурации 40G в 10G. В этом видео мы предлагаем руководство по разделению 40G на четыре 10G соединения через 40G QSFP+ на четыре 10G SFP+ DAC, AOC и оптические модули с MTP-LC breakout кабелем.
Команда конфигурации представлена следующим образом:
1. Enter the system mode.
<HP>sys
2. Enter the 40G interface 1/0/49 on HP 5900 switch to configure it.
[HP]inter fortygige 1/0/49
3. Separate the interface from 40G to four 10G.
[HP-FortyGigE1/0/49]using tengige
4. Delete of interface FortyGigE1/0/49, and then exit the system mode and save the configuration.
[HP]quit
<HP>save
5. Reboot the switch to enable the change. After the reboot, the 40G port light turns yellow, which means the 40G-10G split configuration is successful.
The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [y/N]:y
validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
<HP>reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait... DONE!
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
%Jan 1 00:00:42:S84 2011 HP DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
Starting...
***************************************************************************************
HP 5900AF-48XG-4QSFP+ Switch BOOTROM, Version 122
***************************************************************************************
Copyright (c) 2010-2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Creation Date: Nov 23 2012, 13:51:56
CPU Clock Speed: 1000MHz
Memory size: 2048MB
Flash Size: 512MB
CPLD Version: 002/002
PCB Version: Ver.B
Mac Address: D07E28B87FDB
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...0
Loading the main image files...
Loading file flash:/5900_5920-cmw710-system-r2207.bin.............Done.
Loading file flash:/5900_5920-cmw710-boot-r2207.bin.............Done.
Image file flash:/5900_5920-cmw710-boot-r2207.bin is self-decompressing........
..........................Done.
6. Display the brief information of interface(s) and check whether the interface 1/0/49 configuration is successful.
[HP]dis inter brief
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Link: ADM-administratively down; Stby-standby
Speed or Duplex: (a/A)-auto; H-half; F-full
Type: A-access; T-trunk; H-hybrid
Interface | Link | Speed | Dulplex | Type | PVID Description |
XGE1/0/49:1 | UP | 10G | F | A | 1 |
XGE1/0/49:2 | UP | 10G | F | A | 1 |
XGE1/0/49:3 | UP | 10G | F | A | 1 |
XGE1/0/49:4 | UP | 10G | F | A | 1 |
Note: The four 10G interfaces are all "up", meaning the configuration is successful. Then, the whole CLI command procedures of 40G-10G connection are finished.
Вывод
Разделение конфигурации QSFP+ на SFP + является практичным решением для соединения от 40G до 10G. Но перед разделением, необходимо выбрать некоторые коммутаторы и порты, которые поддерживают разделение, а также совместимые модули. Использование 40G QSFP+->4x SFP+ DAC и 40G QSFP+->4x SFP+ AOC кабеля более экономическое, но имеет ограниченные расстояния передачи. Хотя использование MTP->4x LC breakout кабеля подходит для более длинных расстояний, но дороже. Вы можете выбрать подходящий метод в зависимости от ваших конкретных потребностей.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022