Колокейшн vs облачный хостинг: как они сравниваются?

Updated on июн 7, 2022 by
1.1k

Термины ''колокейшн'' и ''облачный хостинг'' часто используются взаимозаменяемо, но относятся к совершенно разным концепциям с точки зрения функциональности.

Короче говоря, колокейшн предполагает сдачу в аренду или аренду площади в центре обработки данных сторонним организациям, которые переросли операционные мощности в своих центрах обработки данных. С другой стороны, облачный хостинг - назначенные поставщики услуг будут управлять вычислительными ресурсами для таких организаций в облачной среде.

Однако, поскольку различие заключается в функциональности, а не в географическом расположении оборудования, эти термины по-прежнему являются конкретными и их нельзя смешивать. Ниже приводятся некоторые важные различия между облачным хостингом и функцией колокейшн, на которые предприятия дожны обращать внимание.

Что такое колокейшн?

Колокейшн в основном относится к совместному употреблению центра обработки данных. Организации могут арендовать пространство на полу или в стойке в коллокационном центре обработки данных, а также электропитание, подключение и охлаждение. Вы также можете включить физическую охрану в список с некоторыми средствами колокейшн. Но в отличие от облачного хостинга, коллокационный центр обработки данных не предлагает виртуальные управляемые услуги.

Когда организация арендует пространство в центре обработки данных, она приносит свои собственные вычислительные аппаратуры. Поскольку компания имеет аппаратное обеспечение, последнее имеет больший контроль над его использованием и может обеспечить повышенное соответствие со стороны оборудования. Это особенно выгодно для тех компаний, которые хотели бы осуществлять полный контроль над аппаратными средствами в виде отдельных стоек, выделенных клетей и даже частных наборов. На самом деле, доступ к электроэнергии, телекоммуникационные операторы и физическая безопасность требуют вмешательств на основе недвижимости в оборудование колокейшн.

Что такое облачный хостинг?

What is Cloud Hosting?

Облачный хостинг - это доступ по требованию к сетевым вычислительным ресурсам, размещенным в удаленном центре обработки данных, управляемом поставщиком облачных услуг (CSP). Одним из наиболее значительных преимуществ, которые компании получают с помощью облачного поставщика, является доступность ценообразования на основе потребления, которое позволяет им платить только за услуги, что позволяет им платить на ходу только за потребленные услуги.

В основном существует три типа настроек облачного хостинга: публичный, частный и гибридный.

types of cloud hosting

Настройка публичного облака включает в себя совместное использование вычислительных ресурсов и хранилища между приложениями, разметёнными клиентами, и другими людьми на той же платформе хостинга.

Частное облако предназначено только для потребностей одной организации, обеспечивая, что ее конфиденциальные данные не будут доступны сторонним поставщикам.

В то время как гибридное облако, как следует из названия, означают, что вычислительная среда сочетает функции, установленные публичными и частными облаками, а также обеспечивает большую гибкость.

Как лучшие поставщики колокационных ЦОД сравниваются с платформами облачного хостинга?

Соединение

Как правило, компании предпочитают развертывать вычислительные ресурсы в стороннем центре обработки данных благодаря улучшенной связи. Это объясняется тем, что лучшие центры обработки данных не жалеют усилий для обеспечения того, чтобы их клиенты имели оптимальную пропускную способность и надежность. Центры обработки данных могут сделать это, инвестируя в надежные технологии, такие как несколько оптоволоконных соединений, резервные услуги и т.д.

Благодаря колокейшн ваша компания может быстро увеличить выход снаряжённых серверов. Используя оптимальную пропускную способность и современные технологии колокейшн, ваша компания может добиться желаемой масштабируемости. Положительный момент заключается в том, что они смогут достичь этого результата без необходимости постоянного совершенствования и внедрения дорогостоящих модификаций своей системы на местах.

Большинство контрактов на управляемый облачный хостинг поставляются с предварительно включенными проектами, которые требуют от них сделать столь необходимое обновление инфраструктуры своей системы в соответствии с развивающимися технологиями. Финансовые стимулы позволяют поставщикам облачных услуг обновлять свое сетевое оборудование, поскольку инфраструктура является основной услугой их клиентов.

Безопасность

Колокейшн все еще может быть более предпочтительным выбором, чем решение для облачного хостинга, когда речь идет о сетевой безопасности. это особенно полезно, если ваша компания обладает ресурсами для внедрения внутренней системы безопасности. Колокейшн будет управлять физическими компонентами вашей системы безопасности, в то время как ваша компания может управлять удаленным операционным центром.

Соблюдение

Опять же, колокейшн может иметь определенные преимущества, чем облачный хостинг. Облачные услуги включают в себя уровень сложности, возникающий из-за хранения данных (от нескольких компаний) на общих серверах, а не на выделенном сервере. Кроме того, облачный хостинг имеет дизайн, который оставляет компании без контроля, подвергая сеть определенным рискам.

Облачные поставщики не обязаны соблюдать все правила и уставы. Во время аудита компания будет нести ответственность за любые нарушения или правонарушения, независимо от источника проблемы.

Например, возьмем Общий регламент по защите данных в Европейском союзе, который предписывает хранить и регулировать некоторые данные в ЕС. Если ваш облачный поставщик не соблюдает правила и данные передаётся за пределы серверов в ЕС, ваша компания может быть привлечена к ответственности за несоблюдение этого закона.

Это может решиться, наняв сертифицированных поставщиков облачных услуг, которые могут снижать риск непреднамеренного несоблюдения. Сертифицированный облачный поставщик будет контролировать и отслеживать не только ваши размещенные данные, но и инженеров и техников, которые получают доступ к ним. Будьте осторожны со стоимостями, поскольку некоторые поставщики могут оказаться дороже, чем обычные.

С другой стороны, использование коло может значительно снизить опасность несоблюдения требований. Колокейшн гарантирует, что ваша компания имеет полный контроль как над оборудованием, так и над сетью, поэтому вы можете постоянно контролировать соблюдение правил внутри вашей компании без дополнительных расходов.

Аварийное восстановление

С облачными решениями восстановление данных работает как облачные вычисления, поскольку вы можете хранить и извлекать данные через удаленную облачную платформу. В случае простоя облачный хостинг сохраняет важные данные и приложения в облаке. И поскольку аварийное восстановление на базе облаков автоматизировано, оно спонтанно снижает нагрузку на систему из-за простоя.

Хотя колокейшн обычно не предоставляет план аварийного восстановления, его возможности резервного питания и соединения с интернет-провайдерами вполне надежны. Имея в своем распоряжении эти ресурсы, вы можете легко переключиться на свою систему резервного копирования или разместить свою инфраструктуру в нескольких колокационных центрах обработки данных в случае атаки. Вам придется либо разработать и внедрить собственное решения по восстановлению данных, либо арендовать управляемое резервное копирование от оборудования колокейшн с дополнительной платой.

Клиенты могут получать выгоду от избыточносте и восстановлений данных с помощью облачного хостинга, в то время как колокейшн обычно предлагает только избыточность. Здесь облачный хостинг имеет явное преимущество перед колокейшн.

Цена

По сравнению с облачными решениями, колокейшн может потребовать более значительных затрат на предыдущий период. Во-первых, затраты на аппаратные средства и их установку в колокейшн, а не на использование серверных ресурсов облачного провайдера.

Однако, хотя это может сэкономить вам непосредственные расходы, облачные услуги часто имеют структуру ценообразования, основанную на функциях, которая может медленно, но стабильно привести к повышению цен. Поэтому, хотя облачные услуги являются достаточно гибкими и масштабируемыми, в долгосрочной перспективе доступ к ним может оказать значительное финансовое давление на компании.

В конце концов, ваш выбор колокейшн или облачного решения должен основываться на потребностях вашей компании. Предприятия, которые хотели бы сократить первоначальные расходы, могут выбрать облачный хостинг, но те, кто ищет более стабильные финансовые планы в будущем, должны выбрать колокейшн.

Вывод: миграция ИТ активов на облачный хостинг или в колокационный ЦОД

Облачные решения и колокейшн могут служить конкурентоспособными альтернативами для размещения данных вашей компании. Прежде чем мигрировать свои ИТ активы на облачный хостинг или колокейшн, вам необходимо тщательно рассмотреть несколько факторов.

Что касается функциональности, у каждой альтернативы есть свои плюсы и минусы. При выборе одного из них вы должны учитывать проблемы, связанные с требованиями к облаку и расположением центров обработки данных.

Облачный хостинг предлагает мощное решение для виртуального хостинга, а через колокационный центр данных вы можете использовать собственные устройства и аппаратные средства. Выбор лучшей услуги колокейшн центра обработки данных, который хорошо удовлетворяет потребностям компании, может помочь расширить ваш бизнес.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
161.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.3k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.5k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?