Как подключить несколько Ethernet коммутаторов
Обычно мы объединяем несколько коммутаторов Ethernet вместе, чтобы удовлетворить наши потребности(номер порта, определенные функции и т. д.) когда один коммутатор не может. тогда как подключить несколько коммутаторов Ethernet в сети? В общем случае существует три основные технологии: каскад коммутаторов, стек коммутаторов и кластер коммутаторов. Эта статья направлена на то, чтобы подробно остановиться на трех технологиях и наилучшем способе среди них в соединении.
Подключение нескольких коммутаторов Ethernet с помощью каскада коммутаторов
Каскадный коммутатор -это традиционный способ подключения нескольких коммутаторов Ethernet, который поставляется с различными методами, включающими различные топологии сети. Каскадируя более одного коммутатора вместе, пользователи могут иметь несколько портов, соединяющих каждый из коммутаторов, каждый из которых может быть настроен и управляться независимо в группе. Среди сетевых коммутаторов каскада, ромашка топологии цепи и топологии типа "звезда" являются распространенными способами.
Daisy Chain топология – цепи переключатели по одному
Daisy chain топология, как следует из ее названия, соединяет каждый коммутатор последовательно со следующим, как лепестки маргаритки. Это самый простой способ добавить больше коммутаторов в сеть. Структура сетевых коммутаторов daisy chain может быть линейной (где коммутаторы на обоих концах не соединены, рис. 1), которая может быть просто описана как A-B-C, или круговой (где коммутаторы на обоих концах не соединены, рис. 2), которая может быть просто описана как A-B-C-D-E-F-A.
Рисунок 1: daisy chain коммутаторы с линейной топологией
Рисунок 2: daisy chain коммутаторы с кольцевой топологией
Для не более чем трех коммутаторов Ethernet линейная топология daisy chaining в порядке, так как нет никакого цикла. Однако он имеет недостатки в отказе коммутатора из-за отсутствия избыточности. В линейной топологии данные должны передаваться от одного коммутатора к другому в одном направлении. Как только один сетевой коммутатор выходит из строя, остальные также будут втянуты. Как правило, линейные ромашковые сети менее гибки, подобно электрическим последовательным цепям, где одно прерывание влияет на другие подключенные элементы.
Для более чем трех коммутаторов Ethernet кольцевая топология лучше. Он позволяет осуществлять двустороннюю передачу данных в обоих направлениях. Если кольцо обрывается на определенном звене, то передача может быть передана по обратному пути, тем самым гарантируя, что все коммутаторы всегда подключены в случае одного сбоя. Однако в кольцевой топологии коммутаторы daisy chaining неизбежно вызывают цикл, который может создать широковещательные штормы и перегрузку сети. Поэтому вам лучше убедиться, что ваш сетевой коммутатор поддерживает STP (Spanning Tree Protocol), чтобы справиться с проблемой цикла.
Звездная топология -Связывание коммутаторов доступа к ядру
В звездной топологии все коммутаторы в сети соединены с коммутатором ядра через соединение точка-точка. Таким образом, информация передается от центрального коммутатора к узлу назначения, причем любая связь между двумя коммутаторами в звездной сети контролируется центральным коммутатором. Звездная топология широко используется для соединения нескольких гигабитных коммутаторов вместе.
Рисунок 3: коммутаторы доступа к ядру для формирования топологии звезды
При подключении гигабитных коммутаторов через топологию star мощный коммутатор (например, коммутатор 40G) часто выступает в качестве ядра, которое затем подключается к коммутаторам доступа (например, коммутаторам 10G). В этом сценарии цикл не возникает, и все коммутаторы доступа находятся гораздо ближе к центральному коммутатору.
Подключение нескольких коммутаторов Ethernet с помощью стекирования коммутаторов
Стекирование коммутаторов состоит в объединении нескольких коммутаторов, чтобы заставить их работать вместе с целью обеспечения как можно большего количества портов. Множественные переключатели штабелированные для того чтобы сформировать блок стога. А при объединении нескольких коммутаторов плотность портов стекового блока равна сумме Объединенных портов, что значительно увеличивает сетевую связность. Например, стек два стекируемых гигабитных коммутатора S3900-24T4S вместе, что затем может обеспечить плотность портов 48 1GbE и почти вдвое увеличить коммутационную способность на основе одного стека коммутаторов. Обычно коммутаторы серии S3900 могут поддерживать до 6 коммутаторов, сложенных вместе.
Рисунок 4: шесть коммутаторов S3900-24T4s, объединенных в стек
Подключение нескольких коммутаторов Ethernet с помощью кластера коммутаторов
Кластеризация коммутаторов может управлять несколькими взаимосвязанными коммутаторами как единым логическим устройством. Каскад коммутаторов и стек являются необходимыми условиями для кластера. В кластере обычно имеется только один административный коммутатор, называемый командным коммутатором, который может управлять другими коммутаторами. В сети эти коммутаторы требуют только одного IP-адреса только для командного коммутатора, что экономит ценные ресурсы IP-адресов.
Рисунок 5: командный коммутатор и несколько членов коммутаторов в блоке кластеризации коммутаторов
Как лучше всего подключить несколько коммутаторов Ethernet?
Традиционный каскадный коммутатор Ethernet (daisy-chain topology или star topology), а также расширенная укладка коммутаторов и кластеризация коммутаторов-это три способа подключения нескольких сетевых коммутаторов. Тогда что же самое лучшее? Вы должны знать их различия в первую очередь. В приведенной ниже таблице показаны различия между каскадом коммутаторов и стеком коммутаторов и кластером коммутаторов, что позволит вам лучше понять их соответствующие свойства.
Каскадирование коммутаторов | Стекирование коммутаторов | Кластеризация коммутаторов | |
---|---|---|---|
Количество подключенных коммутаторов | Принципиальных ограничений нет | Ограниченное | Ограниченное |
Пропускная способность | Не будет увеличиваться | Пропускная способность значительно увеличена | Это зависит от того, используете ли вы каскадирование коммутаторов для кластеризации или стекирование коммутаторов для кластеризации, тогда пропускная способность блока кластеризации равна пропускной способности блока стекирования или блока каскадирования. |
Управление коммутатором участников | Управляется отдельно | Управляется как единое целое с помощью главного коммутатора | Управляется как единое целое с помощью командного коммутатора |
Требования к производителю коммутатора | Нет требований по производству и типам | Стекируемые коммутаторы с теми же моделями того же производителя | Коммутаторы одного производителя поддерживают кластер |
IP-адрес | Каждый коммутатор имеет один IP-адрес | Все коммутаторы используют один IP-адрес | Только один IP-адрес для командного коммутатора |
Из того, что показано в таблице, мы можем знать, что все они имеют соответствующие плюсы и минусы. Поэтому способ подключения нескольких коммутаторов Ethernet должен зависеть от ваших конкретных приложений.
Связанные статьи:
Порт uplink vs. общий порт: могу ли я использовать порт uplink в качестве общего порта?
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022