Применение QSFP28 LR4: активатор метро передачи 100G более 40км
Объем трафика данных сегодня ошеломляет и предъявляет более жесткие требования к пропускной способности и производительности передачи данных. В настоящее время 100G QSFP28 заменил как устаревшие 10G, так и 40G, демонстрируя устойчивый рост в сетях дальней связи и бурный рост передачи в метро. Среди имеющихся в продаже 100G QSFP28, QSFP28 LR4 с радиусом действия 10 км предлагают достойный выбор для дальних соединений. Но возможно ли расширить радиус действия 100G QSFP28 LR4 до 40 км при сохранении существующей сетевой инфраструктуры? С помощью SOA (semiconductor optical amplifier, а также полупроводниковый оптический усилитель) ответ - да.
Тенденции в сетях метро: устойчивый переход на 100G
За последние несколько лет рынок оптического метро был высококонкурентным и состоит из самых разных приложений, таких как data center interconnect (DCI), мобильный транспорт (магистральные, backhaul и fronthaul), оптовые услуги, а также корпоративные услуги по передаче длины волны и пакетной связи. Все это требует масштабируемого и гибкого оптического решения для эффективного соответствия требованиям обслуживания. С появлением 5G, обновление скорости для сети доступа в мобильных транспортных архитектурах обеспечит дополнительные драйверы для инвестиций в сети метро.
Несмотря на то, что в настоящее время огромное большинство метросети основано на 10G или 40G, 100G широко рассматривается как лучший вариант для решения проблемы взрывного роста, происходящего в метро, поскольку его легче расширять, чтобы допустить серьезные изменения в будущем. Расчетная доля портов WDM метро для каждой скорости в 2020 году показана ниже, показывая, что развертывание метро 100G превзойдет прежние 10G и 40G.
Зачем использовать 100G QSFP28 LR4 с SOA в метросети?
Постоянный спрос на более широкую полосу пропускания требует развертывания еще более высокой пропускной способности оптической передачи, как в сетях дальней связи, так и в сетях доступа к метро. QSFP 100G LR4 существуют уже некоторое время и в настоящее время широко используются. Это низковольтные оптические модули с возможностью горячей замены, использующие четыре сигнала WDM по 25 Гбит/с (до 28 Гбит/с) в области 1310 нм с разносом 800 ГГц. Однако радиус действия стандартных QSFP28 LR4 100G определен до 10 км, поэтому проблема увеличения дальности до сих пор сохраняется.
Общеизвестно, что затухание QSFP 100GBASE LR4 происходит на длине волны 1310 нм, обычно выше, чем в диапазоне 1550 нм, что делает усиление важным требованием. Обычный EDFA (волоконно-оптический усилитель на основе эрбия) не будет работать, поскольку он усиливает диапазон сигналов 1550 нм, но блокирует сигнал 1310 нм. Однако полупроводниковый оптический усилитель (SOA) предназначен для усиления сигналов в оптических системах передачи с длиной волны 1310 нм. FS SOA - это компактный модуль усилителя, поставляемый в простой конструкции «подключи и работай», который не зависит от форм-фактора модуля - его можно полностью интегрировать в усовершенствованное шасси FMT 1U/2U/4U для экономии места.
Расширение досягаемость 100G QSFP28 LR4 до 40км
Просто добавьте SOA, радиус действия 100G LR4 QSFP28 может быть легко увеличен примерно до 40 км. При развертывании SOA в соединении 100G LR4 он действует как оптический предварительный усилитель - это означает, что он используется перед приемником QSFP28 LR4 для усиления входящего слабого сигнала. В этом случае SOA обеспечивает оптимальное решение для внешнего усиления сигнала LR4 100G, когда он должен достигать более 10 км. Это решение использует преимущества существующей сетевой инфраструктуры с минимальным нарушением работы существующих служб, кроме того, оно более гибко для дальнейшего размещения нового оборудования по мере необходимости. Развертывание SOA с 100G QSFP28 LR4 представляет экономически выгодный выбор, а также повышает эффективность использования пространства, мощности и полосы пропускания. Решение также подходит для форм-фактора CFP, CFP2 или CFP4.
Если у вас уже есть устаревшая система DWG 10G на расстоянии Метросети, но нужно интегрировать с услугами 100G, решение по усилению модулей SOA и QSFP28 100G LR4 также может удовлетворить ваши потребности. Сигнал модуля LR4 на основе SOA может мультиплексироваться вместе с сигналами DWDM 10G, используя WDM Mux/Denux с выделенным порт. Например, при развертывании 40-канального DWDM Mux/Demux с портом 1310 нм.
Заключение
С 100G растягивается в дальних сетях, Сегодня сети находятся в процессе массовой миграции к 100G в сетях метро и ЦОД. Переход от современной сетевой архитектуры до систем 100G с правильными решениями взаимосвязанности неизбежен. Модуль SOA и 100G QSFP28 LR4 идеально подходит для предприятий, которые ищут простое, надежное и экономичное решение для расширения зоны действия своих сетей. Модуль FS 100G LR4 QSFP28 поддерживает высоконадежные операции в сетях метро и ЦОД. Все FS оптические модули проходят строгие квалификационные и сертификационные испытания, чтобы предоставить комплексное решение для поддержки критически важных приложений.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022