Наиболее распространенные ошибки при проектировании ЦОД
Ввдение
Проектирование ЦОД должно обеспечить ИТ-оборудованию качественную, стандартную, безопасную и надежную среду работы, полностью отвечающую экологическим требованиям для стабильной и надежной работы ИТ оборудований и продления срока службы компьютерных систем. Проектирование центра обработки данных является наиболее важной частью строительства центра обработки данных, непосредственно связанной с успехом или неудачей долгосрочного планирования центра обработки данных, поэтому его проектирование должно быть профессиональным, передовым, целостным, гибким, безопасным, надежным и практичным.
9 ошибок при проектировании ЦОД
Проектировании ЦОД является одним из эффективных решений переполненных или устаревших центров обработки данных, а ненадлежащее проектирование создает препятствия для развития предприятий. Плохое планирование может привести к трате ценных средств и возникновению дополнительных проблем, увеличивая операционные расходы. Ниже приводятся девять ошибок, которые необходимо учитывать при проектировании центра обработки данных.
Просчет общей стоимости
Эксплуатационные расходы центра обработки данных состоят из двух ключевых компонентов: расходы на обслуживание и эксплуатационные расходы. Расходы на обслуживание представляют собой расходы, связанные с поддержанием всей критически важной вспомогательной инфраструктуры объекта, например, контракты на техническое обслуживание OEM оборудования, плата за уборку центра обработки данных и т.д. Эксплуатационные расходы представляют собой расходы, связанные с повседневными операциями и персоналом на местах, например, расходы на создание оперативных документов для конкретного объекта, управление мощностями, и политику и процедуры QA/QC. Если вы планируете построить или расширить критически важный для бизнеса центр обработки данных, то лучше всего сосредоточиться на трех основных параметрах: капитальные расходы, расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание и затраты на энергию. Исключив любой компонент из уравнения, вы можете столкнуться с ситуацией, когда модель не правильно корректирует положение организации с точки зрения риска и оперативных расходов.
Неспецифицированное планирование и оценка инфраструктуры
Оценка инфраструктуры и четкое планирование являются важными процессами при строительстве центра обработки данных. Например, для каждого строительного проекта требуется цепочка командования, которая четко определяет зоны ответственности и и кто отвечает за аспекты проектирования ЦОД. Соответствующие сотрудники должны оценить потенциальные приложения инфраструктуры центра обработки данных и какие типы требований к подключению им нужны. Как правило, планирование включает план стойки за стойкой, включая сетевое соединение и мобильное оборудование, требования к питанию, топология систем, средства охлаждения, виртуальные локальные и on-premises сети, сторонние приложения и операционные системы. Вы должны хорошо понимать его функции перед началом благодаря важности проектирования центра обработки данных. В противном случае, вы потерпите неудачу и потратите больше денег на обслуживание.
Несоответствующий стандарт проектирования
Две ошибки могут ввергнуть предприятия в смертельную спираль перерасхода средств. Во-первых, у каждого есть разные идеи дизайна, но не все правы. Во-вторых, реальный бизнес не соответствует ожидаемому видению и не поддерживает установки киловатт на квадратный фут или стойку. Чрезмерное планирование в дизайне - пустая трата капитала. Оборудования более высокого уровня также приведет к более высоким эксплуатационным и энергетическим затратам. Конструктор центров обработки данных устанавливают надлежащие стандарт проектирования и эксплуатационные характеристики, а затем устанавливают капитальные и эксплуатационные расходы вокруг них.
Неподходящее место для центра обработки данных
Предприятиям необходимо найти идеальное место для строительства при проектировании центра обработки данных. Если вы не получите некоторые ключевые информации о месте, это приведет к некоторым ситуациям. Крупные пользователи хорошо знают центр обработки данных и обеспокоены доступностью электропитания и стоимостью, оптоволокном и непреодолимыми факторами. Базовые пользователи часто имеют оболочки бизнес-моделей в своих основных областях деятельности, которые решают, нужно ли им строить или модернизировать. Следовательно, преждевременный выбор места или нерациональное географическое расположение не будут соответствовать требованиям проектирования.
Предпроектное планирование пространства
Также очень важно планировать объем пространства внутри центра обработки данных. Отношение фальшпола к опоре может достигать 1:1, в то время как для размещения электромеханического оборудования требуется достаточного пространства. Кроме того, также необходимо учитывать планировании офиса и помещений для хранения ИТ оборудования. Таким образом, оценка и планирование объёма пространства имеет решающее значение при проектировании центра обработки данных. Ошибки оценки могут привести к тому, что дизайн центра обработки данных не будет соответствовать месту на площадке, и это означает приостановку переоценки проекта и возможность повторной покупки компонентов.
Несогласованные цели бизнеса
Предприятия должны четко понимать свои цели бизнеса при отладке центра обработки данных, чтобы они могли завершить проектирование центра обработки данных. После достижения целей бизнеса следует рассмотреть такие вопросы, как какие конкретные приложения поддерживает центр обработки данных, дополнительные вычислительные мощности и последующее расширение бизнеса. Кроме того, предприятиям необходимо сообщить об этих целях архитекторам, инженерам и строителям центров обработки данных, чтобы убедиться, что общий проект соответствует потребностям бизнеса.
Ограничения дизайна
Важность модульного проектирования широко известна в отрасли центров обработки данных. Хотя модульный подход предполагает добавление дополнительной инфраструктуры для сохранения капитала в режиме реального времени, он не гарантирует полного успеха. Модульное и гибкое проектирование является ключом к долгосрочной стабильной работе, а также соответствует планам вашего центра обработки данных. Что касается системы питания, вы должны обращать внимание на добавление мощности ИБП (источник бесперебойного питания) к существующим модулям без нарушения работы системы. Не следует упускать из виду проектирование системы распределения входных и выходных данных, это может позволить центру обработки данных адаптироваться к любым будущим изменениям в базовых строительных стандартах.
Неподходящее электросиловое оборудование ЦОД
Для проектирования центра обработки данных, чтобы максимально увеличить время безотказной работы оборудования и снизить энергопотребление, необходимо выбрать правильное электросиловое оборудование в соответствии с предполагаемой емкостью. Как правило, вы можете использовать избыточные вычисления для прогнозирования использования тройного сервера, чтобы обеспечить достаточное питание, что является пустой тратой. Долгосрочные тенденции энергопотребления - это то, о чём вам нужно подумать. Установите генераторы с автоматическим включением и резервные источники питания, а также выберите оборудование, способное обеспечить достаточную мощность для поддержки ЦОД без отходов.
Слишком сложный дизайн
Во многих случаях избыточные цели могут создавать определенные сложности. Если вы добавите несколько методов построения модульной системы, ситуация может быстро усложниться. Чрезмерная сложность проектирования центра обработки данных означает наличие большего количества оборудования и компонентов, и эти компоненты являются источником сбоев, которые могут вызвать такие проблемы, как:
-
Человеческая ошибка. Статистические ошибки данных могут привести к уязвимости системных данных и повышению операционных рисков.
-
Дорого. В дополнение к оборудованию и компонентам, техническое обслуживание отказа компонентов также влечет за собой дополнительные расходы.
-
Если ремонтопригодность не была учтена при проектировании центра обработки данных, когда у ИТ команды есть требования по эксплуатации или обслуживанию, нормальная работа системы и даже безопасность человека могут быть затронуты.
Вывод
Избегайте девяти вышеупомянутых ошибок, чтобы найти проектные решения для ИТ инфраструктуры центра обработки данных и построить центр обработки данных, который подходит для вашего бизнеса. Ошибки при проектировании центра обработки данных имеют некоторые последствия для предприятий, такие как расширение бизнеса, техническое обслуживание инфраструктуры и риски безопасности. Следовательно, все оборудования инфраструктуры и стандарты центров обработки данных должны быть тщательно оценены во время проектирования центра обработки данных, чтобы обеспечить долгосрочную стабильную работу в рамках разумного бюджета.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022