Что такое хранилище ЦОД?
Хранилище ЦОД
Хранилище центра обработки данных, часть архитектуры центра обработки данных, представляет собой собирательный термин для устройств, программных технологий и процессов, которые проектируют, управляют и контролируют хранилище данных в центре обработки данных.
Помимо устройств и программных технологий, хранилище центра обработки данных также включает политики и процедуры, используемые для управления процессом хранения и извлечения данных, например безопасность хранения данных, сбор данных, доступность данных и т.д. Кроме того, при некоторых обстоятельствах хранилище ЦОД должно соответствовать государственным законам и постановлениям, касающимся хранения и безопасности данных.
Типы хранилищ ЦОД
С развитием информационных технологий компаниям предоставляется множество вариантов хранения ЦОД, таких как твердотельные накопители (SSDs), облачное хранилище, программно-определяемое хранилище и т.д. Однако многие центры обработки данных по-прежнему полагаются на три традиционных способа хранения ЦОД: хранилище с прямым подключением, сетевое хранилище и хранилище сеть хранения данных. Три типа хранилища ЦОД, их плюсы и минусы будут подробно рассмотрены ниже.
Direct Attached Storage (DAS)
Direct attached storage (DAS) обычно относится к жестким дискам (HDD) или твердотельным накопителям (SSDs) и является наиболее распространенным типом хранилища ЦОД. Как видно из названия, DAS подключается непосредственно к хост-серверу, а не через сеть, как Ethernet.
Кроме того, DAS обычно подключается к компьютеру через системный интерфейс для малых компьютеров(SCSI). Независимо от того, подключен ли он к компьютеру внутри или снаружи, DAS управляется хост-компьютером.
Преимущества DAS:
-
Экономия расходов: DAS намного дешевле, чем другие технологии хранения, такие как NAS и SAN. И цена за гигабайт для этих типов устройств хранения данных очень низкая, которая продолжает снижаться. Благодаря этому он более популярен в малом и среднем бизнесе.
-
Лучшая производительность: По сравнению с другими решениями сетевого хранения, DAS не поддаётся сетевым узким местам, такие как перегрузка сети. Таким образом, данные, размещенные на DAS, имеют беспрепятственный доступ.
Недостатки DAS:
-
Ограниченная масштабируемость: поскольку общая конфигурация слишком проста, DAS легко зависит от сервера. Сервер может поддерживать только несколько слотов расширения или внешних портов. Кроме того, в случае сбоя сервера доступ к данным будет невозможен.
-
Недостаточно общий доступ: поскольку данные в DAS не могут быть подключены через Интернет, обмен данными может стать большой проблемой. Если пользователи хотят поделиться данными с кем-то, они должны сделать это через компьютер друг друга или найти другой выход.
Сетевое хранилище (NAS)
Сетевое хранилище (NAS) — это устройство хранения данных в центре обработки данных на уровне файлов, которое поддерживает несколько пользователей для извлечения данных из централизованного дискового пространства по сети TCP/IP. Обычно он имеет свой узел в локальной сети (LAN) без вмешательства приложения сервера, что позволяет пользователям получать доступ к данным в сети.
В качестве выделенного сервера хранения данных NAS включает устройства хранения (такие как дисковые массивы, драйверы CD/DVD) и встроенное системное программное обеспечение, поддерживающее межплатформенный обмен файлами. Кроме того, он также поддерживает различные протоколы, включая сетевую файловую систему (NFS), общую файловую систему Интернета (CIFS), протокол передачи файлов (FTP), протокол передачи гипертекста (HTTP) и т.д.
Преимущества NAS:
-
Высокоэффективный обмен файлами: NAS позволяет пользователям и приложениям легко получать доступ и редактировать файлы на одном жестком диске через сеть, что значительно повышает эффективность работы.
-
Простота развертывания и эксплуатации: NAS может обеспечить надежную консолидацию данных на уровне файлов, поскольку блокировка файлов выполняется самим устройством. Он также может распределять хосты NAS и другие устройства в сетевой среде предприятия.
Недостатки NAS:
-
Низкая производительность: общая пропускная способность сети является серьезной проблемой, ограничивающей производительность NAS. Данные хранилища передаются Хранение данных передается по сети, поэтому они уязвимы для других сетевых потоков. Когда есть другой большой трафик данных, производительность системы серьезно пострадает.
-
Отсутствие масштабируемости: масштабируемость NAS ограничена размером устройства. Поскольку устройства NAS обычно имеют уникальные сетевые идентификаторы, расширение пространства для хранения ограничено. Он может только предоставить пространство для хранения файлов и не может полностью удовлетворить требования приложений баз данных.
Сеть хранения данных (SAN)
Сеть хранения данных (SAN) — это выделенная и высокоскоростная сеть, созданная для хранения и независимая от сети TCP/IP. Он соединяет серверы с их логическими дисками (LUN) и обеспечивает сетевой доступ на уровне блоков к хранилищу центра обработки данных.
SAN обычно использует высокопроизводительный RAID-массив, который выделяет производительность SAN среди других решений для хранения данных в центрах обработки данных. В настоящее время обычная SAN включает FC-SAN и IP-SAN. FC-SAN пересылает протокол SCSI через протокол Fibre Channel, а IP-SAN пересылает протокол SCSI через протокол TCP.
Преимущества SAN:
-
Высокая масштабируемость: SAN может вместить более 1000 устройств, поэтому компаниям очень удобно увеличивать количество устройств в соответствии со своими потребностями. Кроме того, он включает централизованное управление и аварийное восстановление, улучшая использование ресурсов хранения.
-
Высокий уровень безопасности: SAN включает в себя множество мер безопасности для обеспечения безопасности центра обработки данных. Например, существуют ограничения для пользователей, которые могут иметь доступ к хранилищу центра обработки данных, что в некоторой степени позволяет избежать кражи данных.
Недостатки SAN:
-
Высокая стоимость: дорогими являются не только компоненты SAN, такие как высокопроизводительное оборудование, но и значительные расходы, связанные с управлением и обслуживанием SAN. Кроме того, если компании решат использовать SAN, им придется оплачивать высокие расходы на обучение ИТ-персонала.
-
Сложная и трудная установка: SAN сложна по своей природе из-за сложных устройств хранения. Поэтому для обслуживания и развертывания SAN требуются специальные навыки и знания.
Как выбрать подходящее хранилище ЦОД?
В течение долгого времени выбор подходящего типа хранилища ЦОД был серьезной проблемой для компаний. Все упомянутые выше типы хранилищ ЦОД имеют свои достоинства и недостатки, поэтому компания может выбрать подходящий вариант с учетом масштабируемости, производительности, ИТ-персонала и как вариант использования.
-
Масштабируемость: масштабируемость хранилища в центре обработки данных является важным элементом, влияющим на бизнес. По сравнению с NAS и SAN, DAS имеет очень ограниченную масштабируемость. Прежде чем принимать решение, компании должны изучить объем данных для хранения в соответствии со своими требованиями.
-
Производительность: эффективность хранилища в центре обработки данных сильно влияет на выбор компании. Тогда NAS — не лучший выбор, если компания серьезно относится к производительности хранилища ЦОД.
-
ИТ-персонал: некоторые компании могут предпочитать хранение ЦОД, которое просто в управлении и развертывании. Из-за сложности SAN для обслуживания устройства требуется профессиональный персонал ИТ, что может быть бременем для некоторых компаний.
-
Вариант использования: благодаря низкой цене и ограниченным ИТ-ресурсам DAS больше подходит для предприятий малого и среднего бизнеса. Для тех крупных предприятий, которые ищут более высокую производительность и масштабируемость, NAS и SAN могут лучше удовлетворить их потребности.
В дополнение к этим трем вариантам компании также могут комбинировать различные типы хранилищ ЦОД. В целом, компании должны тщательно выбирать хранилище ЦОД, исходя из своих реальных потребностей.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022