Зачем использовать модуль QSFP-40G-UNIV для 40G сети?
По мере роста спроса на высокоскоростные сети, миграция от 10GbE к 40GbE становится все более распространенным явлением в ЦОД. Однако, широко доступный параллельный оптический модуль QSFP+ используемый в сетях 40G, требует от нас замены или перепроектирования существующей оптической инфраструктуры 10G. В этом случае, QSFP-40G-UNIV модуль представлен как идеальное решение для решения этой проблемы, поскольку он позволяет использовать те же кабели для соединений 10G - 40G.
Что такое модуль QSFP-40G-UNIV?
QSFP-40G-UNIV, также называемый всеобщим модулем 40GBASE-UNIV или 40G QSFP+, является подключаемым оптическим модулем отраслевого стандарта с duplex оптическим интерфейсом LC. Он имеет четыре оптических канала передачи 10G и каналы приема 10G, которые мультиплексируются внутри модуля для передачи и приема агрегированного сигнала 40G по одному duplex LC оптическому патч-корду. В отличие от других модулей 40G QSFP+, QSFP-40G-UNIV модуль может работать с дуплексными многомодовыми и одномодовыми оптическыми патч-кордами без каких-либо изменений в модуле или любом дополнительном оборудовании в сети. Модули 40GBASE-UNIV могут достигать до 150м через многомодовое волокно OM3/OM4 и 500м - 2км (в зависимости от разных поставщиков) через одномодовое волокно 40G. Помимо модулей QSFP-40G-UNIV, модули JNP-QSFP-40G-LX4 и FTL4C2QE1C 40G LM4 также представлены для поддержки 40 Gigabit Ethernet линии связи по LC duplex оптоволоконной паре вместо параллельной кабельной системы MTP.
За исключением вышеупомянутого модуля QSFP-40G-UNIV, модуль 40G BiDi QSFP+ также разработан с duplex LC интерфейсом и позволяет повторно использовать существующую 10G duplex многомодовую оптическую пару для соединения 40G. Однако, BiDi модуль употребляет только две длины волны (типично 850 нм и 900 нм), которые передаются по одному и тому же волокну в противоположных направлениях с фактической скоростью передачи данных 20 Гбит/с. Кроме того, модули 40G BiDi QSFP+ используются только в многомодовых кабельных системах OM3 или OM4 с расстоянием до 150 м.
Зачем использовать модуль QSFP-40G-UNIV для сети 40G?
Поскольку модули QSFP-40G-UNIV имеют одиноковый duplex LC оптический интерфейс как модули 10G, и их дальности передачи составляют от 100 м до 2 км, миграция от 10GbE к 40GbE становится намного проще и проще: кроме замены аппаратных средств, пользователям необходимо только заменить существующие модули 10G на модули 40GBASE-UNIV QSFP+. Кроме того, ниже перечислены другие преимущества.
Экономия на миграция от 10G к 40G
Известно, что модули 40G на короткие расстояния, такие как 40GBASE-SR4 и 40GBASE-XSR4 модули часто требуются 12-волоконные параллельные MTP OM3/OM4 кабели для достижения передачи 40GbE на каждую линии связи. Это в четыре раза больше волокон на линию связи, чем необходимо для 10G линии связи на короткие расстояния. Модули QSFP-40G-UNIV работают по одиноковой дуплексной оптической системе как модули 10GBASE-SR, избегая необходимости в дорогих миграционных кассетах 40GbE и дополнительного развертывания оптической инфраструктуры MTP.
Упрощение СКС для ЦОД
Модуль QSFP-40G-UNIV позволяет работать как на SMF, так и на MMF, что позволяет клиентам консолидировать свои оптические устройства и использовать модули QSFP-40G-UNIV QSFP+ в своей сети независимо от типа волокна. Кроме того, QSFP-40G-UNIV может взаимодействовать с QSFP-40G-LR4 и QSFP-40G-LR4L, что позволяет избежать процесса перехода от многомодовой к одномодовой кабельной системы, затем упрощение СКС для ЦОД.
Экономичность для одномодовой оптической СКС
Как мы знаем, многомодовые оптические патч-корды OM3/OM4 имеют ограниченную дальность передачи в будущей сети 100G или даже 400G. Поэтому для дата-центра очень важно перейти на одномодовую оптическую СКС для экономичной миграции. Но цена 40G одномодовых модулей на дальние расстояния слишком высока. Модуль 40GBASE-UNIV является идеальным выбором для одномодовой оптической инфраструктуры 40G на расстояниях от 500 м до 2 км.
Чаво о модулях QSFP-40G-UNIV?
Чем QSFP-40G-UNIV QSFP модуль отличается от других модулей QSFP на короткие расстояния?
40G модули на короткие расстояния включают модуль QSFP-40G-SR4 (100м по волокну OM3) и модуль QSFP-40G-XSR4 (300м по волокну OM3), которые основываются на стандартах IEEE 40GBASE SR4 и работают по параллельной MMF с разъемами MTP. Модуль 40GBASE-UNIV имеет разъемы LC и работает по SMF и MMF волокнам.
Совместим ли 40G QSFP-40G-UNIV QSFP+ с другими модулями QSFP?
Модуль QSFP-40G-UNIV основан на стандарте IEEE 40G-LR4, который соответствует IEEE 802.3ba. Таким образом, он может взаимодействовать с любыми стандартными модулями 40GBASE-LR4 и модулями 40GBASE-LRL4. Кроме того, модуль 40G QSFP-40G-UNIV может подключить к любому слоту QSFP+. Однако, поскольку модуль 40G QSFP-40G-UNIV использует одну пару волокон, он не может взаимодействовать с параллельными оптическими устройствами, таким как модуль 40GBASE-SR4.
Можно ли использовать модуль QSFP-40G-UNIV для break out 4x10G соединений?
Нет. Только модули 40G используют параллельные оптические кабели MTP, которые доступны для приложений, требующих четыре порта 10GbE от одного интерфейса QSFP. QSFP-40G-UNIV и все другие дуплексные модули 40G не могут быть разделены на 4x10G.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022