5G и периферийные вычисления мультисервисного доступа

Updated on июн 6, 2022 by
806

За последние годы Интернет вещей и устройства IoT значительно выросли, эффективно повышая производительность и ускоряя гибкость сети. Эта технология также способствовала использование периферийных вычислений, введя в строй ряд передовых граничных периферийных оборудований. Благодаря внедрению периферийных вычислений вычислительные потребности эффективно удовлетворяются, поскольку вычислительные ресурсы распределяются по каналу связи, то есть через децентрализованную вычислительную инфраструктуру.

Одним из преимуществ периферийных вычислений является повышение производительности, поскольку аналитические способности приближаются к машине. Пограничный центр обработки данных также снижает эксплуатационные расходы благодаря уменьшению требований к пропускной способности и низкой задержке.

Далее мы рассмотрим беспроводные системы 5G и периферийные вычисления мультисервисного доступа (MEC), совершенные формы периферийных вычислений, а также как они расширяют преимущества облачных вычислений на периферии и ближе к пользователям. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

 

Что такое периферийные вычисления мультисервисного доступа?

Периферийные вычисления мультисервисного доступа представляют собой относительно новую технологию, который обеспечивает возможность облачных вычислений на границе сети. Эта технология работает за счет переноса некоторых вычислительных возможностей из облака и ближе к конечным устройствам. Следовательно, данные не передаются так далеко, что приводит к высокой скорости обработки.

В идеале, существуют два типа MEC, выделенный MEC и распределенный MEC. Выделенный MEC обычно развертывается на сайте клиента в мобильной частной сети и предназначен только для одного бизнеса. С другой стороны, распределенный MEC развертывается в публичной сети 4G или 5G и соединяет общие активы и ресурсы.

Используя выделенный и распределенный MEC, приложения могут работать локально, и данные могут обрабатываться либо в реальном, либо почти в реальном времени. Это поможет избежать проблем с задержкой для более быстрой скорости ответа и принятия решений. Технология MEC используется более широко в таких областях, как видеоанализ, дополненная реальность, позиционирование, кэширование данных, локальное распространение контента и т.д.

 

Как MEC и 5G меняют различные отрасли

В основе периферийных вычисления мультисервисного доступа лежат технологии беспроводной сети и сети радиодоступа, которые открывают различные сети для широкого спектра инновационных услуг. В настоящее время технология 5G - это совершенная сеть, поддерживающая сверхнадежную и малозамедленную связь. Кроме того, Он предоставляет возможность сверхширокополосной мобильной связи (eMBB) для вариантов использования значительных скоростей передачи данных, таких как виртуальная реальность и дополненная реальность.

Иначе сказать, варианты использования 5G могут разделиться на три области: массовый Интернет вещей, критически важный Интернет вещей и сверхширокополосная мобильная связь. Каждая из этих трех категорий требует различных сетевых характеристик, включая безопасность, мобильность, пропускная способность, политический контроль, задержку и надежность.

 

Почему внедрение MEC растёт?

Внедрение 5G MEC растет экспоненциально по нескольким причинам. Одна из причин заключается в том, что эта технология соответствует распределенной и масштабируемой природе облака, что делает ее ключевым фактором технического преобразования. Точно так же технология MEC является важным агентом изменений для трансформации бизнеса, который дает возможность улучшить предоставление услуг и даже поддержать новые вертикальные рынки.

Среди основных вариантов использования, способствующих высокому уровню 5G, внедрение MEC включает в себя предоставление видеоконтента, появление умных городов, умных коммунальных услуг (водоснабжение и электросеть) и подключенные автомобили. Это также демонстрирует важную роль, которую MEC играет в различных областях IoT. Ниже приводится краткое описание основных вариантов использования:


    • Беспилотные автомобили – 5G MEC может помочь улучшить операционные функции, такие как непрерывное зондирование и мониторинг трафика в режиме реального времени. Это уменьшает проблемы с задержкой и увеличивает пропускную способность.

    • Умные дома – технология MEC может обрабатывать данные локально, повышая конфиденциальность и безопасность. Это также снижает задержку связи и обеспечивает быструю мобильность и перемещение.

    • AR/VR – перенос вычислительных возможностей и процессов на периферию усиливает эффект погружения для пользователей, а также продлевает срок службы батареи устройств AR/VR.

    • Интеллектуальная энергия – MEC решает проблемы перегрузок и задержек из-за большого количества данных и прерывистого подключения. Это также снижает количество кибератак, применяя механизмы безопасности ближе к периферии.

cloud

 

Приступаем к работе с 5G MEC

Одним из ключевых преимуществ внедрения технологии 5G MEC является открытость, особенно открытость API и возможность интеграции сторонних приложений. Соблюдение стандартов и гибкость приложений - другие ценностные предложения периферийных вычислений мультисервисного доступа. Таким образом, предприятия, стремящиеся извлечь выгоду из гибкого и открытого облака, должны интегрировать их на основе ключевых компетенций, которых они хотят достичь.

С точки зрения масштабируемости и открытости одной из общих проблем в процессе интеграции являются ограничения аппаратных платформ. Точно так же развертывание технологии 5G MEC является дорогостоящим, особенно для малых предприятий с ограниченной финансовой поддержкой. Другие проблемы внедрения включают незрелость экосистемы и стандартов, ограничения программного обеспечения, культуру и задачи технических навыков.

Для успешного развертывания периферийных вычислений мультисервисного доступа вам нужна эффективная стратегия внедрения 5G MEC, которая является реальной и проверенной. Вам также следует подумать о сотрудничестве с экспертами ИТ или периферийных вычислений, чтобы получить профессиональное руководство.


Технология 5G MEC: ключевые выводы

Преобразование на основе периферийных устройств меняет правила игры в современном деловом мире, и технология периферийных вычислений мультисервисного доступа 5G, несомненно, играет ведущую роль. Предприятия, использующие эту новую технологию в своих бизнес-моделях, получают выгоду от оптимизированных операций, снижения затрат и повышения качества обслуживания клиентов.

Даже в этом случае интеграция MEC не обходится без задач. Компании, стремящиеся развернуть технологию периферийных вычислений мультисервисного доступа, должны иметь надежную стратегию внедрения, которая согласуется со всей их программой цифровой трансформации, чтобы избежать разрозненности.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
161.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.3k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.5k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.1k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
42
Что клиенты говорят о FS?