800G光模块的商业进程和未来趋势
近年来,VR、IoT和云计算等新兴服务的出现提高了对网络带宽、并发性和实时性能的要求。随着带宽需求的持续增长,尽管100G、200G和400G光模块仍将占据较大市场份额,但800G光模块将迎来发展机遇。
800G光模块的电口和光口架构
研究表明,对于电口而言,当电口的单通道速率与光口的单通道速率相匹配时,可以实现光模块的最优架构,具有低功耗和高成本效益等优点。单通道100G电口适用于8x100G光模块,单通道200G电口适用于4x200G光模块。在封装方面,800G光模块有多种封装,包括双密度四通道小型可插拔(QSFP-DD800)和八通道小型可插拔(OSFP)封装。800G光模块的光口架构主要有三种类型:
8×100G PAM4
8×100G PAM4光模块以53G的速率运行,采用8对数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)、8个激光器、8对光收发器,以及1对8通道粗波分复用器(CWDM)或LAN-WDM多路复用器和基于以太网通道的解复用器。
4×200G PAM4
PAM4光模块以106G的速率运行,采用4对数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)、4个激光器、4对光收发器,以及1对4通道CWDM或LAN-WDM多路复用器和解复用器。
800G相干光模块
它在16QAM调制下以128G的速率运行,采用4对数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)、1个激光器和1对光收发器。它在数据中心内的相干光模块中使用固定波长的激光器,以降低成本和功耗。查看文章《800G光传输网络中的相干调制与PAM4技术》,了解有关800G相干光模块的更多信息。
800G光模块的商用进程
在数字经济和元宇宙的推动下,云数据中心的主要客户不断加大资本投入,使光模块市场得到了广泛关注。自2021年以来,各大厂商陆续完成了800G光模块的开发并正式启动其商用进程。在OFC 2022上,几家国内通信制造商展示了他们的最新产品。
HenTong Lockley推出了专为下一代数据中心网络量身定制的800G QSFP-DD800 2xFR4光模块。此外,新易盛还展示了其下一代800G光模块,该光模块采用薄膜铌酸锂(TFLN)调制技术,有望降低光模块的功耗。
华为早在2020年就完成了研发,并在伦敦发布了800G可调超高速光模块。剑桥科技直接表示,其开发的800G光模块产品在去年通过了原型测试,并中标成为某大客户的供应商。预计到2022年底将实现规模生产,标志着800G光模块广泛商用的开始。
800G光模块发展趋势展望
目前,800G光模块仍在不断发展。未来发展趋势主要有三个方向:
-
单模部署:多模光纤传输距离较短,使得单模光口解决方案的发展成为必然趋势,这将有利于SiPh技术的发展。
-
单波200G部署:目前55GHz的带宽资源略显不足,但200G PAM4 SiPh调制器和硅基铌酸锂薄膜的前景十分广阔。
-
相干部署:随着传输速率的提高,相干技术解决方案将在80km传输距离的基础上进一步将应用扩展到更短的距离,例如40km、20km和10km。
随着5G、边缘计算、数据中心扩展和计算需求的不断上升,光通信行业对800G光模块的追求越来越强烈。随着国内企业对核心技术的大量投入,800G光模块的部署正在逐渐加快,这预示着中国光模块市场将迎来新的发展机遇。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日