飞速(FS)万兆交换机:中小企业办公网络解决方案
随着数字化时代的发展,中小企业对网络的依赖程度日益加深。一个高效、稳定的办公网络不仅能满足视频会议、文件共享、在线协作等企业的日常运营需求,还能使员工更高效地完成任务,提高工作效率。在中小企业办公网中,万兆交换机提供的10G高带宽能够满足中小企业不断增长的业务与数据需求,发挥着至关重要的作用。
中小企业办公网络解决方案的重要性
随着远程办公和云服务的普及,传统网络已无法满足对快速、高效的网络带宽和稳定性的需求。这意味着中小企业在数字化转型和业务扩展的过程中,面临着日益增长的数据传输需求和网络性能挑战:
-
带宽不足:随着企业规模的扩大,业务范围和员工数量也在逐渐增加。如果不对办公网络进行升级,现有带宽可能无法满足更高的带宽需求,导致网络拥堵,影响各项业务的运行。
-
延迟高:高效的办公网络必须要有利于企业整体工作效率的提升。在进行视频会议或实时协作时,网络延迟可能会增加员工在使用网络时的等待时长,导致沟通不畅,从而影响员工工作的效率和满意度。
-
技术滞后:在技术持续发展的环境中,企业若无法及时采用新技术以优化网络架构,将会带来很多不必要的硬件投入和维护费用,增加运营成本。
-
安全隐患:不断演变的网络威胁为企业的网络安全带来了更大挑战。随着时间推移,数据传输中潜藏的漏洞、数据泄露和网络攻击等隐患不断增加,严重影响关键业务数据的安全性和可用性。因此,企业必须及时识别并修复这些风险,以防止潜在的财务损失和声誉损害。
-
网络速率慢:数据传输速率过低不仅会导致文件上传和下载时间的延长,影响员工工作效率。更重要的是,过低的数据传输速率还会影响客户服务的响应速度,增加客户等待时间,影响客户体验,进而导致客户的流失。
因此,高效运行的中小企业办公网络不仅是日常运营的基础,更是企业持续发展的关键。只有对网络进行合理的规划和实施,中小企业才能在竞争激烈的市场中保持灵活性和创新能力。而万兆交换机在中小企业办公网络中扮演着关键角色,能够有效满足企业的业务和数据传输需求,推动企业的可持续发展。
万兆交换机对中小企业办公网络的支持
因其能够支持10Gbps的网络交换设备传输速率,万兆交换机在一般情况下也被称为10G交换机。作为中小企业办公网络中高效、稳定和安全的网络基础设施,万兆交换机能够助力企业的数字化转型和业务增长。具体而言,万兆交换机具备以下优势:
-
1. 高带宽:万兆交换机可提供高达10Gbps的数据传输速率,支持大流量数据的快速传输,满足现代应用的网络需求,适用于视频会议、云计算和大文件传输等需要处理大量数据的应用。不仅如此,高带宽还可以有效减少网络拥塞,保障多个设备的同时高效运行,提升企业的整体网络性能。
-
2. 低延迟:低延迟特性使得万兆交换机非常适合于实时应用,保障数据在网络中快速流动,如语音和视频通信,为企业和客户带来良好的使用体验。
-
3. 可扩展性:随着企业的发展,网络需求会不断地增长。万兆交换机能够轻松应对业务扩展和数据流量增加的需求,并且通常与现有的网络设备兼容从而支持更多设备的接入,易于集成和升级,提供良好的扩展性,方便企业未来的网络升级。
-
4. 网络管理:现如今,万兆交换机通常配备VLAN、QoS(服务质量)和链路聚合等丰富的管理功能,有效助力企业实现更高效的网络流量管理,提高资源利用率。
-
5. 增强安全性:万兆交换机支持VLAN和其他安全特性,能够有效隔离不同部门或用户的网络流量,增强安全性。同时万兆交换机能够提供流量监控和管理功能,有助于及时发现和应对潜在的数据安全威胁。
飞速(FS)中小企业办公网络解决方案产品清单
飞速(FS)提供的中小企业办公网络解决方案以万兆交换机为核心产品,专为高性能网络环境设计,具备高速数据传输、低延迟和强大的扩展性,能够满足企业日益增长的带宽需求。通过先进的网络管理功能和智能流量控制,以及灵活的部署和可靠的技术支持,助力企业实现数字化转型和业务创新,为未来的发展奠定坚实基础。
以下是飞速(FS)万兆交换机解决方案产品清单:
万兆交换机:
飞速(FS)万兆交换机配备了完整的系统软件,支持全面的协议和应用,并支持MLAG,能够提高企业办公网络的可靠性和不间断服务,以促进传统L2和L3网络的快速服务部署和管理。
交换机型号 | 交换容量 | 上行端口 | 下行端口 | 交换机类型 | 电源 |
---|---|---|---|---|---|
S5850-48T4Q |
1.28Tbps
|
48x100/1000M/5G/10GBASE-T
|
4x40G QSFP+
|
L3
|
2 (1+1冗余) 热插拔
|
S5850-24S2Q |
640Gbps
|
24x1G/10G SFP+
|
2x40G QSFP+
|
L3
|
2 (1+1冗余) 热插拔
|
S3900-48T6S-R |
216Gbps
|
48x10/100/1000BASE-T RJ45
|
6x10G SFP+
|
L2+
|
2 (1+1冗余) 内置
|
S3900-24T4S-R |
128Gbps
|
24x10/100/1000BASE-T RJ45
|
4x10G SFP+
|
L2+
|
2 (1+1冗余) 内置
|
万兆光模块:
飞速(FS)的SFP光模块和QSFP光模块具有低功耗、高密度和高速率等特点。相较于传统的以太网连接,万兆光模块能显著降低延迟,提升网络响应速度,帮助企业快速提升到10G网络传输。
光模块型号 | 波长 | 接口 | 传输距离 | 功耗 | 最大传输速率 |
---|---|---|---|---|---|
SFP-10G-SR |
850nm
|
双工LC
|
300m@OM3/400m@OM4
|
≤1W
|
10.3125Gbps
|
SFP-10GSR-85 |
850nm
|
双工LC
|
300m@OM3/400m@OM4
|
<1W
|
1/10.3Gbps
|
QSFP-40G-SR4 |
850nm
|
MTP/MPO-12 公头
|
150m@OM4/100m@OM3
|
<1.5W
|
41.25Gbps(4x10.3125Gbps)
|
QSFP-40GE-LR4 |
1310nm
|
双工LC
|
10km
|
≤3.5W
|
44.6Gbps(4x11.2Gbps)
|
光纤跳线:
飞速(FS)的LC光纤跳线因其小巧的设计,适合高密度环境,能够有效为中小企业节省空间。而高密度MTP光纤跳线可以通过光纤适配器实现多种配置,适应不同的网络架构,方便中小企业办公网络的灵活扩展和维护。
光纤跳线型号 | 连接器 | 波长 | 传输距离 | 光纤类型 | 光纤芯数 |
---|---|---|---|---|---|
SMLCDX |
LC/UPC-LC/UPC
|
1310/1550nm
|
40km@1550nm
|
单模
|
双芯
|
OM3LCDX |
LC/UPC-LC/UPC
|
850/1300nm
|
300m@850nm
|
多模
|
双芯
|
24FMTPOM4 |
|
850/1300nm
|
400m@850nm
|
多模
|
24芯
|
48FMTPOM4 |
MTP®(公头)-MTP®(公头)
|
850/1300nm
|
400m@850nm
|
多模
|
48芯
|
结论
万兆交换机在中小企业办公网络解决方案中扮演着至关重要的角色。通过引入万兆交换机,中小企业能够构建一个高效且具备可扩展性的办公网络,实现数据的有效管理和安全保障,支持业务的快速扩展。飞速(FS)万兆交换机提供的中小企业办公网络解决方案以科学的网络架构和合理的设备选择,助力中小企业有效应对网络挑战,推动业务的持续发展。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日