拥抱创新:800G光模块的演变
在当今发展快速的数字环境中,网络技术在促进无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。随着对更高带宽和更快数据传输速率需求的不断增长,高速光模块已成为必然选择。
关键技术对800G的驱动
PAM4
PAM4调制在保持波特率恒定的情况下,将每个通道的有效数据速率提高了一倍,具有更显著的成本效益。PAM4采用四个信号电平,每个符号代表两位数据(00、01、11或10)。
目前,100G PAM4已经投入使用,在单波长上实现了更经济的100G传输,并通过四波长实现了400G单模光纤链路。配备100G PAM4接口的25.6T交换机和路由器的出现将有效加速800G端口的投入使用。
即将到来的创新发展浪潮将进一步支持200G PAM4波长。这一进步旨在简化光学复杂性并降低光模块成本,同时还有助于提高交换机和路由器系统的容量,并引入3.2T端口。随着必要的编码、均衡和纠错技术行业标准的统一,800G将在一系列应用中变得更加经济可行。查看《800G光传输网络中的相干调制与PAM4技术》,了解有关PAM4的更多信息。
硅光技术
硅光技术作为一项关键技术脱颖而出,它将光元件与高速光模块功能融合到硅衬底上。这种方法已在100G和400G光模块领域得到广泛应用。采用硅光技术可以利用标准晶圆制造设施简化光学子系统的大规模生产,从而降低组装成本。事实证明,这种集成策略对于具有多通道的紧凑型光模块和具有复杂光学功能的相干光学模块尤其重要。
800G封装
-
QSFP-DD(四通道小型可插拔双密度):QSFP-DD是一种双密度四通道小型光模块封装。它基于QSFP封装标准进行扩展,通过增加额外的插槽密度来实现更高的速率。QSFP-DD支持使用100G PAM4通道(QSFP-DD800)实现800G应用。QSFP-DD MSA目前正在研发下一代QSFP-DD,以支持1.6T和200G通道(QSFP-DD 1600)。
-
OSFP(八通道小型可插拔):OSFP是一种八通道小型光模块封装,旨在支持高速数据传输。OSFP的尺寸和连接器设计与QSFP-DD相似,但它能够提供更多的通道数和更高的带宽,并支持800G速率。2022年,OSFP标准得到提高,进一步支持200G PAM4通道(OSFP1600)的1.6T光模块。
-
CPO(共封装光学器件):CPO是一种创新技术,是指将光学组件和电子芯片封装在一起的电光集成,而不是使用可插拔的光模块封装。这种技术通过缩短光学组件和电子芯片之间的距离来实现二者之间更快的电信号传输,有效地减小了光模块尺寸,降低了功耗,并提高了效率。
800G光模块的应用
-
数据中心:数据中心是存储、处理和管理大量信息的重要设施,也是800G光模块的主要应用场景之一。800G光模块的高速率可以满足数据中心对高带宽和低延迟的需求,实现快速高效的数据传输和处理。
-
5G通信:800G光模块的高速率和低延迟可以提供可靠的网络连接,支持5G通信中的各种应用,如智能交通、智能制造和智慧城市。
-
城域网(MAN):800G光模块的高速率可以提供更高的带宽和更稳定的连接,满足城域网对高速网络的需求,有利于城市信息化和经济的发展。
总结
800G光模块的出现预示着网络连接技术的新时代。飞速(FS)积极推出各种800G InfiniBand光模块和800G以太网光模块来响应这一趋势,并凭借强大的性能、丰富的库存和快速的交货,不断为客户提供高质量的800G解决方案。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日