什么是光纤的波长?看看有哪些是你不知道的!
我们平时最熟悉的光当然是我们肉眼所能看见的光。我们的眼睛对波长在400nm的紫光到700nm的红光很敏感。但对于携带玻璃纤维的光纤,我们使用的是红外区域的光,这些光的波长更长,对光纤的损坏更小,并且肉眼不可见。本文将为您详细讲述光纤的波长以及为什么要选择这些波长。
波长的定义
实际上,光线是由它的波长来定义的。波长是代表光线频谱的一个数字,每道光线的频率,或者说颜色,都有一个和它联系在一起的波长。波长和频率是有关联的。一般来说,短波的辐射靠其波长来识别,而长波的辐射则依靠其频率来识别。
光纤中的常用波长
典型的波长一般是800到1600nm,但截止目前,光纤中最常用的波长是850nm、1300nm和1550nm。多模光纤适用于850nm和1300nm的波长,而单模光纤则最常用1310nm和1550nm的波长。波长1300nm和1310nm的区别仅在于习惯叫法不同。激光和发光二极管也用于光纤中的光传播。激光长于用波长1310nm或1550nm的单模设备,而发光二极管用于波长850nm或1300nm的多模设备。
为什么选择这些波长?
正如之前所提到的,光纤中最常用的波长是850nm、1300nm和1550nm。但为什么我们要选择这三种波长的光呢?是因为这三种波长的光信号在光纤当中传输的时候损耗最小。因此它们最适合作为可用光源来在光纤中传输。玻璃光纤的损耗主要来自两方面:吸收损耗和散射损耗。吸收损耗主要发生在我们称之为“水带”的几个特定波长,主要是由于玻璃材料里的微量水滴的吸收所致。而散射主要是由于原子和分子在玻璃上的反弹所导致的。
长波的散射要更小得多,这就是波长最主要的作用。从下表我们能清楚的看到三个低吸收区域,以及一条随着波长长度增加散射随之减少的曲线。正如你所见,在那三个波长区域,吸收几乎为零。
结论
读完本篇文章之后,你也许已经对光纤中使用的波长有了一些基本了解。由于850nm、1300nm和1550nm的波长损耗相对较低,所以它们是光纤通信的最常用选择。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日