Español

100G NIC: La tendencia más atractiva para los centros de datos de 400G de nueva generación

Actualizado el 25 de mayo de 2022 por
2.0k

La tarjeta de red o tarjeta NIC (Network Interface Card o Network interface controller, por sus siglas en inglés) conocida como tarjeta controladora de interfaz de red, adaptador de red o adaptador de LAN, permite que un dispositivo de red se comunique con otros dispositivos de red. Sin una tarjeta NIC, difícilmente se puede establecer una conexión de red. Existen tarjetas NIC de diferentes tipos y con diferentes velocidades, por ejemplo, las tarjetas NIC inalámbricas y alámbricas, las cuales van desde los 10G hasta los 100G. Entre ellas, la NIC de 100G, se ha consolidado como un producto relevante en los últimos años, pero aún no ha alcanzado una gran cuota en el mercado. En este artículo, explicaremos en qué consiste la tarjeta NIC de 100G y las tendencias de la misma.

FS-25G-NIC.jpg

Imagen 1: Tarjeta NIC 100G de FS

¿Qué es la tarjeta NIC 100G ?

La tarjeta NIC se instala en un ordenador y sirve para establecer una comunicación en red con otro ordenador, servidor u otros dispositivos de red. Se encuentra disponible en diferentes formas: La tarjeta NIC alámbrica y la inalámbrica. Las tarjetas NIC inalámbricas utilizan tecnologías sin cables para acceder a la red, mientras que las tarjetas NIC alámbricas utilizan un cable DAC o un transceptor y un cable de conexión de fibra. La tecnología LAN por cable más popular en la actualidad es Ethernet. Según su campo de aplicación, se puede dividir en tarjeta NIC de ordenador y tarjeta NIC de servidor. En la mayoría de los casos se necesita una tarjeta NIC para los ordenadores personales. Sin embargo, para los servidores, tiene sentido usar más de una NIC para responder a las necesidades de mayor tráfico en la red. Generalmente, una NIC tiene una interfaz de red, pero todavía hay algunas NIC de servidor que tienen dos o más interfaces incorporadas en una sola tarjeta.

Gracias que los centros de datos han pasado de 10G a 100G, el servidor NIC de 25G se ha posicionado firmemente en el mercado de las tarjetas de red. Entretanto, el aumento sobre la demanda de ancho de banda está llevando a los centros de datos a incrementar el ancho de banda, los transceptores de 200G/400G y 100G siguen expandiéndose, sentando un precedente para el servidor de 100G.

¿Cómo elegir una NIC 100G?

¿Cómo elegir la mejor tarjeta NIC 100G entre todos los proveedores? Si te encuentras estancado al respecto, te invitamos a que consultes la siguiente sección en la que se enumeran las recomendaciones y consideraciones a tener en cuenta:

Conector

Los conectores como RJ45, LC, FC, SC son los que se usan comúnmente en las NIC. Es necesario comprobar qué tipo de conector es compatible con la NIC. Actualmente muchas redes sólo utilizan RJ45, de modo que no será tan difícil elegir la NIC con el tipo de conector adecuado tal y como se ha hecho en el pasado. Aún así, es posible que algunas redes utilicen una interfaz diferente, como la coaxial. Entonces, debes comprobar si la tarjeta que quieres adquirir es compatible con la conexión adecuada antes de comprarla.

Imagen 2: Distintos tipos de conectores

Tipo de bus

El sistema de interconexión de componentes periféricos o PCI (Peripheral Component Interconnect, por sus siglas en inglés) es un bus de hardware que se utiliza para agregar componentes internos al ordenador. Existen actualmente tres tipos principales de bus PCI utilizados por los servidores y puestos de trabajo: el PCI, el PCI-X y el PCI-E. De todos estos, el PCI es el más convencional. Tiene un ancho fijo de 32 bits y puede manejar sólo 5 dispositivos a la vez. El PCI-X es una versión mejorada que proporciona un mayor ancho de banda. Finalmente, la aparición del bus PCI-E ha desplazado paulatinamente a las tarjetas PCI-X. El bus PCI-E permite una conexión en serie que evita que los dispositivos comparten el ancho de banda como lo hacen en un bus normal. Sumado a lo anterior, se encuentran en el mercado diferentes tamaños físicos de tarjeta PCI-E: x16, x8, x4 y x1. Antes de comprar una tarjeta NIC de 100G, es necesario cerciorarse de cuál es la versión de PCI y de cuál es el ancho de la ranura compatible con tu equipo y entorno de red actuales.

Intercambiable en caliente

Hay algunas NIC que se pueden instalar y retirar sin apagar el sistema, lo cual minimiza el tiempo de inactividad permitiendo que los dispositivos defectuosos sean reemplazados inmediatamente. Cuando elijas tu NIC de 100G, asegúrate de comprobar si es compatible con el sistema de intercambio en caliente o Hot Swapping.


Descubre más productos destacados de FS

Las tendencias en las tarjetas NIC

Las NIC se utilizaban comúnmente en los ordenadores de escritorio en la década de 1990 y a principios del 2000. Hasta ahora, se ha utilizado ampliamente en servidores y puestos de trabajo de diferentes tipos y velocidades. Gracias a la difusión de las redes inalámbricas y el WiFi, las NIC inalámbricas son cada vez más solicitadas. Sin embargo, las tarjetas con cable siguen siendo comunes en los dispositivos de red relativamente estáticos debido a la fiabilidad de las conexiones. Dado que los centros de datos se extienden a un ritmo sin precedentes e impulsan la necesidad de un mayor ancho de banda entre el servidor y los switches, las redes se están transformando de los 10G a los 25G e incluso a los 100G. Compañías como Intel y Mellanox han lanzado sus tarjetas NIC de 100G de forma masiva.

Con la actualización de los 10G a los 100G en los centros de datos, la conectividad de los servidores de 25G generalizada para la migración de 100G, se puede realizar mediante 4 filamentos de 25G. La NIC de 25G sigue siendo la más difundida. Sin embargo, si se considera que el ancho de banda total para los centros de datos crece rápidamente y los ciclos de actualización de hardware para los centros de datos se producen cada dos años, la velocidad de ethernet se puede aumentar más rápido de lo que esperamos. 400G o 400G Ethernet es la próxima generación de infraestructura en la nube que ofrece un aumento de cuatro veces en la velocidad máxima de transferencia de datos desde el máximo estándar de 100G. El almacenamiento en la nube y la inteligencia artificial también están impulsando el desarrollo de 400G. El centro de datos de 400G está a la vuelta de la esquina. Es muy probable que la NIC 100G juegue un papel fundamental en la próxima generación de redes de 400G.

Mientras tanto, la necesidad de implementar tarjetas NIC 100G impulsará la demanda de otros dispositivos de red igualmente. Por ejemplo, el transceptor de 100G, un dispositivo entre la NIC y la red, se impondrá. Actualmente, los módulos 100G son proporcionados por muchas marcas con diferentes modelos tales como el CXP, el CFP, los transceptores QSFP28, etc. FS suministra una amplia gama de transceptores QSFP28 y 100G CFP compatibles, que se pueden combinar con las grandes marcas productoras de tarjetas de red de 100G Ethernet, tales como Mellanox e Intel.

Conclusión

Hoy día, gracias a los avances de la tecnología celular de última generación, o la llamada 5G, se requiere un mayor ancho de banda para el flujo de datos, lo que abre el camino a la NIC 100G. En esa instancia, los transceptores 100G y los switches 400G se convertirán en una gran necesidad. Creemos que la nueva era de las redes 5G presenciará la difusión de las NIC 100G y cambios orientados a una nueva era de rendimiento de la red.


También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k