Una breve descripción general del centro de datos perimetral
Los centros de datos siempre han sido esenciales en el panorama digital, actuando como base de la web y la economía digital. Son cruciales para el buen funcionamiento de las operaciones de TI de diversas organizaciones. Sin embargo, el surgimiento de tecnologías transformadoras como 5G y el Internet de las cosas (IoT) ha despertado un interés renovado en el papel de los centros de datos de borde. Este artículo presenta los conceptos básicos y los principios de funcionamiento de los centros de datos de borde, incluidos sus segmentos y tendencias de crecimiento del mercado.
¿Qué es un centro de datos perimetral?
Los centros de datos perimetrales son pequeños centros de datos ubicados cerca del borde de la red o cerca de los usuarios y dispositivos finales, y desempeñan un papel importante al proporcionar contenido en caché, recursos de computación en la nube y capacidades analíticas sofisticadas. Permiten a los proveedores de contenido, especialmente los servicios de transmisión de video, reducir la latencia y mejorar el rendimiento general.
También verifique -¿Cómo se están convirtiendo los centros de datos perimetrales en la atracción estrella del ecosistema del metaverso?
¿Cómo funciona elcentro de datos perimetral?
Un centro de datos de borde conecta dos redes colocándolo dentro de puntos de intercambio de Internet cerca de las computadoras que envían solicitudes. Puede consistir en un microcentro de datos, que tiene la misma tecnología que un centro de datos típico pero ocupa menos espacio.
Los tiempos de respuesta de los datos se pueden acortar reubicando las solicitudes de procesamiento (como archivos JavaScript o HTML) más cerca de la máquina que realiza la solicitud. Los centros de datos más grandes suelen estar conectados a centros de datos perimetrales, lo que ofrece más recursos en la nube y procesamiento de datos centralizado. Cada centro de datos perimetral almacena en caché y almacena datos específicos para dispositivos perimetrales cercanos. Las empresas de telecomunicaciones con centros de datos en el borde de las torres de telefonía móvil pueden incluso operar de forma remota.
Segmentos del mercado de centros de datos perimetrales
La adopción generalizada de teléfonos inteligentes y dispositivos IoT ha aumentado el tráfico de datos móviles, lo que destaca la necesidad de que los centros de datos perimetrales gestionen este volumen. Se espera que el mercado de centros de datos perimetrales crezca significativamente y alcance los 64 090 millones de dólares en 2030.
El mercado de centros de datos de borde se puede dividir en diferentes segmentos según componentes, organizaciones, aplicaciones y regiones.
Por componente
El mercado de centros de datos de borde comprende soluciones y servicios, con soluciones que se centran en componentes esenciales como el suministro de energía ininterrumpida (UPS), sistemas de refrigeración, detección de incendios, control de acceso y unidades de distribución. Por otro lado, el segmento de servicios cubre instalación, capacitación y mantenimiento. Actualmente, UPS tiene la mayor participación en los ingresos debido a la alta demanda de energía primaria y de respaldo.
Por organización
El mercado de centros de datos perimetrales se divide en dos segmentos: grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). Entre ellas, las PYMES tienen una mayor cuota de mercado.
Por aplicación
Los segmentos de aplicaciones abarcan varios sectores como comercio minorista, banca, servicios financieros y seguros (BFSI), logística y transporte, atención médica, gobierno, TI y telecomunicaciones, medios y entretenimiento, manufactura, educación y energía. Se espera que el crecimiento de esta categoría se vea significativamente influenciado por la creciente necesidad de las instituciones financieras de un procesamiento y almacenamiento seguro de los datos de los clientes en los próximos años.
Por región
Geográficamente, América del Norte domina el mercado global de centros de datos de borde debido a la comercialización de 5G, el creciente tráfico de datos y las implementaciones gubernamentales. Se espera que la región de Asia Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento, mientras que Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande para los centros de datos de borde.
Tendencias que impulsan el crecimiento de los centros de datos perimetrales
La llegada del 5G: Para escenarios 5G de alta densidad de dispositivos, las redes de células pequeñas descentralizadas en los centros de datos perimetrales ofrecen soporte de bajo costo y baja latencia.
La evolución del Internet de las cosas: El procesamiento de borde de baja latencia es crucial para gestionar el creciente volumen de datos en entornos residenciales e industriales a medida que se instalan más sensores y dispositivos de IoT.
Ampliación de la brecha de datos: Los centros de borde de bajo costo que filtran datos cerca de la fuente pueden ayudar a reducir la posible brecha de 64 zettabytes entre el tráfico global del centro de datos y los datos accesibles.
Adopción de SDN y NFV: SDN y NFV permiten que el software que opera en los centros de datos reemplace el costoso hardware especializado.
Transmisión de vídeo y realidad aumentada/realidad virtual:Los centros de datos perimetrales descentralizados y de bajo costo brindan el rendimiento que los usuarios empresariales y consumidores necesitan al mismo tiempo que reducen la latencia de transmisión.
Conclusión
En general, los centros de datos perimetrales ofrecen a las empresas la oportunidad de mejorar el rendimiento, reducir la latencia y atender mejor a los clientes. A medida que la demanda de computación distribuida continúa creciendo, es probable que veamos más innovación y adopción de centros de datos de borde en el mercado. Los centros de datos perimetrales conectan a los usuarios finales y son una parte integral de la era digital.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021