¿Cómo se están convirtiendo los centros de datos perimetrales en la atracción estrella del ecosistema del metaverso?
La imaginación del mundo está cautivada por la idea del metaverso. Sin embargo, los expertos creen que para sostener el ambicioso concepto de un mundo virtual se necesitará una gran cantidad de centros de datos perimetrales. Averigüemos qué son y por qué los necesitamos.
¿Qué es un centro de datos perimetral y para qué sirve?
Los centros de datos perimetrales son instalaciones computacionales más pequeñas que se encuentran más cerca del “borde de una red” o de las poblaciones a las que sirven. Su propósito es brindar servicios de computación en la nube y contenido en caché a los usuarios finales. El concepto de centros de datos de borde está impregnado de “computación de borde” que hace que el acceso a la nube sea eficiente para los usuarios al procesar los datos del cliente cerca de la fuente de origen dentro de una arquitectura de TI distribuida. La distancia más corta entre un usuario y la red de procesamiento permite que los datos viajen más rápido, lo que garantiza una menor latencia.
La función principal de un centro de datos perimetral es eliminar la latencia para los usuarios finales y el Internet de las cosas (IoT). Los administradores de centros de datos han luchado con problemas de latencia durante mucho tiempo. Con la expansión de los servicios de nube y streaming, big data e IoT, los usuarios tienen cada vez menos tolerancia al problema de la latencia. El mismo problema ha impedido que la tecnología de realidad virtual alcance su nivel óptimo.
Los dispositivos necesitan un acceso instantáneo, ubicuo y óptimo a datos y aplicaciones. Estos datos se alojan en centros de datos. Como solución al problema del acceso instantáneo y sin latencia a datos e información, las organizaciones han diseñado centros de datos perimetrales para atender a los clientes de forma eficaz. Estos centros ofrecen servicios de computación en la nube rentables y con alta eficiencia.
¿Cómo funciona Edge Computing con la tecnología Blockchain?
Si bien la informática de punta ayuda a disminuir la latencia al acercar el almacenamiento y el análisis a los usuarios, al mismo tiempo genera preocupaciones en torno a la seguridad de los datos. El alcance global de los servidores perimetrales puede introducir problemas de control de acceso, autenticación e intrusión. Con su libro de transacciones descentralizado, distribuido y compartido, aquí es donde blockchain entra en escena.
Aunque las conversaciones sobre blockchain siempre van de la mano de las conversaciones sobre criptomonedas, las primeras pueden hacer mucho más.
El reciente auge de los dispositivos IoT ha generado enormes cantidades de datos. Estos datos, que surgen de millones de dispositivos conectados, luego se transfieren a Internet. Por sí solo, el IoT no puede manejar la sobrecarga computacional asociada con los procesos de minería que consumen muchos recursos y el consenso necesario para verificar las transacciones. Junto con la informática de punta, la cadena de bloques ayuda a descargar del IoT estas tareas que requieren un uso intensivo de recursos computacionales.
La computación perimetral crea una red distribuida de baja latencia para IoT y almacena los datos en la cadena de bloques perimetral. Los algoritmos de consenso de blockchain validan cada transacción, verifican los datos transmitidos desde los dispositivos de IoT y garantizan que no hayan sido manipulados.
Los beneficios de un centro de datos perimetral en un metaverso
Metaverso, término calculado por el escritor de ciencia ficción Neal Stephenson, se refiere a un mundo virtual ultrainteractivo donde los usuarios pueden intercambiar terrenos, edificios y avatares personalizados utilizando criptomonedas. En el metaverso, los usuarios pueden interactuar, entablar amistades y crear activos virtuales tal como se hace en el mundo real.
Gigantes tecnológicos como Microsoft, Zoom, Amazon y Facebook ya han asentido al auge del metaverso. Los expertos predicen un papel más generalizado del metaverso en nuestra vida cotidiana al dar forma a la sociedad, la cultura, la política, los patrones de comportamiento del consumidor, etc. de hoy. Organizaciones como BMW, el fabricante de automóviles alemán, y Microsoft han creado su propio metaverso para ofrecer experiencias virtuales altamente interactivas a las personas.
Sin embargo, para que el metaverso sea tan omnipresente como estos expertos en tecnología creen que será en el futuro, tendrá que ofrecer transferencias de datos instantáneas y constantes de gran ancho de banda que solo son posibles con centros de datos de borde.
El metaverso es un concepto audaz y no puede prosperar a menos que esté respaldado por una infraestructura física igualmente audaz y ambiciosa. El hecho de que lo que hace que el metaverso sea un éxito es la amplitud con una latencia ultrabaja que parece local significa que necesitaremos muchos centros de datos de borde. Las aplicaciones que soporten el metaverso necesitarán computación densa, conectividad rápida, gran almacenamiento y latencia mínima.
La introducción de una gran cantidad de centros de datos perimetrales resolverá los problemas de una red de distribución de contenido de bajo ancho de banda. Ofrecerá mejores opciones de conectividad creando un ecosistema más eficiente que atiende al usuario final con una latencia considerablemente baja.
Desafíos que enfrentan los criptoentusiastas al construir sus propias redes descentralizadas
Si bien la idea de crear sus propias redes descentralizadas es tentadora para las empresas, conlleva una serie de desafíos intimidantes. Estos son algunos de los problemas críticos que enfrentan los criptoentusiastas en un espacio descentralizado:
1) Seguridad: Aunque es más segura que la mayoría de las otras plataformas, una red criptográfica impulsada por blockchain es tan segura como su eslabón más débil. Si incluso uno de los nodos o dispositivos conectados a la cadena de bloques es pirateado, la privacidad de toda la cadena de bloques está en riesgo.
2) Algoritmo de consenso: Una red descentralizada como blockchain alcanza el consenso mediante la votación de los nodos o dispositivos conectados a la blockchain. La mayoría gana. Los algoritmos de consenso de blockchain no tienen una forma establecida de descubrir la identidad de sus nodos. Y las redes blockchain más extensas a menudo pueden dejar de lado a las redes más pequeñas.
3) Transparencia: La transparencia total de una red descentralizada en un entorno comercial significa que los datos de los usuarios también serán transparentes o accesibles para todos.
4) Escalabilidad y regulación: Cuanto más grande sea la cadena de bloques, mayor será el almacenamiento necesario. Esto, junto con el consumo de energía, es el mayor desafío al que se enfrentan los entusiastas de las criptomonedas al introducir una red descentralizada.
5) Energía: La tecnología Blockchain consume mucha más energía que un sistema centralizado. Las cifras de consumo de electricidad están ordenadas por el número de nodos conectados, ya que cada nodo almacena casi tantos datos como los que almacena un cuerpo central en los sistemas convencionales.
Centro de datos perimetral frente a uno centralizado para máxima eficiencia y seguridad
Una única autoridad ejerce control sobre los datos a través de un servidor central en una red centralizada. Si bien es más fácil de configurar, una falla en el servidor central compromete todos los datos. También corre el riesgo de sufrir una latencia masiva en caso de que el ancho de banda sea insuficiente. La computación perimetral resuelve estos problemas colaborando con redes descentralizadas y procesando rápidamente información a través de blockchain.
Cada nodo de la cadena de bloques sirve como un sistema independiente, por lo que no existe un punto singular de falla. Cualquier hacker que quiera alterar una transacción tendrá que hacer lo mismo con cada nodo conectado a la cadena de bloques, lo que hará que el sistema sea mucho más seguro. Si bien las redes descentralizadas a veces pueden generar latencia debido a las complicadas rutas que deben recorrer los datos, la introducción de la informática de punta puede eliminar en gran medida este problema.
El problema más importante de los centros de datos perimetrales es el costo y el consumo de esta arquitectura de procesamiento de datos masiva. Sin embargo, con el auge de las tecnologías de procesamiento modernas y la capacidad de las organizaciones para mantener el procesamiento de datos en el borde de sus redes, los centros de datos de borde pueden surgir como la respuesta final para la mayoría de las empresas en el futuro.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021