¿Qué es el cable Plenum Cat6 y por qué es más caro que el cable Riser Cat6?
Por motivos de seguridad, muchos usuarios tienden a comprar cables ignífugos, de los cuales el cable plenum y el cable riser son las dos clases ignífugas principales que pueden preferir. Los cables Cat6 se aplican ampliamente en estas dos clases entre las categorías de cables Ethernet. Entonces, ¿qué es el cable plenum Cat6?, ¿qué es el cable riser Cat6? Cable plenum Cat6 frente a cable riser Cat6, ¿por qué el primero es más caro que el segundo?
Revestimientos ignífugos para cables Ethernet
Antes de saber qué son los cables plenum Cat6 y los cables riser Cat6, debe conocer en primer lugar los revestimientos ignífugos de las cubiertas de los cables Ethernet. En la actualidad, existen dos tipos de cables ignífugos ampliamente utilizados, a saber, el cable de PVC de los laboratorios Underwriters (cable UL, normas de protección contra incendios de EE.UU.) y el cable de baja emisión de humos y sin halógenos (cable LSZH, normas nacionales europeas de protección contra incendios).
Los cables plenum Cat6 frente a los cables riser Cat6 pertenecen al "tipo de cable UL", que incluye una serie de cables divididos en cinco clases según sus normas de seguridad y entornos de uso: Cable CMP, cable CMR, cable CM, cable CMG y cable CMX.
¿Qué es el cable Plenum Cat6?
En primer lugar, el cable CMP (Communications Multipurpose Cable, Plenum) es el cable más exigente de la norma UL de protección contra incendios: la norma de seguridad es UL910. Está diseñado para restringir la propagación de las llamas a no más de metro y medio y para limitar la cantidad de humo emitido durante un incendio. El cable plenum Cat6 se refiere al cable CMP Cat6, que se adapta para su instalación en espacios plenum de aire. Normalmente, la cubierta de un cable plenum Cat6 está hecha de cloruro de polivinilo (PVC) de baja emisión de humos o de polímero de etileno fluorado (FEP).
¿Dónde instalar cables Plenum Cat6?
Los cables plenum Cat6 están diseñados para prestar vías a los flujos de aire de retorno de los edificios, facilitando la circulación del aire para los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Estos cables de red Cat6 suelen desplegarse en el sistema de aumento de presión de retorno de aire utilizado en conductos de ventilación o equipos de tratamiento de aire (por encima de un falso techo o bajo un suelo elevado, por ejemplo). Dado que el fuego y el humo pueden desplazarse y propagarse rápidamente por estos espacios plenum llenos de oxígeno fresco, lo que puede causar daños en el mobiliario y poner en peligro la vida de las personas, los cables plenum Cat6 son esenciales para evitar que el fuego se propague.
¿Qué es el cable Riser Cat6?
El cable riser Cat6, también conocido como cable CMR Cat6 (Communications Multipurpose Cable, Riser), es el cable de grado comercial de la norma UL, aplicable a la norma de seguridad UL1666. Está fabricado para evitar que los incendios se propaguen de suelo a suelo en instalaciones verticales. Por lo tanto, se utiliza generalmente para el cableado vertical del suelo. A diferencia del cable plenum Cat6, el cable ascendente Cat6 suele tener una cubierta de PVC relativamente económica.
¿Dónde instalar los cables Riser Cat6?
Los cables no plenum pueden utilizarse en cualquier lugar excepto en el espacio plenum y los conductos de aire. Por lo tanto, el cable riser Cat6 se instala normalmente entre plantas en zonas no plenum. Es el conducto principal del sistema de distribución de un edificio, que transporta voz, datos y vídeo a los diferentes espacios y niveles de un edificio desde el punto de entrada de servicios. Tanto en edificios comerciales como residenciales, los cables CMR Cat6 son necesarios cuando se tienden cables entre plantas a través de tubos ascendentes o huecos verticales.
NOTAS sobre los cables riser vs. plenum:
-
Un cable plenum puede utilizarse en un espacio de subida, pero un cable riser generalmente no puede utilizarse en un espacio plenum.
-
El uso de un tipo de cable incorrecto puede dar lugar a problemas legales en caso de incendio. Si se utilizan cables con clasificación riser en un espacio plenum en el que deberían haberse instalado cables con clasificación CMP, el humo y los gases de los cables de combustión podrían llegar al sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y propagarse por todo el edificio, provocando pérdidas económicas o incluso víctimas.
-
En caso de duda, consulte el Código Eléctrico Nacional de la NFPA. Le indicará qué tipo de cable puede utilizarse y dónde.
Cable Plenum Cat6 vs. Cable Riser Cat6: ¿Por qué es más caro el cable Plenum?
Norma de seguridad
Fundamentalmente, los cables plenum Cat6 y los cables riser Cat6 difieren en las normas de seguridad. Los primeros cumplen la norma UL910, que es la más estricta, por lo que los cables plenum son los más exigentes. Mientras que los segundos cumplen la norma UL1666, no tan estricta como la anterior. Como ya se ha mencionado, dado que los requisitos de los cables de subida son menores, los cables plenum pueden utilizarse normalmente como alternativa a los cables de subida, pero no viceversa. Por lo tanto, algunos instaladores pueden optar por tener sólo cable plenum a mano para reducir los requisitos de almacenamiento y racionalizar el inventario.
A continuación, se muestra un diagrama de las aplicaciones típicas del cable plenum Cat6 frente al cable riser Cat6:
Material de la cubierta del cable
El cable plenum Cat6 utiliza PVC o FEP de baja emisión de humos, que tiene una resistencia química y unas propiedades eléctricas superiores. Puede soportar una temperatura de funcionamiento de -25 a 125 grados Celsius y es resistente a todo tipo de productos químicos. El cable riser Cat6, en cambio, utiliza PVC relativamente barato y este material puede liberar humo denso y gases peligrosos como el cloruro de hidrógeno en caso de incendio. La temperatura de funcionamiento de un cable ascendente Cat6 oscila entre 0 y 70 grados centígrados. Esta es una de las razones por las que un cable plenum Cat6 es más caro que uno riser.
Compruebe la tabla que aparece a continuación para obtener una comprensión más clara del cable CMP Cat6 frente al cable CMR Cat6:
Cable Plenum Cat6 | Cable Riser Cat6 | |
---|---|---|
Norma de seguridad | UL910 | UL1666 |
Revestimiento | PVC o FEP de baja emisión de humos | PVC |
Precio del cable | Más costoso que el CMR | Menos costoso |
Conclusión
Tanto los cables plenum Cat6 como los cables riser Cat6 son cables Ethernet Cat6 ignífugos, pero los primeros cumplen requisitos más estrictos en cuanto al material de la cubierta del cable y la norma de seguridad, lo que supone una mayor inversión. El uso del cable CMR ahorra costes, ya que suele costar la mitad o un tercio que el cable CMP. Antes de comprarlo, consulte a su compañía de seguros y el código de edificación local.
Si aún no se ha decidido por el cable riser o el plenum, recuerde lo siguiente: A la hora de elegir el tipo de cable adecuado, no se equivocará si antepone la seguridad a todo lo demás. La solución adecuada no sólo mantendrá a salvo a las personas, sino que también reducirá los daños en el edificio y le protegerá frente a la responsabilidad civil. Haga una sabia elección en función de sus necesidades reales.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021