Español

Una introducción completa a las herramientas de limpieza MTP®/MPO

Actualizado el 06 de marzo de 2021 por
590

La suciedad, el polvo y otros contaminantes en los conectores de cable de fibra óptica MTP®/MPO afectarán en gran medida la calidad de transmisión en un enlace de fibra o incluso provocarán fallas en la red de todo el sistema óptico. Para mantener conexiones eficientes entre una amplia gama de dispositivos, se recomiendan encarecidamente las siguientes herramientas de limpieza MTP®/MPO.

En términos generales, existen dos tipos de métodos de limpieza de conectores MTP®/MPO: limpieza de conectores en seco y limpieza de conectores en húmedo. Y además, se recomienda más la limpieza en seco, ya que la limpieza en húmedo puede dañar el equipo, aunque las manchas rebeldes se pueden eliminar con este método. Leer ¿Cuánto sabe sobre la limpieza de conectores de fibra? para obtener más información sobre los métodos de limpieza de conectores. En consecuencia, aquí se presenta un conjunto de herramientas de limpieza de fibras MTP®/MPO según los dos tipos de este artículo.

Limpiador de fibra seco MTP® / MPO

A pesar de las toallitas secas tradicionales, las herramientas de limpieza secas MTP®/MPO están desarrolladas para usos más efectivos y convenientes.

Casete de limpieza de fibra

También se le llama limpiador de fibra óptica tipo carrete, diseñado con un paño de microfibra que elimina los contaminantes de las caras de los extremos de los casquillos para conectores macho de fibra única y múltiple.

Limpiador de casetes NEOCLEAN-R2

El avanzado limpiador de casetes NEOCLEAN-R2 de NTT-AT es adecuado para conectores SC/FC/ST/LC/MU/MTP®/MPO. Su paño de limpieza duradero proporciona un poder de limpieza fuerte sin deshilacharse ni dejar fibras. Con un mecanismo de avance de cinta simplificado, ofrece un funcionamiento más fluido y ahorro de costos. Fabricado con material antiestático, el casete de limpieza de fibra ofrece un excelente rendimiento antiestático. Limpiar los conectores de fibra es fácil con este limpiador: simplemente gire el carrete de bobinado para exponer un paño de limpieza nuevo y deslice el conector sobre él. El casete de limpieza de fibras se puede utilizar más de 400 veces.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de casetes.

Figura 1: Limpiador de casetes NEOCLEAN-R2.

Limpiador de bolígrafos de fibra

El limpiador de lápiz de fibra MTP®/MPO está diseñado para limpiar los extremos de los casquillos de los conectores MTP®/MPO sin el uso de alcohol. Con solo una operación sencilla, puede limpiar una variedad de contaminantes como polvo de la carretera, residuos de IPA al 70%, residuos de H2O destilada, aceite para la piel, etc. Los limpiadores de lápiz de una sola pulsación US Conec IBC™ Brand Cleaner MPO II y NEOCLEAN-M son capaces de limpiar conectores de fibra MTP®/MPO-8/12/24 de manera efectiva a la vez, mientras que US Conec IBC™ Brand Cleaner MTP®-16™ y Los limpiadores de lápiz de una sola pulsación NEOCLEAN-M2 están diseñados para limpiar conectores de fibra MTP®/MPO-16 a la vez. Estos bolígrafos de limpieza de fibras MTP®/MPO son adecuados para limpiar férulas con o sin pasadores guía. Además, pueden limpiar tanto conectores de cables MTP®/MPO expuestos como conectores en adaptadores. Leer la introducción y la guía del usuario de FS One-Push Cleaner para obtener más información al respecto.

MTP/MPO Pen Cleaner

Figure 2: MTP®/MPO Pen Cleaner.

Leer las instrucciones a continuación para aprender cómo usar el limpiador de un solo toque MTP®/MPO-8/12/24 para conectores expuestos y conectores en adaptadores.

Procedimientos de limpieza de fibra para conectores MTP®/MPO expuestos

Paso 1: abra la tapa protectora del accesorio en la punta del limpiador.

Paso 2: inserte el conector en el limpiador.

Paso 3: Presione el limpiador hasta escuchar un clic.

Paso 4: Inspeccione el conector usando un fibroscopio si está permitido.

Procedimientos de limpieza de fibra para conectores en adaptadores

Paso 1: Retira el accesorio.

Paso 2: Inserta la punta del limpiador en el adaptador MTP®/MPO.

Paso 3: Presiona el limpiador hasta escuchar un clic.

Paso 4: Inspecciona el conector usando un fibroscopio si está permitido.

Limpiador de fibra húmedo MTP® / MPO

Las herramientas de limpieza húmeda tradicionales son para conectores expuestos de una o varias fibras, como LC/SC/FC/ST/MU/MTP®/MPO, etc. Los más utilizados son toallitas de limpieza y bastoncillos de espuma.

Toallitas limpiadoras de fibra

Esta toallita limpiadora está hecha de pura fibra de madera virgen con una caja dispensadora que permite extraer las toallitas una a la vez y previene descargas electrostáticas. Utilizada con alcohol isopropílico, esta toallita no abrasiva y sin pelusa es ideal para la limpieza de la cara final del conector MTP®/MPO sin riesgo de rayones o residuos de pelusa.

fiber cleaning

Figure 3: Fiber Cleaning Wipes.

Hisopos de espuma de fibra óptica

Estos hisopos de espuma sin pelusa son ideales para limpiar contaminantes de casi todos los conectores de fibra debido a su bajo precio, fácil operación y excelente rendimiento de limpieza de fibras. Los procedimientos básicos de limpieza son los siguientes: sumergir un hisopo de limpieza en alcohol isopropílico; inserte el hisopo en el conector MTP®/MPO; presione ligeramente y gire el hisopo para limpiar la cara del extremo de la virola; Continúe con un hisopo seco para garantizar una limpieza profunda.

Figura 4: Hisopos de espuma sin pelusa.

Conclusión

No importa si es un limpiador de fibra MTP®/MPO seco o un limpiador de fibra MTP®/MPO húmedo, el objetivo final de los kits de limpieza es permitir una transmisión de alta calidad en conexiones de fibra óptica. En cuanto a los conectores MTP®/MPO, las herramientas de limpieza en seco, como el limpiador de casetes de limpieza de fibras y el limpiador de bolígrafos de fibra de un solo toque, son bastante eficaces y convenientes. La limpieza húmeda con toallitas limpiadoras o hisopos de espuma con alcohol isopropílico también es útil, pero más agresiva. Es importante elegir una herramienta de limpieza MTP®/MPO adecuada, pero también es vital recordar la regla de oro de la limpieza de fibras, que es siempre inspeccionar, limpiar y volver a inspeccionar. Porque el acto de limpiar en sí es una fuente potencial de contaminación.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.6k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k