Colocación vs. alojamiento en la nube: ¿Cuál es la diferencia?
Los términos colocación y alojamiento en la nube a menudo se usan indistintamente, pero se refieren a conceptos completamente diferentes cuando se trata de funcionalidad.
En pocas palabras, una instalación de colocación implica el arrendamiento de espacio en un centro de datos a organizaciones de terceros que han superado las instalaciones operativas en sus centros de datos. Por otro lado, el alojamiento en la nube implica que proveedores de servicios designados administren los recursos informáticos para dichas organizaciones en un entorno de nube.
Sin embargo, dado que la diferencia radica en la funcionalidad y no en la ubicación geográfica del hardware, los dos siguen siendo términos específicos y no deben combinarse. A continuación se detallan algunas de las diferencias críticas entre el alojamiento en la nube y la funcionalidad de colocación que las empresas deben tener en cuenta.
¿Qué es la colocación?
Una colocación se refiere fundamentalmente a un centro de datos compartido. Las organizaciones pueden alquilar espacio en piso/rack en un centro de datos de colo, junto con energía, conectividad y refrigeración. También puedes incluir la seguridad física en la lista con algunas instalaciones de colocación. Pero a diferencia del alojamiento en la nube, un centro de datos de colocación no ofrece servicios gestionados virtuales.
Cuando una organización alquila un espacio en un centro de datos, trae su hardware informático. Dado que la empresa es propietaria del hardware, esta última tiene un mayor control sobre su uso y puede garantizar un mayor cumplimiento por parte de la instalación. Esto es particularmente ventajoso para las empresas que desean un control total sobre su hardware en forma de espacios separados entre bastidores, jaulas dedicadas o incluso suites privadas. De hecho, el acceso a la energía, los operadores de telecomunicaciones y la seguridad física requieren intervenciones inmobiliarias en una instalación de colocación.
¿Qué es el alojamiento en la nube?
El alojamiento en la nube es el acceso bajo demanda a recursos informáticos en línea alojados en un centro de datos remoto administrado por un proveedor de servicios en la nube (CSP). Una de las ventajas más importantes que las empresas obtienen con un proveedor de nube es la disponibilidad de precios basados en el consumo, lo que les permite pagar sobre la marcha sólo por los servicios consumidos.
Existen principalmente tres tipos de configuraciones de alojamiento en la nube: pública, privada e híbrida.
La configuración de la nube pública implica compartir recursos informáticos y almacenamiento entre aplicaciones alojadas por el cliente y otras personas en la misma plataforma de alojamiento.
Una nube privada solo está dedicada a las necesidades de una única organización, lo que garantiza que sus datos confidenciales no sean accesibles a proveedores externos.
Mientras que una nube híbrida, como su nombre indica, se refiere a un entorno informático que combina las capacidades de las configuraciones de nube pública y privada y ofrece más flexibilidad.
¿Cómo se comparan los principales proveedores de centros de datos de colocación con las plataformas de alojamiento en la nube?
Conectividad
Generalmente, las empresas prefieren implementar recursos informáticos en un centro de datos de terceros debido a la conectividad mejorada. Esto se debe a que los mejores centros de datos no escatiman esfuerzos para garantizar que sus clientes obtengan el mejor ancho de banda y confiabilidad. Los centros de datos pueden hacerlo invirtiendo en tecnologías sólidas, como múltiples conexiones de fibra, servicios redundantes, etc.
Con la colocación, su empresa puede aumentar rápidamente la producción de un servidor equipado. Al utilizar el ancho de banda óptimo y la tecnología actualizada de las instalaciones de colocación, su empresa puede lograr la escalabilidad deseada. La ventaja es que pueden lograr este resultado sin tener que desarrollar e implementar constantemente modificaciones costosas en su sistema in situ.
La mayoría de los contratos de alojamiento en la nube administrado vienen con términos preincluidos que les exigen realizar la tan necesaria actualización de la infraestructura de su sistema en respuesta a la evolución de la tecnología. Los incentivos financieros permiten a los proveedores de la nube actualizar el hardware de su red, ya que la infraestructura es el servicio principal de sus clientes.
Securidad
La colocación puede seguir siendo una opción más preferida que una solución de alojamiento basada en la nube cuando se trata de seguridad de red. Esto es especialmente beneficioso si su empresa posee los recursos para implementar sistemas de seguridad internos. Correspondería a la instalación de colocación administrar los componentes físicos de su marco de seguridad mientras su empresa puede manejar un centro de operaciones remoto.
Cumplimiento
Una vez más, una instalación de colocación puede tener cierta ventaja sobre el alojamiento en la nube. Los servicios en la nube implican una capa de complejidad resultante del almacenamiento de datos (de múltiples empresas) en servidores comunitarios en lugar de en un servidor dedicado. Además, el alojamiento en la nube viene con un diseño que deja a las empresas sin control, exponiendo la red a ciertos riesgos.
Los proveedores de la nube no tienen que cumplir con todas las reglas y regulaciones. Al momento de la auditoría, la empresa sería responsable independientemente del origen del problema en caso de cualquier incumplimiento u ofensa.
Por ejemplo, tomemos el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que exige conservar y regular algunos datos dentro de la UE. Si su proveedor de nube no cumple con la regulación y los datos viajan más allá de los servidores ubicados en la UE, se le puede cobrar a su empresa por incumplimiento.
Esto se puede abordar empleando proveedores de nube certificados que mitiguen el riesgo de incumplimiento involuntario. Un proveedor de nube certificado no solo monitoreará y rastreará sus datos alojados, sino también a los ingenieros y técnicos que acceden a ellos. Tenga cuidado con los costes ya que algunos proveedores pueden resultar más caros que los convencionales.
Por otro lado, el uso de una instalación de colo puede mitigar significativamente los peligros de incumplimiento. La colocación garantiza que su empresa tenga un control total tanto del hardware como de la red para que pueda monitorear constantemente el cumplimiento internamente sin tener que incurrir en costos adicionales.
Recuperación de desastres
Con las soluciones basadas en la nube, la recuperación de datos funciona como la computación en la nube, ya que puede almacenar y recuperar datos a través de una plataforma remota en la nube. En caso de una interrupción, el alojamiento en la nube almacena datos y aplicaciones críticos en la nube. Y dado que la recuperación ante desastres basada en la nube está automatizada, libera espontáneamente a su sistema de gran parte del estrés provocado por la interrupción.
Si bien es posible que una instalación de colocación no proporcione un plan de recuperación ante desastres, sus capacidades de energía redundante y sus conexiones de ISP son sólidas. Con estos recursos a su disposición, puede cambiar fácilmente a su sistema de respaldo o alojar su infraestructura en múltiples centros de datos de colocación en caso de un ataque. Tendrá que desarrollar e implementar su propia solución de recuperación de datos o contratar copias de seguridad administradas desde sus instalaciones de colocación por un costo adicional.
Los clientes pueden beneficiarse tanto de las redundancias como de la recuperación de datos con el alojamiento en la nube, mientras que la colocación normalmente solo ofrece redundancia. En este caso, el alojamiento en la nube tiene una clara ventaja sobre la colocación.
Precio
Una instalación de colocación puede implicar mayores costos iniciales que una solución basada en la nube. El primero de ellos es el costo del hardware y su instalación en una instalación de colocación en lugar de utilizar los recursos del servidor del proveedor de la nube.
Pero si bien esto puede ahorrarle costos inmediatos, los servicios en la nube a menudo vienen con una estructura de precios basada en funciones que puede generar precios crecientes de manera lenta pero constante. Entonces, aunque los servicios basados en la nube pueden ser lo suficientemente flexibles y escalables, acceder a ellos puede suponer una presión financiera significativa para su empresa a largo plazo.
En última instancia, su elección de colocación o solución basada en la nube debe basarse en las necesidades de su empresa. Las empresas que buscan reducir los costos iniciales pueden optar por el alojamiento basado en la nube, pero aquellas que buscan un plan financiero más estable en el futuro deberían optar por una colocación.
Conclusión: Migrar sus activos de TI al alojamiento en la nube o al centro de datos de colocación
Tanto las soluciones basadas en la nube como las colocaciones pueden servir como alternativas competitivas para albergar los datos de su empresa. Antes de migrar sus activos de TI a alojamiento o colocación en la nube, debe considerar cuidadosamente varios factores.
En lo que respecta a la funcionalidad, cada alternativa tiene sus propios pros y contras. Al elegir cualquiera de los dos, habría que tener en cuenta los problemas asociados con los requisitos de la nube y las ubicaciones de los centros de datos.
El alojamiento en la nube ofrece una potente solución de alojamiento virtual, mientras que con un centro de datos colo puede utilizar su equipo y hardware patentados. Optar por un servicio de colocación de centros de datos de primer nivel que se adapte perfectamente a las necesidades de su empresa puede ayudar a escalar su negocio enormemente.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021