Conexión rápida de centro de datos multiusuario
Al igual que las reuniones de negocios han pasado de las salas de juntas a Zoom y otras plataformas de vídeo, las empresas acceden cada vez más a sus datos y aplicaciones desde las ubicaciones más eficientes: los centros de datos multiusuario (MTDC).
Estas instalaciones ofrecen servicios de alquiler que van desde bastidores de servidores individuales hasta módulos completos construidos a tal efecto. Pero, ¿qué es exactamente un MTDC y qué es esencial para dar soporte eficaz a sus enormes cargas de trabajo? La respuesta está en el diseño y la implantación de un cableado de fibra robusto en los centros de datos multiusuario que garantice la fiabilidad, flexibilidad, escalabilidad y sostenibilidad.
¿Qué es MTDC?
Los centros de datos multiusuario, también conocidos como centro de datos de colocación, son grandes instalaciones de centro de datos compartidos por numerosas organizaciones y altamente interconectados con proveedores de telecomunicaciones, computación en la nube y otros proveedores de servicios. Ofrecen una alternativa que ayuda a las empresas a mantener bajos los costes.
Los clientes empresariales tienen la opción de externalizar toda su solución de centro de datos o sólo una parte a un MTDC. Muchas empresas optan por un enfoque híbrido, gestionando algunos recursos básicos internamente dentro de sus propios centros de datos y aprovechando al mismo tiempo los MTDC y los servicios en la nube para las necesidades adicionales de almacenamiento y procesamiento.
¿Cuáles son los retos del cableado MTDC?
Los centros de datos multiusuario pueden gestionar "Cross-Connects" a nivel de fibra física entre un inquilino y un operador o un inquilino y otro inquilino, entonces el cableado de fibra óptica es más complicado. Los MTDC dependen de un cableado de fibra altamente escalable y fiable para satisfacer las necesidades de transmisión dinámicas e ininterrumpidas del cliente.
El desarrollo dinámico requiere un cableado escalable en MTDC
La escalabilidad es un requisito fundamental para la infraestructura de cableado de los MTDC debido a la naturaleza dinámica de las demandas de las empresas inquilinas y a los avances tecnológicos. Esto se refiere no sólo a la expansión física del centro de datos, como la adición de servidores, switches o dispositivos de almacenamiento, sino también a la escalabilidad de la infraestructura para soportar rutas de migración para mayores velocidades de datos. Por ejemplo, una empresa puede empezar con unos pocos servidores en rack y ampliarlos gradualmente a varios racks o incluso a salas de datos enteras.
Un sistema de cableado escalable para centro de datos permite realizar estas ampliaciones sin interrupciones, minimizando las interrupciones y garantizando un funcionamiento continuo. Un ejemplo concreto es la utilización de cableado de fibra óptica de alta densidad, que proporciona una amplia capacidad para el crecimiento futuro y puede actualizarse fácilmente para admitir velocidades de datos superiores, como la transición de conexiones de 10Gbps a 100Gbps, sin cambios significativos en la infraestructura.
Un servicio ininterrumpido requiere un cableado fiable en MTDC
Como define el Uptime Institute, los centros de datos de nivel 4 tienen un requisito de tiempo de actividad del 99.995%, lo que se traduce en menos de media hora de tiempo de inactividad anual en centro de datos multiusuario.
Cualquier fallo en el sistema de cableado puede provocar un tiempo de inactividad significativo, afectando a múltiples inquilinos y causando potencialmente pérdidas financieras sustanciales. Por lo tanto, una infraestructura de cableado de centro de datos fiable y consistente es necesaria para que los MTDC proporcionen transmisiones ininterrumpidas, especialmente cuando la red migra a velocidades más altas.
¿Qué es el cableado de fibra óptica destacado en MTDC?
Abordar estos retos es esencial para que los MTDC proporcionen un cableado de fibra escalable y fiable a sus clientes. FS ofrece numerosas soluciones y productos de cableado de fibra para los MTDCs. Descubre las ventajas de estas soluciones para el cableado de centro de datos multiusuario.
La serie modular FHD/FHU admite conectividad flexible
Las series FHD y FHU son una completa cartera de productos de alta densidad para conectividad de cobre y fibra, que ayudan a los MTDC a poner más conexiones en los espacios cada vez más abarrotados de los centros de datos. En una configuración típica de MTDC, muchos de ellos suelen utilizar gabinetes independientes u ODF como puntos intermedios de distribución del cableado en la sala de reuniones.
Luego, desde aquí, los datos se entregan a las jaulas de los clientes en diferentes plantas o áreas a través de cantidades de fibras. Con FHD/FHU instalados en los armarios u ODF, pueden simplificar el cableado (incluidos los traslados, las adiciones y los cambios) y completar las ampliaciones en menos tiempo. Esto favorece enormemente la flexibilidad de la capa física del cableado.
Las series FHD y FHU incluyen cajas de fibra FHD, paneles adaptadores LC/SC/MTP® FHD, casetes FHD MTP® a LC/MTP® a MTP®, bandejas de empalme FHD, paneles adaptadores FHU, casetes FHU MTP® a LC, etc. Los gabinetes FHD son compatibles con todos los casetes, paneles y bandejas de empalme FHD.
En situaciones de gran densidad, un armario de fibra de 4U puede alojar 12 paneles adaptadores de fibra FHD o casetes que pueden alojar 432 fibras (LC) o 3456 fibras (MTP®-24), lo que resulta muy adecuado para el cableado de alta densidad MTDC, independientemente del número de fibras que deban crecer o de la rapidez con la que deba ponerse en marcha la red.
En cuanto a la serie FHU, los paneles y casetes de fibra pueden instalarse directamente en bastidores, lo que proporciona más opciones de alojamiento para el entorno de los MTDC. A continuación se muestra un diagrama de conexión 10G de las series FHD y FHU.
Las fibras multifibra MTP® mejoran la fiabilidad de la transmisión
La zona enjaulada, donde los usuarios finales colocan sus infraestructuras, requiere una transmisión ininterrumpida; de lo contrario, pueden producirse pérdidas económicas en las empresas. Seleccionar cables de fibra óptica de alta densidad como el cable de fibra MTP® puede mejorar la fiabilidad de la transmisión. Al incorporar varias fibras en un solo cable, los cables MTP® reducen el volumen y la complejidad de gestionar numerosos cables de fibra estándar. Esto minimiza el riesgo de enredos de cables y errores de conexión, mejorando la fiabilidad general en el área enjaulada.
Actualmente, los principales productos MTP® son de 8, 12 y 24 fibras. Todos ellos pueden soportar prácticamente cualquier tecnología multimodo, así como muchas tecnologías monomodo. A medida que crece la demanda de los MTDC, estos cables MTP® permiten realizar actualizaciones y ampliaciones sin necesidad de grandes reconfiguraciones. Esta capacidad de ampliación eficaz reduce el tiempo de inactividad y garantiza la transmisión continua de datos.
La combinación de las series MTP® y FHD permite una mayor velocidad
Además, como se ha mencionado anteriormente, el despliegue de un sistema de cableado organizado con la serie FHD facilita la conexión de más clientes. Esto permite a los MTDC adaptarse al crecimiento del negocio. No se puede ignorar que la solución de cableado de fibra FHD también puede soportar una rápida migración del ancho de banda sin tener que tocar los troncales. Todos los paneles adaptadores y casetes de fibra FHD proporcionan acceso abierto a las fibras individuales.
Protegen cada conexión y mantienen la infraestructura de fibra accesible y gestionable.Además, tanto la serie FHD como los productos MTP® utilizan diseños de codificación por colores para una rápida identificación. Por ejemplo, los casetes OM3/OM4 MTP® a LC adoptan interfaces LC aqua. El color de los casquillos de los productos MTP® varía, por ejemplo, los cables MTP®-12 utilizan casquillos negros, mientras que los MTP®-24 son rojos. Por lo tanto, se pueden realizar movimientos, adiciones y cambios más fáciles y rápidos.
La combinación de fibra MTP® multifibra y productos FHD de alta densidad aumenta la capacidad de transporte de datos de la infraestructura física en centros de datos multiusuario. La siguiente figura muestra un enlace 10G con fibra MTP®-24 y casetes MTP® a LC. Al actualizar a 100G, basta con utilizar 100G-SR BiDi en lugar de los módulos SFP y reservar el sistema de puentes de fibra MTP®-24.
Conclusión
FS ofrece soluciones de conectividad para centros de datos multiusuario (MTDC) con una infraestructura de cableado fiable y escalable. Los productos de las series FHD y FHU proporcionan una conexión flexible y de alta densidad. La gama de fibra MTP® y LC asegura calidad y rendimiento, con entrega rápida.
Estas soluciones permiten a los MTDC gestionar su infraestructura de manera eficiente, facilitando expansiones y aumentos de velocidad sin interrupciones, garantizando una conexión rápida y continua para los clientes.
Con una amplia gama de productos de alta calidad y experiencia, FS.com puede ayudarte a seleccionar los dispositivos de red más adecuados para satisfacer tus necesidades específicas. Regístrate y descubre cómo nuestros switches Gigabit pueden transformar tu red. ¡No esperes más para optimizar tu red con FS!
Artículos recomendados
Cómo utilizar el cassette de fibra MTP® de polaridad universal
La serie FHD® de FS presenta cuatro nuevos cassettes de fibra MTP de alta densidad
Una introducción completa a las herramientas de limpieza MTP®/MPO
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021