Español

¿Cómo mejorar la red perimetral implementando tecnologías de edge switches?

Actualizado el 28 de junio de 2022 por
1.0k

Switches para Centros de Datos de FS

La latencia es un problema constante que la mayoría de las empresas intenta solucionar o evitar a toda costa ya que puede llegar a afectar notablemente en el rendimiento. Estos retardos se pueden producir al viajar grandes distancias entre varios switches y routers, por lo cual se van a explicar diversas tecnologías para poder afrontar estas latencias.

 

¿Qué es red perimetral (edge network)?

Es donde se topan la red interna con la red fronteriza también se conoce como una línea de defensa en una red interna o en cualquier red empresarial.

La red perimetral aleja de forma física la computación de los centros de datos hacia el perímetro de la red con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta haciendo que los centros de datos reduzcan la tensión.

Esta red perimetral se crea al descentralizar los centros de datos y proporcionar servicios en la nube con puertas de enlace de red. Al tener estos servicios más cerca del borde o en la red perimetral permite que el almacenamiento en caché, gestión y prestación de servicios sea más fácil, mejorando tiempos de respuesta, tasas de transferencia, y disminuyendo cuellos de botella.

 

¿Qué es edge computing?

Es una estratégia o paradigma de computación distribuida que pretende mejorar tiempos de respuesta y ahorrar ancho de banda con el manejo estratégico de la ubicación de la computación de los centros de datos permitiendo servicios más rápidos y confiables, dando paso al uso y la distribución común de un conjunto de recursos en diversas ubicaciones con un entorno más uniforme.

Algunas de las ventajas más relevantes del edge computing son: los servicios más estables, mayor rapidez evitando demoras en transmisión, menor costo, baja latencia, alta disponibilidad, disminuye el costo de la red, y una de las características principales es la posibilidad de añadir y analizar big data en las instalaciones para que las decisiones se tomen lo más rápido posible.

En estas estratégias es muy posible encontrar tecnologías como los switches para centros de datos, los cuales se caracterizan por ser switches de alto rendimiento ofreciendo un desempeño mucho más elevado en comparación a otros switches, ya que reducen la latencia considerablemente al preparan las redes de los centros de datos y del núcleo de la red evitando el cambio constante de hardware, simplificando y reduciendo costos de operación.

Esta estratégia se utiliza en áreas como telecomunicaciones, transporte, producción, vehículos autónomos, entre muchos otros.

 

¿Qué es edge switch?

Es el conmutador más cercano a los dispositivos terminales que se encuentra entre el límite o el borde de dos redes de la tercera capa del modelo OSI, conectando una red de área local (LAN) y el proveedor de servicios de internet (ISP).

Edge switch en la red perimetral

¿Cómo funciona?

Los edge switches tienen la función de consultar a los servidores la dirección cuando los dispositivos o terminales destino se encuentran fuera de las redes de área local (LAN) conectadas. Otra de sus funciones es convertir las tramas en celdas de modo de transferencia asincrónico (ATM) y de igual forma su función inversa creando un circuito virtual conmutado orientado a la comunicación, mapeando y reenviando el tráfico a la red. También tienen la capacidad de traducir diversos tipos de protocolos, manejando la conexión por medio de paquetes en las redes de protocolo de internet (IP), y por medio de celdas que encapsulan los paquetes con un identificador de circuito virtual que permite identificar la dirección de destino. Con todas estas funciones se puede comprender los edge switch como puentes comunicadores y traductores de datos y con las características avanzadas que posee permite una mejor implementación del edge computing mejorando tiempos de respuesta.

Switches para Centros de Datos de FS

 

Implementación de edge switch en el centro de datos

Los edge switches son dispositivos que tienen la capacidad de conmutar y enrutar por lo cual se conocen como switches multicapa que se ubican en la capa de distribución donde dirigen el tráfico de red mediante hardware haciendo el routing más veloz.

Los edge switches se pueden implementar en los centros de datos según diversas situaciones con soluciones variadas según el caso, algunos de ellos son:

  • Manejo de redes 5G: Centros de datos lo más cerca posible de las torres Wi-Fi (contenedores).

  • Semáforos inteligentes o automóviles autónomos: Centros de datos más pequeños y compactos para las esquinas de las calles puestos de forma estratégica.

  • Wi-Fi, transmisión de TV y de juegos: Oficinas centrales como centros de datos (CORD).

  • Empresas, complejos médicos o campus universitarios: Centros de datos modulares en las instalaciones.

El objetivo de los centros de datos edge y la implementación de los edge switch es disminuir la latencia y tratar de tener los recursos lo más cerca posible de los clientes o las terminales finales para poder cumplir con dicho objetivo por lo cual varía según las necesidades o tecnologías en las cuales se va a implementar.

 

El futuro de los edge switches

La tecnología sigue evolucionando y desarrollándose a gran velocidad y en las próximas décadas seguirán surgiendo tecnologías conectadas que seguirán transformando y automatizando la vida cotidiana que conocemos hasta ahora, como las tecnologías de quinta generación (5G), automóviles, internet de las cosas (IoT), e incluso el internet industrial de las cosas (IIoT) y para un mejor aprovechamiento y exprimir todo el potencial que traen estas tecnologías es fundamental superar desafíos técnicos como la latencia.

Por lo cual los edge switch vienen a cubrir esa necesidad, disminuyendo la latencia al manejar el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos en un radio cercano a los usuarios finales, junto con sus características avanzadas prometen un mejor aprovechamiento de las tecnologías que vienen surgiendo y las nuevas demandas del mercado.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.1k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.8k
Conocimiento
Conocimiento