Español

¿Cuál es el mejor módulo transceptor óptico?

Actualizado el 28 de diciembre de 2021 por
2.2k

Si bien el centro de datos es la parte vital de la operación de tu red, el transceptor de fibra óptica también constituye una parte fundamental para la transmisión de datos. Un transceptor de alta calidad proporciona una solución confiable que permite integrar la flexibilidad, la capacidad de gestión y la escalabilidad en las redes de fibra de alta densidad ¿Cómo podemos decidir de manera acertada y eficaz a la hora de escoger un módulo transceptor? Aparte de recurrir a los fabricantes de transceptores ópticos, también es recomendable que te informes sobre las tendencias del mercado en transceptores ópticos; de su calidad, compatibilidad, y sobre los servicios y soportes técnicos con los que cuentan.

La transformación del transceptor óptico

La búsqueda incesante de una mayor velocidad y eficiencia en la red ha transformado los centros de datos en espacios mucho más exigentes. A su vez, los transceptores ópticos también han ido evolucionando conforme a las necesidades de densidad y capacidad. Existe una amplia gama de transceptores los cuales se podrán elegir en función de los entornos de uso específicos y las necesidades de velocidad del cliente. Por lo general, el extenso catálogo de transceptores se clasifica en los siguientes modelos:

  • SFP: Dispone de una amplia gama de protocolos y tasas (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fibre Channel, Sonet/SDH) que funcionan tanto en entornos comerciales como en entornos de temperatura extendida.

  • SFP+: Diseñado para Ethernet de 10G y canales de fibra de 10G.

  • XFP: Compatible con diversos protocolos de 10Gbps (Ethernet, Sonet/SDH, y canal de fibra).

  • X2: Compatible con Ethernet de 10G a través de una variedad de distancias.

  • SFP28: Diseñado para Ethernet 25G.

  • QSFP+: Las interfaces de 40 Gbps son compatibles con los estándares de 40G Ethernet y OTN sobre fibra multimodo o monomodo.

  • QSFP28: Las interfaces de 100 Gbps son compatibles con los estándares de 1000G Ethernet y OTN sobre fibra multimodo o monomodo.


¿Qué hace a un transceptor óptico un producto de excelente calidad?

En realidad, es mejor tomarse el tiempo necesario para elegir un proveedor de cualquier red o dispositivo informático, que regirse por el precio. Más allá del tipo de transceptor específico para su dispositivo, se deben considerar otros aspectos cruciales del mismo, como su rendimiento, sus pruebas de compatibilidad e interoperabilidad, al igual que los servicios y el respaldo técnico que se proporcionan.

Conformidad con las normas de la MSA

Las soluciones ópticas de otras marcas se han posicionado en el mercado de los componentes de red, puesto que cierran la brecha al ofrecer múltiples opciones compatibles a un precio considerablemente inferior. Actualmente, un gran número de clientes considera que los transceptores ópticos de otras marcas constituyen una buena opción en comparación con las costosas ópticas provenientes de fabricantes de equipos originales u OEM (Original Equipment Manufacturer, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, la compatibilidad del transceptor con tu switch de red es fundamental. Las normas del Acuerdo Multifuente o MSA (Multi-Source Agreement, por sus siglas en inglés) establecen todos los componentes que componen un transceptor de fibra óptica, tanto mecánica como eléctricamente, de modo que las empresas de transceptores ópticos sean capaces de proporcionar transceptores que sean idénticos a los originales en cuanto a forma y funcionalidad. Asimismo, se garantiza la compatibilidad entre varios equipos OEM. Debido a la férrea competencia en el mercado actual, muchos transceptores de otras marcas pueden llegar a superar a los transceptores de los fabricantes de equipos OEM en rendimiento, fiabilidad y garantía.

Equipado con funciones DOM/DDM

El DDM o monitoreo de diagnóstico digital, es una tecnología utilizada para monitorear los parámetros del transceptor en tiempo real, tales como la potencia óptica de salida, la potencia óptica de entrada, la temperatura, la corriente de polarización del láser, y el voltaje de alimentación del transceptor, etc. DOM se refiere al monitoreo óptico digital, el cual provee a los usuarios información importante acerca del estado de los puertos de transmisión ( TX) y de recepción ( RX), potencia de entrada/salida, temperatura y voltaje. Al parecer, el DDM y el DOM son funciones idénticas que generalmente se aplican juntas para proporcionar un monitoreo en tiempo real de los transceptores ópticos. Estas funciones ayudan a predecir la vida útil del módulo, localizar fallas y verificar la compatibilidad del módulo, de manera que los técnicos de redes puedan verificar y asegurar que el módulo funcione correctamente.

Transceptor-óptico-ddm-dom.jpg

Estricto control de calidad para garantizar la compatibilidad y el rendimiento

Una falla en un módulo transceptor causará una interrupción nefasta en la red. Por lo tanto, los transceptores ópticos de calidad se someten a pruebas estrictas en los switches y routers de los fabricantes de equipos originales más importantes durante el proceso de fabricación. Esto asegura que el módulo transceptor tenga la mayor calidad y el mejor rendimiento posible, y justifica los criterios de compatibilidad y calidad para evitar interrupciones en la red y ahorrar tiempo y dinero. Por otra parte, existen también ciertos estándares industriales predominantes a los que debe ajustarse un transceptor, tales como MSA, IEC, ISO, etc. Se recomienda preguntar al proveedor sobre la conformidad y las regulaciones aplicadas antes de comprar un transceptor óptico. Los módulos de transceptores ópticos certificados deben ser productos seguros para láser de clase 1, de modo que no dañen los ojos al instalarlos o desmontarlos, y deben estar aprobados por la RoHS por su respeto al medio ambiente.

Compatibilidad con transceptor óptico.jpg

Garantía y respaldo confiables

Aún con las ópticas OEM de marcas prestigiosas, no es posible descartar los fallos que se produzcan de un momento a otro. Estos daños ocurren frecuentemente al actualizar el software o el hardware en el centro de datos, causando incompatibilidad con las ópticas existentes. El módulo transceptor que está respaldado por un servicio al cliente y un soporte técnico superiores te brindará seguridad en caso de que ocurra algún inconveniente. Existen muchos proveedores externos altamente calificados y especializados en el mercado de transceptores ópticos que te ofrecerán una garantía de por vida para tus productos y, en el mejor de los casos; podrán solucionar los problemas y reemplazar la óptica por ti de forma rápida, oportuna y a un coste mínimo. En resumen, el servicio y el respaldo son aspectos cruciales y deberás disponer de los mismos durante el mayor tiempo posible. Asegúrate de que te ofrezcan asistencia profesional para que tu red funcione perfectamente.

Precio mucho más asequible

Los módulos transceptores convencionales del mercado actual se utilizan en grandes cantidades y para muchas aplicaciones de acceso, las cuales representan aproximadamente entre el 10% y el 15% de la inversión en la red; por lo que el coste por gigabit y por unidad transceptora es un factor decisivo. Un buen módulo transceptor debe mantener un equilibrio entre la calidad y los costes, de modo que puedas recuperar el dinero invertido y disfrutes de tu producto. Por las razones que te explicamos anteriormente, te recomendamos que desde este momento inviertas el dinero que te ahorrarías comprando un módulo de lujo, en la innovación, automatización y las herramientas que tu empresa necesita para mantenerte competitiva, actualizada y lista para alcanzar el siguiente nivel de éxito empresarial.

Actualización de la curva 5G

La red de próxima generación - Los sistemas inalámbricos de 5ª generación (5G) están evolucionando rápidamente a través de la red existente de 4G/LTE. La red de 5G ofrece una mayor capacidad y una menor latencia, lo cual permitirá una mayor densidad de usuarios móviles y establecerá una base sólida para la IO. Por lo tanto, la demanda de transceptores ópticos de alta velocidad de 5G se incrementa significativamente, tanto en calidad como en cantidad. Respecto al conjunto de chips, los transceptores de fibra óptica basados en fotónica de silicio son capaces de satisfacer los grandes requisitos de ancho de banda de las nuevas aplicaciones de 5G e IoT. Se espera que los módulos de transceptores ópticos que tienen una mejor resistencia al calor para soportar el duro entorno se desplieguen en masa en la era de 5G. Además, ya que la tecnología 5G encontrará inevitablemente un escape de fibra, se necesitarán transceptores ópticos que conserven mejor la fibra.

módulo transceptor para 5G.jpg

Conclusión

Al comprar transceptores ópticos, debemos identificar tanto la calidad como los precios. Un cliente informado sabe que su mejor alternativa radica en elegir un proveedor de ópticas independiente y en considerar factores tales como la amplitud de los productos respaldados, la compatibilidad y los procesos de prueba, el soporte y la reputación en sus decisiones de compra. La gran variedad de productos y la tecnología innovadora de FS nos han convertido en los fabricantes de módulos ópticos predilectos de los principales proveedores de equipos de redes de todo el mundo. Si necesitas más información sobre nuestros productos o deseas comprar transceptores ópticos, por favor, ponte en contacto con nosotros. En FS tenemos una amplia gama de transceptores ópticos y cables con garantía de funcionamiento "plug and play", ofreciendo soluciones con costes óptimos y flexibilidad en el despliegue.

Artículos Relacionados:

¿Cuál es la diferencia entre GBIC vs SFP vs Mini GBIC?

¿Cuál es la diferencia entre XFP y SFP+?

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.2k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.9k