Los 7 principales desafíos de la gestión del centro de datos
Introducción
Los centros de datos son todo menos estáticos. Con el avance de la tecnología y los cambios en la infraestructura del centro de datos, han ido surgiendo nuevos desafíos y los antiguos continúan evolucionando. Además de la gestión de la refrigeración, la energía, el almacenamiento de datos y el equilibrio de carga, otros desafíos de los centros de datos están impulsando el aumento del gasto en herramientas de gestión de centros de datos. Además, la construcción y gestión de centros de datos también ha abierto la puerta a muchos problemas de especificación de los centros de datos. Se puede ver que la gestión y operación del centro de datos enfrentan muchos desafíos.
Principales desafíos en la gestión del centro de datos
The top data center issues are reflected in many aspects. They include several problems as follows.
Seguridad de datos
Un tema constante de los desafíos de las redes de centros de datos es la seguridad de los datos. Las violaciones de datos pueden costar millones de dólares en pérdida de propiedad intelectual, violaciones de datos privados y robo de información personal. La gestión de riesgos y la protección de los datos almacenados y transmitidos a través de la red son las principales preocupaciones de todo administrador de un centro de datos.
Gestión de energía
Las causas más comunes de tiempo de inactividad no planificado son una mala planificación y fallas en la batería del UPS. A medida que la virtualización reduce la cantidad de servidores, el consumo de energía requerido para gabinetes y bastidores continúa disminuyendo. A pesar del espectacular aumento de la eficiencia, los servidores blade consumen de cuatro a cinco veces más energía que las tecnologías de almacenamiento de datos anteriores. Esto requiere que los administradores de los centros de datos eviten esto planificando sabiamente e invirtiendo en el UPS adecuado que pueda manejar la carga esperada.
Planificación de capacidad
Mantener un rendimiento óptimo requiere operar su centro de datos a su máxima capacidad. Quedarse sin capacidad es un desafío mortal, por lo que los administradores de TI a menudo reservan cierta tolerancia a fallas para garantizar el funcionamiento del centro de datos. Además, los administradores también prefieren cada vez más los sistemas de gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM), como una forma eficiente de gestionar la capacidad. Los sistemas DCIM se pueden utilizar para identificar la capacidad de computación, almacenamiento y enfriamiento, al mismo tiempo que ayudan a administrar los centros de datos de manera más eficiente y lograr la capacidad total, manteniendo los centros de datos en riesgo dentro de los límites.
El Internet de las Cosas (IoT)
La capacidad de controlar sensores de forma remota crea varios problemas adicionales para la gestión del centro de datos. Con el desarrollo del Internet de las cosas y el crecimiento masivo de los datos del sistema, los centros de datos tienen que aumentar la tasa de ancho de banda para procesar, almacenar y analizar preferentemente flujos de datos. Por lo tanto, se deben adoptar nuevas estrategias de centros de datos, como la informática de punta, para controlar la cantidad de datos.
Empresa Móvil
La informática móvil y algunos dispositivos personales también preocupan aún más la seguridad de los datos en el centro de datos. Los empleados de la empresa también necesitan ser monitoreados y protegidos cuando acceden a datos comerciales críticos a través de sus dispositivos para evitar la fuga de datos. Además, las filtraciones de datos requieren cierta protección adicional al borrar de forma remota la memoria del dispositivo móvil, rastrear y bloquear dispositivos perdidos o robados. La informática empresarial móvil presenta problemas técnicos, organizativos y legales que, en última instancia, los centros de datos deben abordar.
Informes en tiempo real
El enfoque tradicional de monitoreo de TI, que implica el uso de informes, tiene ciertas limitaciones. Solo puede mostrar lo que ya sucedió y, cuando se analiza, se identifican tendencias y se predicen casos de falla, puede que sea demasiado tarde para tomar la solución correcta. Los informes en tiempo real ayudan a llenar este vacío brindándole datos, alertas y notificaciones en tiempo real para manejar fallas de manera oportuna.
Equilibrando los controles de costos con la eficiencia
La alta eficiencia y el bajo costo son contradicciones inherentes a los centros de datos. En la gestión del centro de datos, no sólo es necesario garantizar la eficiencia, la innovación y la flexibilidad del centro de datos, sino también controlar cuidadosamente los costos. Como objetivo de la construcción sostenible, los centros de datos ecológicos requieren que las empresas controlen estrictamente la eficiencia energética de los centros de datos y mejoren su sentido de responsabilidad social y ambiental. La tecnología de virtualización en desarrollo actualmente puede reducir las limitaciones físicas de los servidores, el almacenamiento y los equipos de red de las aplicaciones, resolver el problema de ineficiencia causado por la configuración de las aplicaciones en los servidores dedicados y lograr el equilibrio de carga, reduciendo así de manera efectiva los costos operativos del centro de datos.
Conclusión
Siete problemas principales de gestión de centros de datos son desafíos comunes en el proceso actual de desarrollo de centros de datos. Al planificar y mantener los centros de datos, los administradores de los centros de datos deben diseñar de manera precisa y razonable las especificaciones del centro de datos y tener en cuenta la seguridad, la potencia, la capacidad, la eficiencia y otras cuestiones relacionadas de los datos, utilizando el sistema DCIM y la tecnología de virtualización para mejorar la eficiencia operativa del centro de datos.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021