Español

¿Tipos de transceiver y cuáles son las diferencias entre transceiver y transpondedor?

Actualizado el 13 de julio de 2021 por
41.1k
 

¿Qué es transceiver (transceptor)?

El transceiver (transceptor), es un dispositivo compuesto por un transmisor y un receptor, que combinan y comparten un circuito común o una sola carcasa. Cuando no hay un circuito compartido entre las funciones de transmisón y recepción, el transceiver es un transmisor-receptor. El término se originó a principios de la década de 1920. Equipos similares incluyen transpondedores, convertidores y repetidores. Más información sobre convertidor, consulta: Conversor de medios de fibra: ¿Qué es y cómo funciona?

Tipos de transceiver (transceptor)

Según aplicaciones, hay tres tipos de transceiver (transceptor). Transceiver para tecnología de radio, transceiver para teléfono y transceiver fibra óptica. En la actualidad, transceiver (transceptor) se refiere principalmente a transceiver fibra óptica

¿Qué es transceiver fibra óptica?

En la comunicación por fibra óptica, el transceiver significa transmitir y recibir señales de fibra óptica. Por eso, se conocido como transceiver fibra óptica o transceiver SFP(transceptor SFP en español). Se utiliza para los dispositivos de red, como switches de red, servidores, etc. Hay varios tipos de SFP según clasificación de velocidad, incluidos 1G SFP, 10G SFP+, 25G SFP28, 40G QSFP+, 100G QSFP28, 200G, etc. Se pueden utilizar con varios cables o cables de cobre para lograr una distancia corta o larga. transmisión a distancia en la red. Además, también hay transceiveres de fibra óptica BiDi que permiten que los módulos transmitan y reciban datos a través de una sola fibra óptica para simplificar los sistemas de cableado, aumentar la capacidad de la red y reducir los costos. Además, los módulos CWDM y DWDM que multiplexan diferentes longitudes de onda en una fibra son adecuados para la transmisión de larga distancia en redes WDM/OTN. Más informaciones sobre características de transceiver fibra, consulta: ¿Qué es transceiver fibra óptica sfp (mini-gbic) y cómo opciona?

Tipos de transceiver fibra

Qué es transpondedor

El transpondedor puede recibir, amplificar y luego retransmitir automáticamente una señal en una longitud de onda diferente sin alterar el contenido de la señal/datos. Hay transpondedores de fibra óptica de 10G, 25G y 100G en el mercado. Los transpondedores 10G/25G OEO pueden lograr la conversión de fibra multimodo a monomodo, fibra dual a fibra simple y señal Ethernet en la longitud de onda WDM correspondiente que admite las "Tres R" para reprogramar, regenerar y remodelar las señales ópticas. Por lo general, se aplican para el sistema WDM (multiplexación por división de longitud de onda), especialmente en la transmisión DWDM (multiplexación por división de longitud de onda densa) de distancia extrema. En cuanto a los transpondedores de 100G, se utilizan para transformar transceiveres QSFP28 en módulos CFP coherentes de 100G para agregar y transportar servicios de 100G sobre una longitud de onda OTN DWDM de 100G en aplicaciones de larga distancia. Aquí hay otra publicación que ofrece una introducción más detallada sobre el transpondedor de fibra óptica en el sistema WDM.

transpondedor fibra

Diferencias entre transceiver y transpondedor

Un transpondedor y un transceiver son dispositivos funcionalmente similares que convierten una señal eléctrica full-duplex en una señal óptica full-duplex. La diferencia entre ellos es que el transceiver de fibra adopta una interfaz serial y puede transmitir y recibir señales en el mismo módulo, mientras que el transpondedor usa una interfaz paralela y necesita trabajar con dos módulos de fibra óptica para lograr la transmisión completa. Es decir, el transpondedor necesita transmitir señales por un módulo en un lado y luego obtener respuesta a esta señal por un módulo en el otro lado.

Aunque el transpondedor puede manejar fácilmente señales paralelas de menor velocidad, tiene un tamaño más grande y un mayor consumo de energía que los transceiveres. Además, los módulos ópticos solo pueden proporcionar una conversión eléctrico-óptica, mientras que los transpondedores pueden lograr la conversión óptico-eléctrica-óptica de una longitud de onda a otra. Como tal, los transpondedores pueden considerarse como dos transceiveres colocados uno al lado del otro y es más probable que se apliquen para la transmisión de larga distancia en sistemas WDM que los transceiveres ópticos comunes no alcanzan.

 

Conclusión

En resumen, los transpondedores de fibra óptica son versátiles para transformar diferentes tipos de señales, incluyendo multimodo a monomodo, fibra dual a fibra simple y una longitud de onda a otra longitud de onda. Los transceiveres solo pueden convertir la señal eléctrica en óptica única, que siempre se aplica a servidores, conmutadores de red en las redes empresariales y de centros de datos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k