Guía sencilla de soluciones 40G para centros de datos
La infraestructura de red heredada no es lo suficientemente capaz para que los centros de datos gestionen una enorme cantidad de tráfico. Por ello, cada vez más centros de datos están pasando de redes 10G a redes 40G mediante la implantación de soluciones para centros de datos 40G. Este artículo es una guía sencilla sobre las soluciones para centros de datos 40G. Explica por qué se necesitan soluciones para centros de datos 40G y qué productos se necesitan.
¿Por qué soluciones 40G para centros de datos?
En los últimos dos años, el tráfico de datos cada vez mayor ha hecho imposible que la transmisión Ethernet 10G/25G satisfaga las demandas de los centros de datos en cuanto a mayor ancho de banda y mayor velocidad de transmisión de datos. No hay duda de que Ethernet 40G está madurando y se está haciendo cada vez más popular a medida que más y más usuarios optan por implementar soluciones de centro de datos 40G para la interconexión de centros de datos.
Al combinar las tecnologías e interfaces Ethernet existentes con la nueva tecnología, las soluciones para centros de datos 40G pueden ofrecer velocidades de transferencia de datos más rápidas. Así, resolver tareas complejas en los centros de datos llevará menos tiempo.
Explicación de las soluciones de centro de datos 40G
La solución 40G para centros de datos es una buena opción para transmisiones de larga distancia y de switch a switch. Además, será adecuada para centros de datos que requieran transmisiones de gran ancho de banda y baja latencia, especialmente para aquellos con grandes máquinas virtuales virtualizadas y grupos de contenedores, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.
"Compruebe también: ¿Por qué elegir los switches para centros de datos FS?"
En una solución típica de centro de datos 40G, los switches 10G se conectan a servidores montados en bastidor mediante transceptores 10G SFP+. Los switches 40G actúan como spine switches en la arquitectura del centro de datos 40G (imagen inferior). La capacidad global de conmutación de un switch Ethernet 40G puede ser mucho mayor en función del número total de puertos y de la potencia de la propia estructura de conmutación.
En dicha arquitectura, se utilizarán módulos 10G SFP+, módulos 40G QSFP+ y sistemas de cableado para permitir la transferencia de datos. La siguiente figura muestra una solución típica de centro de datos 40G.
¿Qué productos se necesitan?
Los siguientes productos de red son indispensables si los centros de datos planean actualizar la arquitectura heredada del centro de datos de 10G a 40G.
Los módulos 40G QSFP+ utilizan 4 carriles de datos independientes de 10Gbps en cada dirección para soportar un ancho de banda agregado de 40Gbps. QSFP+ se ha utilizado ampliamente en Ethernet 40GBASE-X, conexión a Ethernet 10GBASE-X, agregación de centros de datos y aplicaciones backplane, y conexiones de switches y routers de comunicaciones de datos. Existe una gran variedad de transceptores 40G disponibles actualmente en el mercado, como 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, 40GBASE-ER4, 40GBASE-CSR4, 40GBASE-PLRL4, etc.
Los switches Ethernet 40G suelen venir con un montón de puertos híbridos SFP+, SFP28, QSFP+ y QSFP28. Suelen utilizarse en aplicaciones de centros de datos como switches de capa central o de columna/agregación. La capacidad global de conmutación de un switch Ethernet 40G puede ser mucho mayor en función del número total de puertos y de la potencia de la propia estructura de conmutación.
Los cables MTP®/MPO se componen de conectores MTP/MPO y fibras ópticas. Los conectores MTP®/MPO son de tipo hembra (sin patillas) o macho (con patillas). Los conectores MTP®/MPO aumentan en gran medida la densidad de cableado y ahorran espacio en tarjetas de circuito y bastidores. Por lo tanto, los cables MTP®/MPO son muy adecuados para el cableado actual 40G/100G y las futuras actualizaciones de velocidad de la red.
"Consulte también: Cable MTP® vs MPO: ¿Cuáles son las diferencias?"
Cables multimodo OM1/OM2/OM3/OM4/OM5
La fibra multimodo es una opción habitual para alcanzar una velocidad de 10 Gbit/s en las distancias requeridas por las aplicaciones LAN empresariales y de centros de datos. Hay varios tipos de fibra multimodo disponibles para instalaciones de redes de alta velocidad, como OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. Cada uno tiene un alcance y una capacidad de velocidad de datos diferentes.
"Consulte también: Definición, tipos y características de la fibra multimodo: OM1 vs OM2 vs OM3 vs OM4 vs OM5"
Conclusión
El creciente número de aplicaciones de red y de tráfico empuja a los centros de datos a evolucionar del viejo tejido al nuevo. Cada vez más centros de datos optarán por pasar de redes 10G a redes 40G o incluso 100G. Las soluciones de 40G para centros de datos serán una buena opción para la transmisión de larga distancia y de switch a switch, por lo que son adecuadas para grandes empresas y centros de datos que requieren transmisiones de gran ancho de banda y baja latencia.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021