¿Cómo elegir el mejor switch de 10 Gigabits para casa?
A medida que crece la popularidad de 10 Gigabit Ethernet y baja el precio de estos dispositivos, cada vez más usuarios domésticos individuales, como entusiastas de la tecnología, jugadores y editores de vídeo profesionales, han instalado switches 10G en sus redes domésticas. Este artículo se centra en por qué son necesarios los switches de 10 Gigabit para las redes domésticas y cómo elegir el mejor switch de 10 Gigabit para casa.
¿Por qué es necesario un switch de 10 Gigabits para el hogar?
Un switch Ethernet de 10 Gigabits es necesario para que los usuarios domésticos satisfagan un requisito de red específico. Por ejemplo, un switch Ethernet 10G puede satisfacer la mayor demanda de velocidad de transmisión y almacenamiento LAN de los editores de vídeo. Pueden utilizar un switch de 10 Gigabits para conectar el PC principal y el NAS (Network Attached Storage) y, a continuación, el espacio de almacenamiento de vídeo se convierte de almacenamiento de PC a almacenamiento NAS. Además, también mejora la seguridad de los datos y la comodidad de acceso a la red externa.
"Consulte también: Switches 10G de FS"
Tipos comunes de switches de 10 Gigabit para el hogar
Switch PoE 10G
Los switches 10G PoE tienen varios puertos Ethernet que se pueden utilizar para conectar otros dispositivos, como teléfonos VoIP, puntos de acceso inalámbricos y cámaras IP. El switch se encarga de suministrar alimentación a los dispositivos conectados, eliminando la necesidad de cables de alimentación independientes.
"Consulte también: ¿Qué es un Switch PoE y cómo funciona?"
Switch 10G SFP
Switches 10G SFP+. Los switches 10G SFP+ ofrecen un rendimiento superior en latencia y rendimiento de red, soportando altas velocidades de hasta 10Gbps por puerto SFP+. Los switches 10G SFP+ se están convirtiendo en opciones muy populares para aplicaciones sensibles a la latencia. Se pueden conectar mediante cables de fibra óptica o cables DAC/AOC, etc. Para redes LAN que requieren una latencia ultra baja y un gran ancho de banda, un switch 10G SFP+ puede ser una elección adecuada.
Switch 10GBASE-T
Los switches 10GBASE-T pueden conectarse directamente utilizando cables de cobre, lo que los convierte en una solución muy rentable para abordar los problemas de cuellos de botella de las LAN y crear un gran retorno de la inversión y rendimiento. También es totalmente compatible con 100/1000BASE-T y funciona con los sistemas de cableado estructurado existentes, lo que proporciona a los técnicos informáticos la máxima flexibilidad en la colocación de servidores.
Seis consideraciones a la hora de elegir un switch de 10 Gigabit para casa
Para asegurarse de que el switch Ethernet 10G que elige es adecuado para su red doméstica, debe tener en cuenta los siguientes aspectos de los switches de 10 Gigabit.
Puertos del switch
Hay dos tipos principales de puertos en los switches de red 10G: puertos de cobre y puertos ópticos. Los puertos de cobre de un switch de 10 Gigabit admiten cables Ethernet como el Cat6 para la transmisión de datos, pero la distancia está limitada a 100 m. Si su red heredada utiliza cables Ethernet Cat5e o Cat6 para transmitir datos, es una buena opción comprar un switch de red 10GBase-T. Puede seguir utilizando los cables existentes para conseguir una transmisión 10G.
"Consulte también: Descripción general de diferentes tipos de puertos en los switches Ethernet"
Pero si decide actualizar a redes de fibra 10G, es mejor comprar un switch de red 10G SFP+. Los puertos ópticos del switch de 10 Gigabit se pueden insertar con transceptores SFP+ y cables de fibra óptica, lo que ayuda a reducir la latencia y el consumo de energía.
Además, debe calcular cuántos dispositivos domésticos necesita conectar al switch de 10 Gigabit. Normalmente, un switch 10GbE de 24 puertos puede satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios domésticos.
"Consulte también: FS S5850-24S2Q, switch 10G de 24 puertos Ethernet de capa 3"
Coste de despliegue de red
El coste de despliegue de la red depende de si utiliza el switch 10GBASE-T o el switch 10GbE SFP+. Para la red doméstica, si eliges un switch 10GBASE-T, el cable Ethernet Cat6 convencional lo hará con facilidad. Si elige un switch 10GbE SFP+, necesitará preparar módulos SFP+ dedicados y fibras ópticas. Tenga en cuenta que una fibra óptica requiere dos módulos SFP+. Si adquiere un switch 10GbE SFP+ de uso doméstico, también tendrá que pagar por los transceptores SFP+, lo que incrementará aún más el coste del despliegue de la red 10G.
"Consulte también: FS S5860-20SQ, switch Ethernet de capa 3 de 24 puertos y 10Gb"
Gestionado o no gestionado
Un switch 10G no gestionado es un dispositivo plug-and-play que viene con una configuración fija que no se puede cambiar. Es fácil de usar y adecuado para usuarios domésticos que sólo quieren configurar una red 10G y no quieren preocuparse de su gestión.
En cambio, un switch 10G gestionado es más complejo y permite a los usuarios cambiar la configuración. También requiere conocimientos para su configuración y mantenimiento. Los usuarios pueden desactivar los puertos no utilizados, limitar el acceso a su red, limitar la velocidad, priorizar el tráfico, ajustar los parámetros, etc.
"Consulte también: FS S5800-48T4S, switch 10G Ethernet de capa 3 de 48 puertos"
Incluso si todos los dispositivos de su hogar están activos simultáneamente, la saturación del tráfico no será un problema. Los switches 10G con funciones como IPv6 ACL (Access Control List) pueden ayudar a aumentar la seguridad de su red doméstica, haciendo posible controlar el acceso a los puertos del switch para cada usuario de la red individualmente.
PoE o No PoE
Si usted está planeando instalar teléfonos IP, cámaras de seguridad, y más en su casa, entonces 10G PoE switches será una gran opción. La tecnología PoE puede soportar la transmisión de energía y datos a través de los mismos cables de red, mientras que un switch 10GbE no PoE no puede hacerlo. Además, el switch 10G PoE ofrece una gran flexibilidad, lo que le permite colocar fácilmente puntos finales en cualquier lugar de su casa sin tener en cuenta la toma de corriente.
"Consulte también: FS S5850-48S6Q, switch 10G de 48 puertos Ethernet de capa 3"
Ventiladores inteligentes
Para seleccionar un switch de 10 Gigabit para uso doméstico, también debe tener en cuenta el diseño de ventilador inteligente. Este diseño funcional no sólo garantiza un rendimiento de refrigeración superior y una reducción del consumo de energía, sino que también crea un entorno silencioso para usted y su familia. No tiene por qué preocuparse de que un switch de 10 Gigabit con ventiladores inteligentes haga ruido y perturbe el entorno de su hogar.
Conclusión
Hoy en día, hay muchos datos y aplicaciones funcionando en nuestras redes domésticas, y sin duda el tráfico seguirá creciendo. Utilizar un switch de 10 Gigabit para construir una red doméstica 10G es cada vez más popular. Si desea seleccionar el mejor switch 10G para su red doméstica, debe tener en cuenta sus necesidades actuales y los puntos mencionados anteriormente.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021