NAS vs servidor: ¿cuáles son las diferencias?
El almacenamiento de datos es una parte vital de cualquier empresa porque es imperativo distribuir los datos de forma rápida y segura, respaldar la información vital de la empresa. A medida que su negocio crece, también lo hace su necesidad de instalaciones de almacenamiento más sofisticadas, especialmente cuando tiene empleados que requieren acceso a grandes cantidades de información en la oficina y fuera del sitio. NAS (almacenamiento conectado a la red) y el servidor de almacenamiento son dos opciones de almacenamiento principales para acceder, almacenar y compartir datos. NAS vs servidor, ¿cuál es el más adecuado para usted?
¿Qué es NAS?
NAS es una arquitectura de almacenamiento de acceso a nivel de archivo conectada a una red que permite a múltiples usuarios y dispositivos cliente heterogéneos recuperar datos de la capacidad del disco centralizado. NAS se conecta directamente a un switch Ethernet que está vinculado a los servidores. Los usuarios de una red de área local (LAN) pueden acceder al almacenamiento compartido desde el NAS a través de una conexión Ethernet estándar. Los dispositivos NAS proporcionan infraestructura para consolidar el almacenamiento en un solo lugar y para respaldar tareas, como archivado y respaldo, y un nivel en la nube. A diferencia de los discos duros externos tradicionales, los dispositivos NAS generalmente tienen algún tipo de sistema operativo incorporado que agrega funciones de software como transmisión de medios nativos, transmisión de impresora o acceso remoto.
Servidor: hardware de seguridad mejorada con firewall
Un servidor es un hardware de alto rendimiento diseñado para procesar peticiones y entregar datos a otros ordenadores a través de una red local o de Internet. El servidor de Internet suele estar configurado con memoria de procesamiento y capacidad de almacenamiento adicionales para atender a usuarios y peticiones masivas.
Los servidores se pueden clasificar en diferentes tipos de acuerdo con cuatro estándares diferentes, incluido el factor de forma del servidor, la arquitectura del conjunto de instrucciones, la cantidad de procesadores y los tipos de aplicaciones. Por ejemplo, según el factor de forma del servidor, los servidores se pueden dividir en servidores de rack, servidores de torre, servidores blade y servidores de gabinete.
NAS vs. servidor: ¿cuáles son las diferencias?
Aunque el NAS y el servidor comparten algunas similitudes al compartir archivos entre dispositivos en una red, difieren entre sí en algunos aspectos.
Funcionalidad
Un servidor se puede configurar para realizar una variedad de funciones, como trabajar como servidores de archivos, servidores de impresión, servidores de bases de datos de aplicaciones, servidor web, etc. Algunos servidores pueden incluso integrar múltiples funciones. Sin embargo, como servidor de almacenamiento de datos, NAS no proporciona varias funciones como un servidor, cuya función principal es el almacenamiento de datos.
Precio
En comparación con los NAS, los servidores requieren más potencia y son más caros. Además, los sistemas operativos de los servidores suelen requerir que las empresas adquieran una licencia de servidor, lo que también supone un gasto.
Configuración
Debido a su versatilidad, los servidores son exigentes en cuanto a la configuración, ya que requieren chips de procesador rápidos, más RAM de servidor y suficiente espacio en disco interno. De este modo, los servidores pueden satisfacer mejor los requisitos de los usuarios finales para el aprovisionamiento de aplicaciones. En cambio, las funciones de los NAS son relativamente sencillas, y no tienen una gran demanda de configuración.
Conexión
A diferencia de los servidores que siempre están conectados a matrices de discos, los NAS suelen funcionar de forma autónoma y rara vez se conectan a otras máquinas.
Eficiencia
Cuando se trata de la eficiencia del almacenamiento, el NAS funciona mejor que los servidores, ya que optimiza la arquitectura de hardware y software del sistema. Con el NAS, los datos pueden transmitirse directamente entre el cliente y el dispositivo de almacenamiento en lugar de hacerlo a través de la RAM del servidor, lo que permite una mayor velocidad de respuesta y un mayor ancho de banda.
NAS vs. Servidor: ¿Cuál es el más adecuado para usted?
Tanto los dispositivos NAS como los servidores proporcionan una excelente manera de compartir archivos entre dispositivos en una red. El precio de servidor sería mucho más caro que NAS. El tamaño de servidor es mucho más grande que el NAS, por lo que el servidor no es adecuado para aplicaciones de oficina que tienen un espacio limitado. NAS procesa datos basados en archivos y puede operar con un espacio de nombres global para compartir datos en LAN. Más informaciones sobre las diferencias entre NAS y Servidor
Costo
Su presupuesto es el factor más fundamental a considerar porque un servidor sería mucho más caro que un dispositivo NAS. Aparte del precio del equipo en sí, el gasto del servidor también puede cubrir un mayor consumo de energía, más tarifas de enfriamiento, así como el cargo de la licencia del servidor.
Espacio
Un servidor es mucho más grande que un dispositivo NAS, por lo que el servidor no es adecuado para aplicaciones de oficina que tienen un espacio limitado. Por el contrario, los dispositivos NAS son portátiles y fáciles de mover para que puedan conectarse a un enrutador o switch en pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Seguridad
NAS procesa datos basados en archivos y puede operar con un espacio de nombres global para compartir datos en LAN. Los dispositivos NAS son susceptibles a los factores ambientales y se pueden recoger y robar fácilmente. Los servidores tienen una infraestructura de mayor seguridad mejorada con firewalls integrados para proteger sus datos comerciales.
Escalabilidad
La escalabilidad es un factor importante al realizar sus opciones de almacenamiento de datos entre NAS y servidor. Los dispositivos NAS no son altamente escalables porque está limitado a la caja de unidades del NAS. Por el contrario, la arquitectura de red del servidor permite a los administradores escalar la capacidad de la red en configuraciones de escalamiento horizontal o vertical. Por lo tanto, si planea instalar un montón de aplicaciones y personalizar casi todo, los servidores serían los ganadores.
Resumen
NAS o servidor: ¿que es adecuado para usted? La decisión de almacenar y hacer una copia de seguridad de sus datos mediante un servidor o un dispositivo NAS dependerá de la cantidad de espacio que tenga disponible, el desembolso que desee para proteger su información y el grado de expansión que desee que tenga el almacenamiento. En general, es importante tener en cuenta tanto sus necesidades actuales como las potenciales futuras al evaluar qué opción utilizar entre NAS y servidor.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021