Français
Publié le 12 juin, 2023
432
Aperçu Général
Avec l'aide de FS, un fournisseur d'accès Internet et opérateur de télécommunications en Thaïlande a mis à niveau les sites du réseau métropolitain (MAN) de 100G à 400G pour une plus grande capacité de transmission. FS a fourni une solution utilisant des modules QSFP-DD-ER8-400G, QSFP-DD-LR8-400G, QSFP-DD-LR4-400G et des fibres optiques compacts et à haut débit de transmission. La solution prend en charge l'interconnexion multi-sites à haute densité et garantit un fonctionnement stable et de haute qualité. Elle facilite l'accès à un plus grand nombre d'utilisateurs et contribue à la croissance du secteur de la télécommunication en Thaïlande.
- Défi 1Tous les sites sont situés en périphérie urbaine, ce qui pose des risques environnementaux tels que la pollution de l'air.
- Défi 2Les exigences commerciales du client ont considérablement augmenté, exigeant une mise à niveau du réseau de 100G à 400G avec des demandes de capacité de transmission élevées.
- Défi 3Les sites sont dispersés dans différentes zones de la ville, à des distances variables, ce qui pose quelques difficultés en matière de gestion opérationnelle et de maintenance.
Résultats
- Packaging hermétique avec une forte adaptabilité à l'environnementFS a adopté des modules 400G encapsulés dans un boîtier étanche, tels que les modules QSFP-DD-ER8-400G, QSFP-DD-LR8-400G et QSFP-DD-LR4-400G. Ils garantissent des opérations stables avec une excellente adaptabilité à l'environnement. Les laboratoires de test de FS ont effectué des contrôles complets, y compris des tests de puissance et de longueur d'onde, des tests de flux, des tests de performance optique, des tests d'extrémité et des tests de compatibilité, afin de garantir la qualité, la stabilité et la fiabilité de la transmission des signaux.
- Déploiement à haute densité et grande capacité de transmissionLe client a constaté un ralentissement du traitement des données et une augmentation de la latence en raison d'une capacité de transmission insuffisante, ce qui affectait l'efficacité du site. Les modules QSFP-DD compacts et à haute densité de FS constituent une solution de mise à niveau du réseau plus efficace que les modules CFP8 précédents, accélérant la transmission des données, améliorant la vitesse et les performances, et permettant un nouvel accès utilisateur. La solution point à point est facile à installer, ce qui améliore l'efficacité globale du déploiement.
- Fonctionnement stable et fiable du réseau, mise à niveau et exploitation simplesLes sites dispersés, dont la distance la plus éloignée est d'environ 35 km, nécessitaient davantage de ressources. FS a adopté des modules équipés de la technologie DDM pour les fonctions de monitoring en temps réel, d'alarme de panne, de prédiction et de localisation. Cela a permis d'économiser des ressources opérationnelles et d'améliorer l'efficacité, en permettant une mise à niveau en douceur du réseau sans remplacer le câble à fibre optique existant. Les modules de haute qualité et la livraison rapide de FS ont permis une mise à niveau rapide, un fonctionnement stable du réseau et une amélioration des performances de l'entreprise.
Support technique
Prénom
Nom
Adresse E-mail
Détails
0/5000
Études de cas
S'abonner pour Recevoir les Dernières Nouvelles
Adresse E-mail
Vidéos
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)
02:56
06 juin, 2022
504
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendance Récente
Hashtags Populaires
Populaire