Quelle est la différence entre le câble droit et le câble croisé ?
Malgré les progrès de la technologie sans fil, de nombreux réseaux informatiques utilisent encore les câbles comme support physique pour le transfert de données des dispositifs. Il existe plusieurs types standard de câbles de réseau, câble coaxial, câbles à paire torsadée, câbles USB, câble croisé, câble de raccordement, câble à fibre optique, etc. Parmi ces différents types de câbles de réseau, de nombreuses personnes peuvent ne pas connaître un câble de raccordement ou un câble croisé. En fait, le câble de raccordement et le câble croisé sont deux types de câbles Ethernet, et ils ont les mêmes caractéristiques physiques. Quelle est la différence entre un câble de raccordement et un câble croisé ?
T-568A vs. T-568B
Avant de parler de câble de raccordement et câble croisé, il est très important de connaître les normes T-568A et T-568B. En ce qui concerne ces deux schémas de câblage de résseau, il exite deux formes de connectivité différentes. Le schéma du câblage du T-568B est de loin le plus courant, bien que de nombreux appareils supportent le schéma de câblage T-568A. Si les deux extrémités des patchs de câbles sont branchés sur la base d’une norme, c’est une connexion directe. Les deux normes peuvent être utilisées pour un câble droit. Sinon, c’est une connexion croisée. Certaines applications de réseau nécessitent un cable Ethernet croisé, qui a un connecteur T-568A à une extrémité et un connecteur T-568B à l’autre. Ce type de câble est généralement utilisé pour les connexions directes ordinateur à ordinateur. La section suivante présente le câble droit (ou câble de raccordement) et câble croisé en détails.
Qu'est-ce qu'un câble de raccordement ?
Beaucoup de professionnels d’installation de réseau utilisent le terme câble de raccordement pour désigner tout type de câble droit. En d'autres termes, le câble de raccordement ne change ni n'échange en cours de route. Les deux extrémités utilisent la même norme de câblage : T-568A or T-568B. Donc les deux côtés du câble de raccordement (connecteur A et connecteur B) ont un arrangement de fils de la même couleur (comme indiqué dans l'image suivante). Plus précisément, La broche 1 du connecteur A passe à la broche 1 du connecteur B, Broche 2 à broche 2, etc. Ces câbles de raccordement sont largement utilisés pour connecter un ordinateur aux commutateurs, Hubs ou routeurs.
Qu'est-ce qu'un câble croisé ?
Un câble croisé, comme le nom l’indique, traverse ou échange sur son chemin en venant d’un bout à l’autre. Contrairement au câble de raccordement, le câble croisé utilise deux normes différentes de câblage dans les deux extrémités : une extrémité utilise la norme de câblage T568A, et l’autre extrémité utilise la norme T568B. Les deux côtés (connecteur A et connecteur B) du câble croisé ont un arrangement de fil avec une couleur différente, et les fils qui sortent du connecteur A doivent correspondre à la broche correcte sur le connecteur B. Comme indiqué dans le schéma de câblage suivant, vous pouvez voir que la broche 1 sur le connecteur A passe a la broche 3 du connecteur B, la broche 2 à la broche 6, la broche 3 à la broche 1 et la broche 6 a la broche 2, etc. Les câbles croisés sont principalement utilisés pour connecter deux routeurs, ordinateurs ou Hubs (concentrateurs de réseau).
Câbles de raccordement vs. câbles croisés : quand les utiliser ?
En bref, un câble croisé connecte deux dispositifs du même type pour communiquer ensemble, comme un ordinateur à un autre ordinateur, ou un commutateur à un autre commutateur. Le câble de raccordement connecte deux dispositifs différents l’un à l’autre, comme un ordinateur et un commutateur. Les scénarios suivant vont vous expliquez les différentes applications.
Scenario 1 : ordinateur à ordinateur
Si nous avons deux ordinateurs connectés directement l'un à l'autre, et les deux ordinateurs essaient de transmettre sur le câble TX, leurs signaux vont entrer en collision. En outre, rien ne sera envoyé sur le câble RX. Par conséquent, les ordinateurs ne pourront rien recevoir. À ce stade, le câble croisé est nécessaire pour établir des connexions entre deux ordinateurs. Puisque ce genre de câble est croisé, le signal envoyé sur le câble TX depuis l’ordinateur 1 peut être reçu sur le câble RX de l’ordinateur 2. C’est la raison pour laquelle les câbles croisés sont souvent utilisés pour connecter deux mêmes périphériques.
Scenario 2 : ordinateur à commutateur à ordinateur
Que se passe-t-il si un commutateur est connecté entre deux ordinateurs ? En fait, le commutateur est conçu pour communiquer entre deux ordinateurs, comme il a un croisement des fils déjà installer. Donc, nous n'avons pas besoin du câble pour faire le croisement. Ce que l’ordinateur 1 envoie sur son câble TX est reçu par le commutateur de son câble RX, puis transmit sur son câble TX, et finalement reçu par le câble RX de l'autre ordinateur, et vice versa. Par conséquent, lorsqu'un commutateur est connecté à un PC, un câble de raccordement peut être simplement utiliser.
Scenario 3 : ordinateur à commutateur à commutateur à ordinateur
Que se passe-t-il si nous avons deux commutateurs dans la combinaison ? Deux commutateurs se trouvent sur des emplacements différents sur le câble, donc une autre paire se croisant entre eux est apparue. Comme mentionné ci-dessus, deux mêmes dispositifs ont besoin d'un câble croisé pour établir la connexion. À partir du diagramme ci-dessus, nous pouvons observer :
(1) Lorsque l’ordinateur 1 se connecte au commutateur 1, nous avons besoin d'un câble de raccordement.
(2) Lorsque le commutateur 1 se connecte au commutateur 2, nous avons besoin d'un câble croisé.
(3) Lorsque le commutateur 2 se connecte à l’ordinateur 2, nous avons besoin d'un câble de raccordement.
Conclusion
Dans l'ensemble, pour déterminer si vous avez un câble de raccordement ou un câble croisé, ce que vous devez considérer est l’installation et la situation dans laquelle vous utiliserez le câble. FS.com propose une gamme complète de câbles de raccordement colorés (câble droit) y compris Cat5e, Cat6, Cat6a et Cat7 pour répondre aux besoins de votre réseau. De plus, panneaux de brassage pour réseau, outils pour réseau, câbles Ethernet et d'autres assemblages de câbles sont également disponibles. Pour plus d'informations, contactez-nous via fr@fs.com.
Article connexe :
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)