Les avantages et les inconvénients de la fibre optique
La fibre optique se développe rapidement dans le domaine de la télécommunication et de la transmission de données grâce à ses nombreuses avantages : plus rapide avec moins d’atténuation, résistant aux interférences électromagnétiques (EMI), plus petit en taille, mais plus compétent dans la transmission d’informations. Les besoins, en bande passante, d'autre parte, entraînent également une croissance significative de la demande en fibres optiques. Nous allons examiner les types de câbles à fibre optique les plus populaires et explorer les avantages et les inconvénients de la fibre optique, et nous vous conseillerons ensuite sur la sélection des câbles à fibres optiques.
Qu'est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique utilise des impulsions lumineuses au lieu d’impulsions électriques pour transmettre des informations, offrant ainsi une largeur de bande plusieurs fois supérieure à celle des systèmes électriques traditionnels. Le câble à fibre optique peut être protégé par un revêtement et un blindage pour le rendre résistant aux conditions environnementales difficiles. Par conséquent, il est largement adopté dans les entreprises commerciales, les gouvernements, l'armée et de nombreuses autres industries pour la transmission audio, vidéo et des données.
Figure 1 : Structure de la fibre optique
Types de câbles à fibre optique courants
Il existe trois types de câbles à fibre optique : deux types de câbles à fibre optique en verre - le câble à fibre optique monomode et le câble à fibre optique multimode, ainsi que le câble à fibre optique plastique (POF).
Câble à fibre optique monomode
Le "mode" de la fibres optiques fait référence au chemin parcouru par la lumière dans le câble. La fibre monomode a un diamètre de noyau plus petit de 9 microns (8,3 microns pour être exact). Elle ne laisse passer qu’une seule longueur d’onde et ne dispose que d’une seule voie pour la lumière, ce qui réduit considérablement les réflexions lumineuses et diminue l'atténuation. Légèrement plus cher que ses homologues multimodes, le câble à fibre optique monomode est souvent utilisés pour les connexions réseau de longues distances.
Figure 2 : fibre monomode
Câble à fibre optique multimode
La fibre optique multimode possède un noyau avec un diamètre plus grand que celui de la fibre optique monomode, ce qui permet une transmission de voies et de longueurs d'onde multiples de la lumière. La fibre optique multimode est disponible en deux tailles : 50 microns et 62,5 microns. Ce câble est couramment utilisé pour les connexions de courtes distances, y compris des applications FTTD (Fiber-to-to-Desk), connexions entre les panneaux de brassage et équipements ou applications de données et audio/vidéo dans les réseaux locaux. Selon la répartition de l'indice de réfraction des fibres, la fibre multimode peut être classées en deux catégories : la fibre multimode à saut d’indice et la fibre multimode à gradient d’indice.
Figure 3 : fibre multimode
Fibre optique en plastique (POF)
La fibre optique POF est une fibre à saut d’indice avec un noyau de grands diamètres de 1 mm. Sa « grande taille » lui permet de coupler facilement la lumière provenant de sources et connecteurs dont une précision élevée n’est pas nécessaire. Les coûts des connecteurs sont généralement de 10 à 20 % plus élevés que ceux des fibres de verre et la terminaison est simple. Étant en plastique, il est plus durable et peut être installé en quelques minutes avec peu de matériel et un minimum de formation. Comme les applications ne nécessitent pas une grande largeur de bande sur de grandes distances, le prix de la fibre POF est plus compétitif, ce qui en fait une option intéressante pour les connexions LAN de bureau et les liaisons courtes à vitesse réduite.
Avantages et inconvénients de la fibre optique
Compte tenu des avantages de la vitesse et de la bande passante de la fibre optique sur un câble en cuivre, elle présente également certains désavantages. Voici les avantages et les désavantages des câbles à fibres optiques.
Avantages de la fibre optique
Bande passante plus large et vitesse plus rapide—Le câble à fibre optique prend en charge une bande passante et une vitesse extrêmement élevées. L'avantage le plus important est la quantité d'informations qui peut être transmise par unité de câble à fibre optique.
Pas cher—Plusieurs kilomètres de câbles à fibres optiques peuvent être moins coûteux que des fils de cuivre d’une longueur équivalente.
Plus mince et léger—La fibre optique est plus mince et peut être tirée dans des diamètres inférieurs à ceux du fil de cuivre. Leur taille et leur poids sont inférieurs à ceux d’un câble en cuivre, ce qui leur permet de mieux s’adapter aux endroits où l’espace est une préoccupation.
Capacité de charge supérieure—Comme les fibres optiques sont beaucoup plus minces que les fils de cuivre, il est possible de regrouper davantage de fibres dans un câble de diamètre donné. Cela permet à davantage de lignes téléphoniques de parcourir le même câble ou à plusieurs canaux de passer par le câble jusqu’à votre décodeur de télévision par câble.
Moins de dégradation du signal—La perte de signal dans la fibre optique est inférieure à celle du fil de cuivre.
Signaux lumineux—Contrairement aux signaux électriques transmis dans les fils de cuivre, les signaux lumineux d'une fibre n'interfèrent pas avec les autres signaux du même câble à fibre optique. Cela signifie une communication et une transmission des données plus claires et de meilleure qualité.
Longue durée de vie—Les fibres optiques ont généralement une durée de vie supérieure à 100 ans.
Inconvénients de la fibre optique
Puissance faible—Les sources lumineuses sont limitées à une puissance faible. Bien qu’il existe des émetteurs de grande puissance qui améliorent l’approvisionnement, cela ajouterait un coût supplémentaire.
Fragilité—La fibre optique est assez fragile et plus sensible aux dommages que les fils de cuivre. Il est préférable ne pas tordre ou plier les câbles à fibres optiques.
Distance—La distance entre l'émetteur et le récepteur doit rester courte sinon des répéteurs sont nécessaires pour amplifier le signal.
Conclusion
La fibre optique fournit une connexion Internet rapide, constante et stable qui permet de transmettre beaucoup de données sur des distances incroyables. Comme les demandes de données deviennent énormes, le câblage en fibre optique est la solution la plus sûre pour assurer la flexibilité et la stabilité du réseau.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)