Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
PoE, ou Power over Ethernet (alimentation électrique par câble Ethernet), est une technologie fiable qui permet d’économiser du temps et de l’argent en fournissant l'alimentation et les données en toute sécurité sur le même câble Ethernet pour les réseaux locaux (LAN). Sur le marché actuel, si vous tenez compte des types de switchs d'alimentation par Ethernet, vous pouvez constater qu'il existe des switchs PoE, PoE+ et PoE++. Quelles sont leurs particularités et différences ?
Qu'est-ce que le PoE et qu’est-ce qu’un switch PoE ?
Qu'est-ce que le PoE ? La technologie PoE a été formalisée dans la norme IEEE 802.3af en 2003. En conformité avec cette norme, le PoE permet à un PD (dispositif alimenté, powered device en anglais) comme les téléphones VoIP de recevoir jusqu'à 12,95 W de tension PoE, utilisant seulement deux des quatre paires torsadées disponibles pour le câblage Ethernet.
Et qu'est-ce qu'un switch PoE ? Le switch (commutateur) PoE, ou switch d'alimentation par Ethernet, est une application de la technologie PoE. Il s'agit d'une sorte de PSE (power sourcing equipment), qui peut fournir l’alimentation électrique et la connectivité réseau via un câble Ethernet aux dispositifs alimentés. En général, un switch 802.3af supporte une consommation électrique maximale jusqu'à 15,4W par port PoE avec une portée de tension comprise entre 44V et 57V. La portée de tension des DP connectés au switch d'alimentation PoE est de 37V à 57V.
Qu'est-ce que le PoE+ et qu’est ce qu’un switch PoE+ ?
La technologie PoE+ (norme IEEE802.3at) est une mise à niveau de la technologie PoE, qui a été publiée en 2009. Pour avoir des applications souhaitées, les PD comme les points d'accès sans fil sur le marché ont tendance à exiger une alimentation électrique PoE supérieure à 12,95W. Pour résoudre ce problème, la technologie PoE+, qui peut supporter une forte consommation d'énergie, a été introduite.
Semblable à un switch réseau PoE, le switch PoE+ fournit également l’alimentation électrique sur deux paires, mais il ajoute aussi une tension supplémentaire capable de fournir à un dispositifs alimenté jusqu'à 25,5W avec une portée de tension comprise entre 42,5V et 57V. La tension maximale fournie par chaque port du switch PoE+ est de 30W, avec une portée de tension de 50V à 57V.
Qu'est-ce que le PoE++ et qu’est ce qu’un switch PoE++ ?
Dans la poursuite d'une alimentation électrique supplémentaire pour élargir les applications des dispositifs, la norme IEEE 802.3 est une fois de plus exigée de mettre à niveau sa technologie PoE+ vers PoE++ (norme IEEE 802.3bt) en 2018. Selon cette norme, la technologie PoE++ se compose de deux types. L'un est qualifié de type 3, qui permet à deux ou aux quatre paires torsadées d'un câble en cuivre de fournir à un dispositifs alimentés jusqu'à 51W; et l'autre est désigné de PoE type 4 qui fournit à un dispositif alimenté jusqu'à 71.3W sur quatre paires torsadées dans un câble Ethernet. Notez que la technologie exclusive de Cisco, UPoE (Universal Power over Ethernet), fonctionne comme le PoE type 3 (PoE++), qui prolonge la norme IEEE PoE+ pour doubler la tension à un dispositif alimenté (PD) à 51 watts. Dans certains cas, UPoE est également appelé PoE++.
Comme une mise à niveau des switchs PoE et PoE+, Le switch PoE++ peut fournir jusqu'à 60W sur chaque port PoE du type 3 et jusqu'à 100W sur le tye 4. Pour des spécifications plus détaillées sur le switch PoE++ et toutes autres types, vous pouvez consulter le tableau suivant.
PoE | PoE+ | PoE++ | ||
---|---|---|---|---|
Norme IEEE | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt | |
Type PoE | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 |
Alimentation du port du switch | ||||
Puissance maximale par port | 15.4W | 30W | 60W | 100W |
Portée de tension par port | 44–57V | 50-57V | 50-57V | 52-57V |
Alimentation au dispositif alimenté | ||||
Puissance max. au dispositif alimenté | 12.95W | 25.5W | 51W | 71.3W |
Portée de tension au dispositif alimenté | 37-57V | 42.5-57V | 42.5-57V | 41.1-57V |
Câble | ||||
Paire torsadée employée | 2 paires | 2 paires | 4 paires | 4 paires |
Câbles compatibles | Cat3 ou mieux | Cat5 ou mieux | Cat5 ou mieux | Cat5 ou mieux |
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
En fonction de la partie précédente, nous pouvons constater qu'il y a quelques différences sur l'alimentation électrique et le mode de fonctionnement entre les switchs PoE, PoE+ et PoE++. Et ces éléments auront une influence sur leurs applications.
Le switch 802.3af est généralement utilisé pour prendre en charge les dispositifs qui consomment moins de 15,4 W, comme les téléphones VoIP, les capteurs, les compteurs, les points d'accès sans fil avec deux antennes et les caméras de surveillance statiques simples qui ne projettent ni panoramique, ni inclinaison, ni zoom.
Quant au switch PoE+, il prend en charge des dispositifs tels que les caméras de surveillance plus complexes qui permettent de faire des panoramiques, des inclinaisons ou des zooms, ainsi que des points d'accès sans fil avec six antennes et des téléphones vidéo IP.
Avec une puissance plus élevée, le type 3 du switch PoE++ peut prendre en charge des périphériques tels que les composants du système de vidéoconférence et les dispositifs de gestion de bâtiment. Et le type 4 peut prendre en charge des périphériques tels que les ordinateurs portables et les téléviseurs.
Conclusion
En raison des besoins croissants en énergie, la technologie de l'alimentation par Ethernet a évolué avec la demande. Avec cela, le switch PoE a été mis à niveau vers le switch PoE++. Dans cet article, nous expliquons les différences entre les switchs PoE, PoE+ et PoE+++ ainsi que leurs applications. Nous espèrons que ceci vous aidera a choisir le switch PoE approprié. Nous proposons des switchs et des équipements réseaux qui répondent aux normes IEEE 802.3af/at/bt. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
Comment bien choisir son switch PoE ?
Quelle est la différence entre un switch manageable et un switch non-manageable ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)