Français

Tout ce que Vous Devez Savoir sur la Technologie PoE (Power over Ethernet)

Mis à jour depuis le 11 mars, 2022 by
42.4k

Gamme complète de switchs PoE+ FS.com

Le PoE (Power over Ethernet), ou l'alimentation électrique par câble Ethernet, est une technologie qui permet de faire passer des données et une alimentation électrique via un même câble Ethernet pour alimenter et connecter des périphériques réseau tels que des points d'accès sans fil, caméras IP, téléphones VoIP et autres dispositifs alimentés (PD). La technologie PoE constitue une solution efficace et rentable qui facilite grandement l'installation ou l'extension d'un réseau sans avoir besoin d'installer une infrastructure électrique supplémentaire ou de déployer des prises de courant.

Table des matières

Quelles sont les normes PoE ?

Types de PoE et tensions

Quels sont les avantages de la technologie PoE ?

Comment intégrer la technologie PoE dans votre réseau ?

Questions fréquentes sur le PoE

Quelles sont les normes PoE ?

L'IEEE, Cisco et l'Alliance HDBaseT ont publié plusieurs normes pour qualifier les PoE. Ces normes incluent IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Cisco UPOE et Power over HDBaseT (PoH).

Norme IEEE 802.3af : La norme IEEE 802.3af établit d'abord les exigences relatives à l'alimentation PoE jusqu'à 15,4 watts de courant sans affecter le débit de données des réseaux Ethernet. L'équipement d'alimentation électrique conforme à cette norme transmet l'alimentation PoE sur deux des quatre paires dans les réseaux 10/100/1000BASE-T.

Norme IEEE 802.3at : Il s'agit essentiellement d'une extension de la norme IEEE 802.3af PoE. Le principal objectif est de donner plus de puissance aux PD. Compatible avec la norme 802.3af PoE, la norme IEEE 802.3at PoE fait doubler la puissance électrique jusqu’à 30 W.

Standard IEEE 802.3bt : La norme IEEE 802.3bt est la dernière norme PoE qui permet d'alimenter le réseau 2.5G/5G/10GBASE-T via un câble Ethernet standard sur les quatre paires. Il établit deux types de PoE, qui sont de type 3 et de type 4. Le Type 3 PoE fournit jusqu'à 60 watts de puissance et le Type 4 jusqu'à 100 watts.

Cisco UPOE : L'UPOE, abréviation de Universal Power Over Ethernet, est une création de Cisco. Celle-ci prolonge la norme IEEE 802.3at pour utiliser les quatre paires de câbles afin de fournir jusqu'à 60 watts de puissance, ce qui permet une extension des types de dispositifs qui peuvent être pris en charge.

Alimentation par HDBaseT (PoH) : Introduit par l'Alliance HDBaseT, PoH est basé sur la norme IEEE 802.3at PoE et peut être modifié pour permettre une distribution sûre jusqu'à 100 watts d'énergie électrique sur quatre paires de câbles Ethernet. Il est conçu comme un moyen économique et facile de fournir l’alimentation à l'affichage digital dans les aéroports, hôtels, hôpitaux, cafétérias ou tout autre environnement qui a besoin d'un écran vidéo - éliminant le besoin de prises électriques AC.

 
PoE
PoE+
PoE++
UPoE
PoH
Norme
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt
Cisco UPOE
Power over HDBaseT
Année
2003
2009
2010
2011
2018
Puissance Max. PSE
15.40W
30W
60W (Type 3) 100W (Type 4)
60W
100W
Alimentation au PD
12.95W
25.5W
51W (Type 3) 71.3W (Type 4)
51W
71W
Paire torsadée utilisée
2 paires
2 paires
4 paires
4 paires
4 paires
Type de câble PoE Min.
Catégorie 3
Catégorie 5
Catégorie 5
Catégorie 5
Catégorie 5e
Réseau
10/100/1000BASE-T
10/100/1000BASE-T
10/100/1000BASE-T et 10GBASE-T
10/100/1000BASE-T et 10GBASE-T
10/100/1000BASE-T et 10GBASE-T
 

 

            À lire aussi - Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?

Types de PoE et tensions

Considérant l'alimentation fournie par le câble réseau, le PoE peut également être classée en Type 1, Type 2, Type 3 et Type 4. Le PoE Type 1 fournit jusqu'à 15,4 watts de puissance. Le PoE Type 2 est compatible avec le PoE Type 1 et fournit jusqu'à 30 watts. PoE Type 3, également appelé PoE++ et UPoE, fournit 60 watts de puissance. PoE Type 4, cependant, est un PoE de puissance supérieure qui supporte une alimentation jusqu'à 100 watts. La figure ci-dessous illustre les applications courantes des différents types de PoE.

Types PoE

Le PoE Type 1 est principalement utilisé pour supporter les dispositifs de faible consommation tels que les caméras de surveillance statiques, téléphones VoIP, points d'accès sans fil. Le PoE Type 2 est principalement utilisé pour supporter des caméras PTZ, téléphones IP vidéo, systèmes d'alarme. Le PoE Type 3 & 4 est conçu pour augmenter la puissance du réseau aux dispositifs de grande consommation tels que les systèmes de vidéoconférence, points d'accès sans fil multiradio, les luminaires LED, les ordinateurs portables, les téléviseurs, etc.

PoE passif ou actif

L'alimentation par Ethernet peut également être divisée en PoE passif et PoE actif. Le PoE actif est le PoE standard qui se réfère à tout type de PoE qui détermine la tension appropriée entre le PSE et le PD. Le PoE passif est un PoE non standard. Il peut également fournir de l'énergie sur la ligne Ethernet, mais sans le processus de négociation. Le PoE passif envoie toujours du courant électrique par le câble Ethernet à une certaine tension.

 

            À lire aussi - Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?

Quels sont les avantages de la technologie PoE ?

Flexibilité : Comme les câbles réseau Ethernet sont plus faciles à déployer que les câbles électriques, la tehnologie PoE nous permet d'installer les PD presque partout plutôt qu'à proximité des prises électriques. Ceci offre une grande flexibilité pour la configuration et le positionnement des terminaux.

Fiabilité : L'alimentation PoE provient d'une source centrale et universellement compatible plutôt que d'une série de prises murales distribuées. Il peut être soutenu par une alimentation sans coupure (UPS) ou contrôlé pour facilement désactiver ou redémarrer les dispositifs. De cette façon, les dispositifs alimentés fonctionneront comme d'habitude même si l'équipement d'alimentation électrique (PSE) tombe en panne.

Économie de temps et de coûts : En utilisant la technologie PoE sur le réseau, le déploiement des câbles électriques et des prises pour les terminaux de dispositifs alimentés n’est pas nécessaire. Cela permettra d'économiser sur les coûts de câblage électrique, surtout lorsqu'il y a de nombreux PD dans le réseau. il n'est donc pas nécessaire d'engager un électricien qualifié pour le réseau PoE, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent sur les installations électriques.

Comment intégrer la technologie PoE dans votre réseau ?

L’alimentation PoE fourni dans le réseau provient généralement de trois sources différentes: switch PoE (commutateur), injecteur PoE et splitter PoE. Le switch PoE est le moyen le plus simple d’alimenter les PD. Il vous suffit de brancher les câbles Ethernet d'un port de switch réseau PoE sur le dispositifs PoE du terminal.

 

            À lire aussi - Qu'est-ce qu'un switch PoE et comment fonctionne-t-il ?

 

Un injecteur PoE est utilisé lorsqu'il n'y a pas de switch PoE dans le réseau. Il dispose d'une alimentation externe et est responsable de l'alimentation des données provenant d'un switch réseau qui n'est pas compatible PoE. Les splitters PoE fournissent également de l'énergie électrique, mais ils le font en séparant l'alimentation des données et en l'envoyant à une entrée séparée qu'un dispositif non compatible PoE peut utiliser. Il sont couramment utilisés pour déployer des périphériques non PoE distants sans aucune prise CA à proximité dans le réseau.

 

            À lire aussi - Quels sont les différents types d'équipement PSE PoE ?

Créer un réseau PoE

Questions fréquentes sur le PoE

1. Quelle est la tension de l'alimentation par Ethernet ?

L'alimentation est transférée sur le câble Ethernet à une tension comprise entre 44 V et 57 V CC, et est généralement utilisée sous 48 V. Cette tension relativement élevée permet un transfert efficace de l'énergie tout au long du câble, en étant toutefois suffisamment faible pour être considérée comme sûre.

2. Quelle vitesse de données l’alimentation par Ethernet offre-t-elle ?

En général, PoE peut fournir un débit de données à 10/100/1000Mbps sur des câbles Cat5, Cat5e et Cat6. Aujourd'hui, grâce à la généralisation de la norme IEEE 802.3bt PoE et de la technologie PoE++, l’alimentation par Ethernet devrait offrir des débits de 2,5 Gbps à 5 Gbps sur 100m avec une vue immédiate vers 10 Gbps dans un avenir proche.

3. Y a-t-il des limites avec l'alimentation par Ethernet ?

Oui, la technologie PoE a ses limites. Premièrement, la portée est restreinte à 100 mètres, ce qui limite les endroits viables où les utilisateurs peuvent utiliser un appareil IP à distance. Deuxièmement, un seul PSE tel qu'un switch PoE se connecte généralement à plusieurs PD. Si le PSE tombe en panne, tous les PD cesseront de travailler. Il est donc important d'acheter des switchs qualifiés auprès d'un fournisseur fiable. Par ailleurs, vous pouvez également envisager de raccorder le PSE à un système d'alimentation sans coupure.

4. Que sont les injecteurs et les terminaux PoE ?

L'injecteur PoE sert de dispositif intermédiaire entre un switch non PoE et le dispositif alimenté par PoE. Le switch réseau PoE connecte et fournit directement l'alimentation et les données PoE à un PD. Ces switchs PoE fournit l'alimentation sur les paires de données, également connu sous le nom de mode PoE Mode A. L'injecteur PoE fournit l'alimentation en utilisant les broches 4-5 et 7-8, également connues sous le nom de mode PoE B.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k