Éléments essentiels du répartiteur optique (ODF - Optical Distribution Frame)
Poussé par les exigences de haut débit, le déploiement de la fibre optique se développe. Avec la croissance de la fibre optique installée, la gestion des réseaux de transmission optique devient plus difficile. De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors du câblage à fibre optique, comme la flexibilité, la viabilité future, le coût de déploiement et de gestion, etc. Pour traiter de grandes quantités de fibres optiques à moindre coût et avec une plus grande flexibilité, divers répartiteurs optiques ODF (Optical Distribution Frame) sont largement utilisés pour le connecteur et la planification des fibres optiques. Le choix de bons répartiteurs à fibres optiques est indispensable pour une gestion efficace des câbles.
![ODF](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2015/12/ODF.jpg)
Répartiteur optique (ODF - Optical Distribution Frame)
Qu'est-ce que ODF ?
Un répartiteur optique (ODF) est un support utilisé pour fournir des interconnexions de câbles entre les installations de communication, qui peuvent intégrer l'épissage des fibres, terminaison des fibres, adaptateurs et connecteurs de fibres optiques, et les connexions de câbles dans une seule unité. Il peut également servir de dispositif de protection pour éviter tout endommagement des connexions à fibres optiques. Les fonctions de base des ODF fournies par les vendeurs d'aujourd'hui sont presque les mêmes. Cependant, ils se présentent sous différentes formes et spécifications. Choisir le ODF adéquat n'est pas chose facile.
Types de ODF
Selon la structure, les ODF peuvent principalement être divisés en trois types : ODF à montage mural; ODF à montage au sol; ODF à montage en rack.
ODF à montage mural (illustré dans la photo suivante) utilise généralement un design comparable à une petite boîte qui peut être installée sur un mur et qui convient à la distribution de fibres à faible densité. ODF monté au sol adopte une structure fermée. Il est généralement conçu avec une capacité de fibre relativement fixe et un aspect plus esthétique.
![wall mount ODF](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2015/12/wall-mount-ODF-300x189.jpg)
Boîtier de distribution optique mural
Le montage en rack ODF (illustré dans la photo suivante) se caractérise généralement par un design modulaire et une structure solide. Il peut être installé sur le rack avec plus de flexibilité en fonction du nombre et des spécifications des câbles à fibres optiques. Ce type de système de distribution optique est plus pratique et peut offrir plus de possibilités pour les variations futures. La plupart des ODF montés en rack sont de type 19'', ce qui garantit qu'ils peuvent être parfaitement installés sur un rack de transmission standard couramment utilisé.
![rack-mount-ODF](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2015/12/rack-mount-ODF-300x219.jpg)
Châssis de distribution monté en rack
Guide de sélection ODF
La sélection de l'ODF n'est pas limitée à la structure, de nombreux facteurs comme les applications doivent être pris en compte. Les plus importants sont présentés ci-dessous.
Le nombre de fibres : avec l'augmentation du nombre de connexions par fibres dans des sites tels que les centres de données, le besoin d'ODF haute densité est devenu très courant. Et il est très courant de trouver sur le marché actuel des ODF avec 24 ports, 48 ports ou même 144 ports pour câbles à fibres optiques. Parallèlement, de nombreux fournisseurs peuvent fournir des ODF personnalisés en fonction des besoins des clients.
Gestion : haute densité est idéale, mais la gestion n'est pas facile. Le ODF a pour but de fournir un environnement de gestion facile pour les techniciens. La condition de base est que le ODF doit permettre un accès facile aux connecteurs à l'avant et à l'arrière de ces ports pour le branchement et débranchement. Pour cela, le ODF doit disposer d'un espace suffisant. La couleur des adaptateurs installés sur le ODF doit également être conforme au code couleur des connecteurs de fibres optiques pour éviter les erreurs de connexion.
Flexibilité : comme mentionné, le ODF pour montage en rack est relativement flexible lors des applications avec une conception modulaire. Cependant, un autre aspect qui peut augmenter efficacement la flexibilité du ODF est la taille du port pour les adaptateurs. Par exemple, un ODF avec des ports de type adaptateur LC duplex peut être installé avec des adaptateurs LC, SC ou MRTJ duplex. Un ODF avec des ports de type adaptateur ST peut être installé avec des adaptateurs ST et des adaptateurs FC.
Protection : les répartiteurs optiques comprennent des connexions à fibres optiques. Les connexions en fibre optique, comme les joints d'épissure et les connecteurs à fibre optique, sont en fait très sensibles dans l'ensemble du réseau de transmission et sont directement liées à la stabilité et à la fiabilité du réseau. Ainsi, un bon ODF doit disposer d'un dispositif de protection pour éviter que les connexions à fibres optiques ne soient endommagées par la poussière ou le stress.
Conclusion
ODF est le répartiteur de fibres optiques le plus populaire et le plus complet, qui peut contribuer à la réduction des coûts et à l'augmentation de la fiabilité et la flexibilité des réseaux de fibres optiques, tant au niveau du déploiement que de la maintenance. Le ODF à haute densité est tendance dans l'industrie de la télécommunication. Le choix d'un ODF est important et complexe et nécessite une réflexion approfondie, notamment en ce qui concerne les applications et la gestion. Les facteurs tels que la structure, le nombre de fibres et la protection ne sont que les éléments de base. Un ODF qui peut répondre aux exigences actuelles et au défi de croissance future et de la facilité d'expansion sans sacrifier la gestion ou la densité du câblage ne peut être sélectionné qu'après une comparaison répétée et une prise en compte complète.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)