- Anglais
- Allemand
- Français
- Espagnol
- Japonais
- Italien
- Chinois
- Chinois traditionnel
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Type de Blog
- Produits
- Sujet
Communication par Fibre Optique (13)
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
-
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Français
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
Le câble à fibre optique, ou cordon optique, est un composant de base et nécessaire dans un réseau à fibre optique. Il existe de nombreux types de câbles optiques, tels que les câbles à fibre optique monomode, multimode, les câbles à fibre optique simplex et duplex. Ces différents types de câbles à fibre optique ont des applications différentes. Cet article se centrera sur les cordons de raccordement en fibre simplex et duplex. Nous allons vous donner quelques conseils pour vous aider à choisir entre un câble de fibre optique simplex et duplex.
Définition de simplex et duplex
Selon la définition de l'UIT-T, un circuit simplex est un système dans lequel les signaux ne peuvent circuler que dans une seule direction à la fois. Une extrémité est l'émetteur, l'autre est le récepteur et ceci n'est pas réversible. Contrairement au simplex, le duplex est un terme utilisé en télécommunication pour définir un système capable de maintenir une communication bidirectionnelle, d'envoyer et de recevoir des messages simultanément. Le Duplex peut être divisé en half duplex et full duplex. Les connexions semi-duplex (parfois appelées connexions alternatives) sont des connexions dans lesquelles les données circulent dans un sens ou dans l'autre, mais pas dans les deux sens. Une extrémité est l'émetteur, l'autre extrémité est le récepteur et ceci est réversible. Un exemple typique de semi-duplex est la radio de bande de citoyens (citizen-band). Le full duplex consiste en une transmission simultanée dans les deux sens. Cette méthode de fonctionnement est la plus efficace. Les communications téléphoniques en sont un exemple.
Qu’est ce qu’un câble simplex ?
Un câble à fibre optique simplex se compose d'un seul brin de fibre de verre ou de plastique et d'une seule gaine extérieure. Dans le réseau de fibre optique simplex, il existe des câbles à fibre optique monomode simplex et multimode simplex (ex : 62.5/125 OM1 fibre et 50/125 OM2, OM3 et OM4 fibre). Le câble à fibre optique simplex monomode est une excellente option pour les réseaux câblés qui ont besoin que les données se déplacent dans une seule direction sur de longues distances. Comme ce câble à fibre optique simplex ne transporte qu'un seul rayon de lumière à la fois, il est préférable pour les transmissions de longue distance. La fibre multimode simplex possède un noyau de plus grand diamètre qui permet une propagation efficace de plusieurs modes de lumière, et est utilisée pour une transmission de données à courte distance. La quantité de reflets de lumière est obtenu grâce à un diamètre plus grand. Le cœur d'un cordon de brassage optique simplex monomode est de 8 à 10 microns, tandis qu'un cordon de brassage optique simplex multimode est de 50 ou 62,5 microns. Une plus grande quantité de données passent à travers la fibre multimode. La qualité du signal est réduite sur de longues distances en raison du taux élevé de dispersion et d'atténuation avec ce type de fibre.
Qu'est-ce qu'un câble duplex ?
Un câble à fibre optique duplex se compose de deux brins de fibres de verre ou de plastique, et il peut être considéré comme deux câbles simplex. Ce câble à fibre optique duplex est soigneusement structuré, et il est le plus souvent utilisé pour la communication duplex entre les appareils qui ont besoin d’un transfert de données simultané et bidirectionnel. (Une fibre transmet les données dans un sens et une autre fibre transmet les données dans le sens inverse.) Des bureaux plus grands, les commutateurs à fibre optique et les serveurs, les modems à fibre optique et le matériel semblable ont le plus souvent besoin d’un câble à fibre optique duplex. La fibre duplex est également disponible en câble fibre optique duplex monomode et fibre optique duplex multimode. Half duplex et full duplex sont deux types de câbles duplex à fibre optique qui sont utilisés dans différentes applications de transmission de données.
A. Câbles à fibre optique Half Duplex
Le câble à fibre optique semi-duplex est capable d'envoyer le signal dans les deux directions mais dans une seule direction à la fois. Certains réseaux de transmission utilisent des câbles semi-duplex, mais il est nécessaire de spécifier cette exigence pour tous les nœuds du réseau. Par exemple, la fibre optique semi-duplex peut être utilisée dans les autoradios pour permettre à une seule personne de parler à chaque fois.
B. Câbles à fibre optique Full Duplex
Dans les câbles à fibre optique full duplex, les données sont transférées simultanément dans deux directions différentes sur une ligne unique. Un exemple est un service téléphonique IP où les personnes aux deux extrémités d'un appel peuvent parler et être écoutées l'une par l'autre en même temps car il existe deux voies de communication entre elles, ce qui permet d'utiliser le mode full duplex pour améliorer l'efficacité de la communication.
Câbles de fibre optique simplex ou duplex
Comme mentionné ci-dessus, un câble à fibre optique simplex ne possède qu'une seule fibre à l'intérieur de la gaine du câble. La gaine de protection permet au câble d'être relié à un connecteur mécanique. Toutefois, un cordon de raccordement en fibre optique duplex peut être considéré comme deux câbles simplex reliée par une bande de gaine. Certains câbles duplex à fibre optique sont munis de clips sur les deux connecteurs à fibre optique de chaque côté du câble pour combiner les deux connecteurs ensemble. Le câble à fibre optique simplex est moins cher que le câble optique duplex. Le câble à fibre optique simplex n'utilise qu'un seul brin de fibre en mode de transmission unidirectionnelle, tandis que le câble à fibre duplex utilise une paire de fibres en mode de transmission bidirectionnelle. Les câbles Simplex sont utilisés dans les applications qui ont besoin d'un transfert de données à sens unique. Pour les applications qui ont besoin d’un transfert de données bidirectionnel simultané, il faut utiliser un câble à fibre optique monomode ou multimode duplex. Ordinateurs, commutateurs, serveurs et modems à fibre optique et matériel similaire nécessitent un câble duplex. La fibre duplex est disponible en monomode et multimode.
Comment choisir les câbles de fibre optique simplex et duplex ?
Les câbles optiques monomode et multimode simplex peuvent être utilisés pour des applications qui ont seulement besoin d'un transfert de données à sens unique. Ils sont généralement utilisés pour assurer la connectivité entre deux émetteurs-récepteurs BiDi, qui est généralement conçu avec une fibre monomode LC simplex pour s'adapter à l'interface optique de l'optique BiDi SFP/SFP+ et à la longueur d'onde opérationnelle. Le simplex BiDi WDM Mux/DeMux est conçu pour la transmission par fibre optique à brin unique. Le câble à fibre optique simplex est donc nécessaire pour combiner et séparer les longueurs d'onde. En plus de ces composants, il y en a d'autres qui sont associés à la solution de fibre simplex, tels que les séparateurs PLC (Planar Lightwave Circuit), OADM (Optical Add Drop Multiplexer) et autres. Quant aux câbles à fibre optique duplex, ils sont généralement utilisés dans les émetteurs-récepteurs optiques standard, tels que SFP, SFP+ 10G, QSFP+40G et QSFP 100G 28 (seuls les câbles à fibre optique duplex LC peuvent être utilisés sur de longues distances, tels que LR4-40G et LR4-100G). Lorsque la distance entre deux dispositifs est trop grande, la fibre duplex peut également être utilisée pour l'interconnexion ou cross connector entre les émetteurs-récepteurs à fibre optique et les cassettes MPO/MTP.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)