關於100G QSFP28光模組的常見問題解答
100G QSFP28光模組設計用於傳輸100G以太網,為數據中心和高性能計算網絡提供高密度和高速解決方案。QSFP28是什麼?有多少種類型的QSFP28光模組?本文都將為您作出解答。
100G QSFP28光模組定義和類型常見問題解答
Q1:QSFP28光模組是什麼?
A:QSFP28是Quad Small Form-Factor Pluggable 28的縮寫。100G QSFP28光模組採用四個高速差分信號通道,數據速率範圍從25Gbps到40Gbps,專為100G以太網、EDR InfiniBand和32G光纖通道設計。
Q2:QSFP28光模組有哪些類型和規格?
A:100G QSFP28光模組的類型和主要規格如下圖所示。
QSFP28 | 行業標準 | 最大線纜距離 | 光連接器 | 光纖類型 |
---|---|---|---|---|
100GBASE-SR4 | IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI | 100m | MTP/MPO-12 | 多模 |
100GBASE-LR4 | IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | 10km | LC雙工 | 單模 |
100GBASE-ER4 | QSFP28 MSA | 40km | LC雙工 | 單模 |
100GBASE-ZR4 | QSFP28 MSA | 80km | LC雙工 | 單模 |
100GBASE-DR | IEEE 802.3cd 100GBASE-DR | 500m | LC雙工 | 單模 |
100GBASE-FR | 100G Lambda MSA 100G-FR | 2km | LC雙工 | 單模 |
100GBASE-LR | 100G Lambda MSA 100G-LR | 10km | LC雙工 | 單模 |
100GBASE-PSM4 | QSFP28 MSA | 500m | MTP/MPO-12 | 單模 |
100GBASE-CWDM4 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, SFF-8665, SFF-8636, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA | 2km | LC雙工 | 單模 |
100GBASE-4WDM | QSFP28 MSA | 10km | LC雙工 | 單模 |
100GBASE-DWDM | IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8024 | 80km | CS雙工 | 單模 |
100GBASE-BiDi | QSFP28 MSA | 20km | LC單工 | 單模 |
Q3:100G BiDi光模組是什麼?
A:100G BiDi光模組是指應用於100G以太網的QSFP28單模光纖雙向光模組。 QSFP28 BiDi光模組上的每個光端口都包含一個發送器和接收器,通過單根光纖以全雙工50Gbps向互連網絡設備(如網絡交換機或路由器)發送和接收數據。QSFP28 BiDi光模組是數據通信和互連應用的高質量解決方案,具有較低的基礎設施成本。
100G QSFP28光模組應用常見問題解答
Q1:100G QSFP28光模組的工作溫度範圍是多少?
A:QSFP28 100G商業級光模組的標準工作溫度範圍為0°C至70°C,工業級的標準工作溫度範圍為-40至85°C。一般會採用商用級光模組。也有一些數據中心使用工作溫度在20°C至50°C範圍內的100G光模組,以降低成本。
Q2:是否有雙速率100G光模組可以避免升級時昂貴成本?
A:是的,有100G/112G和40G/100G雙速率模塊。QSFP-100/112G雙速率光模組設計用於100GBASE以太網和4x 28G OTN客戶端接口,功耗低,非常適合電信和5G無線網絡應用。
Q3:QSFP28、QSFP+、100G CFP、QSFP-DD:有什麼區別?
A:四種光模組的主要區別如下所示:
封裝方式 | QSFP28 | QSFP+ | 100G CFP | QSFP-DD |
---|---|---|---|---|
電氣接口通道數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
單通道速率 | 25Gbps | 10Gbps | 25Gbps | 25Gbps/50Gbps |
調製技術 | NRZ | NRZ | NRZ | NRZ/PAM4 |
應用 | 100G以太網 | 40G以太網 | 40G/100G以太網 | 400G以太網 |
欲了解更多信息:100G CFP與QSFP28分析:應該選哪種?
Q4:QSFP28 100G光模組有哪些應用?
A:根據傳輸距離的不同,100G QSFP28光模組可應用於機架間、交換機間、長途電信等多種場景。了解更多:100G QSFP28光模組對比
在數據中心使用100G QSFP28光模組的常見問題解答
Q1:可以在QSFP28端口上使用QSFP+光模組嗎?
A:可以,100G QSFP28端口通常可以採用QSFP+或QSFP28光模組。 QSFP28光模組具有與QSFP+光模組相同的外形尺寸。根據所使用的光模組,一個QSFP28模塊可以分為4個25G或4個10G通道。這意味着QSFP+光模組可以以較低的40G速率在QSFP28端口上使用。但是因為端口的速度低於所使用的光模組的速度,QSFP28模塊不能在QSFP+端口上使用。
Q2:100G QSFP28光模組接口能否與基於SR10的100GbE互通?
A:不能。QSFP28外形尺寸只有4個電氣通道,不足以支持10個通道的10G電氣接口。QSFP 100G光模組僅能支持4x 10G或4x 25G電氣接口,可用作4x 10GbE或4x 25GbE,不支持10x 10GbE。因此,100G QSFP28光模組接口無法與基於SR10的100GbE光模組互操作。
Q3:QSFP28光模組可以和CFP光模組一起使用嗎?
A:可以,兩者都是以太網協議的產品,可以互操作。
Q4:如何實現100G到4x 25G分線應用?
A:可以使用分支線纜在一個QSFP28 SR4光模組和四個SFP28光模組之間建立簡單的100G到4x 25G分支連接。除了100G光模組之外,還可以使用AOC或DAC來實現分線。
Q5:100G QSFP28光模組需要使用FEC功能嗎?
A:並不是所有的QSFP28光模組都需要FEC功能,因為糾錯碼的過程不可避免地會造成一些數據包的延遲。 FEC(前向糾錯)是一種通過糾正信號傳輸過程中的錯誤來提高數據通信可信度的方法。當傳輸中出現錯誤時,允許接收方重建數據。在光模組的設計中,FEC功能的成本比較高,一般很少使用。
相關文章: