什麼是MTP/MPO-8光纖跳線?
在大多數數據中心,MTP/MPO光纖跳線廣泛用於高密度應用。常見類型包括MTP/MPO-12和MTP/MPO-24連接。然而,MTP/MPO-8解決方案因其特定的優勢和應用而逐漸受到關注。
什麼是MTP/MPO-8光纖?
MTP/MPO-8光纖跳線是具有MTP/MPO-8連接器的光纖跳線。該MTP/MPO-8連接器並不完全符合標準化的基礎設施接口,而是一種利用行業標準MTP/MPO-12的12根光纖中的8根光纖的應用。目前的QSFP應用中,MTP/MPO-12連接器上最外面的4根光纖位置(1-4和9-12)用於發射和接收信號,而中間的4根光纖未被使用,這導致了不必要的光纖浪費。為了解決這一問題,製造商現在提供了僅包含8根光纖的MTP/MPO光纖跳線,以減少這種浪費。
MTP/MPO-8光纖跳線的應用是由八個光纖通道的應用需求推動的。例如,40GBASE-SR4就是一種Base-8應用,它利用四條10G的光纖通道實現40G帶寬。這種8光纖通道數與400GbE、100GbE、甚至400GbE和800GbE並行傳輸方法相匹配。此外,Base-8 MTP/MPO布線更加簡單和靈活。該系統包括8根光纖、16根光纖和24根光纖的主幹線路。
為什麼使用MTP/MPO-8光纖跳線?
光纖利用率
如上所述,MTP/MPO-8光纖跳線充分利用了每根光纖,實現了數據傳輸的優化。在使用MTP連接器將交換機線卡連接到LC雙工分線組件時,Base-8配置是理想選擇,因為大多數標準交換機端口配置(4的倍數,如16端口和32端口)都與8根光纖的設置匹配。這可確保沒有光纖閑置,與Base-12分線組件不同,後者會導致不可分割配置中的光纖浪費。
靈活性和可擴展性
MTP/MPO-8光纖跳線為網絡基礎設施提供了極大的靈活性和適應性,特別適用於涉及40G、100G甚至400G技術的未來擴展。 Base-8解決方案符合幾乎所有40G和100G鏈路(主要使用8芯光纖收發器)的要求。此外,MTP/MPO-8光纖可以與Base-12和Base-24設置無縫集成,有助於將當前10G系統有效升級到40G和100G等更高的數據速率,從而提高成本效益和易於部署。
MTP/MPO-8光纖跳線有哪些應用?
適用於40G-40G的Base-8 MTP/MPO光纖跳線
為了支持40G網絡,可以使用8芯MTP/MPO光纖跳線以及1U機架式配線箱和40GBASE-SR4 QSFP+光模組。這種配置能夠在40G交換機之間實現簡單且高容量的連接,同時儘可能減少光纖浪費。1U機架式機箱將簡化線纜管理,提高整體網絡維護和故障排除效率。
適用於10G-40G的Base-8 MTP/MPO分支跳線
在從10G遷移到40G的網絡中,8芯MTP/MPO轉4 LC雙工分支跳線的配置是非常重要的。通過將40GBASE-SR4 QSFP+光模組(在40G交換機上)的MTP端口和雙工LC連接器連接到多個10GBASE-SR SFP+光模組(在10G交換機上)的端口,可確保充分利用光纖並實現零浪費。
適用於25G-100G的Base-8 MTP/MPO分支跳線
在從25G遷移到100G的網絡中,8芯MTP/MPO LC分支跳線與25G SFP28和100G QSFP28光模組的組合可實現無縫遷移。在這個配置中,100G QSFP28光模組通過8芯MTP/MPO連接器將100Gbps數據分成四個25Gbps數據流,每個25G SFP28光模組通過雙工LC連接器處理這些單獨的數據流,確保充分利用光纖資源。
結論
MTP/MPO-8光纖解決方案通過確保高效光纖利用率,顯著提高了效率和成本效益,非常適合未來的雙工光纖應用和滿足當前的高帶寬需求。與傳統的MTP/MPO-12光纖和MTP/MPO-24光纖相比,MTP/MPO-8光纖顯著減少了光纖浪費和相關維護成本,同時簡化了部署和管理流程。